Blog der Komponenten-Ecke

Blog der Komponenten-Ecke

Der Super Bowl im elektronischen Zeitalter
Der Einfluss der Elektronik hat das NFL-Spiel enorm geprägt - von der ersten Nachtpartie dank elektrischer Beleuchtung bis hin zur Möglichkeit, die Bewegungen der Spieler auf dem Feld mithilfe von RFID-Chips in ihrer Ausrüstung zu verfolgen.... Mehr lesen
Was sind passive Komponenten in der Elektronik?
Passive elektronische Bauelemente sind solche, die keine eigene Energiequelle benötigen, um ihre vorgesehene Funktion zu erfüllen.... Mehr lesen
So testen Sie elektronische Komponenten
Zu viele Elemente, die ernsthaften Schaden verursachen können, müssen vermieden oder unter Kontrolle gehalten werden; und wie und wo sie getestet werden, sollte vor dem Test bedacht werden.... Mehr lesen
So kaufen Sie elektronische Komponenten
Sie müssen also elektronische Bauteile kaufen - aus welchem Grund auch immer - und möchten wissen, wie Sie das am besten tun. Natürlich gibt es einige Fragen, die beantwortet werden müssen, bevor Empfehlungen zum Kauf der Bauteile gegeben werden können...... Mehr lesen
So lesen Sie Datumsangaben auf elektronischen Komponenten
Obwohl die Elektronikbauteil-Branche eine einheitliche Datumscode-Methodik verwendet, hat dies in vielen Fällen zu Problemen geführt, während es in anderen Fällen ein guter Indikator für die tatsächliche „Haltbarkeit“ der Teile ist.... Mehr lesen
EU will Gesichtserkennungstechnologie verbieten
Die Europäische Kommission schlägt ein drei- bis fünfjähriges Verbot ihrer Nutzung im öffentlichen Raum vor, mit Ausnahme von Forschung und genehmigten Sicherheitsprojekten. Google und Microsoft, die beide stark in diese Technologie investiert haben, haben unterschiedlich reagiert... Mehr lesen
So entsorgen Sie elektronische Komponenten
Das schnelle und allgegenwärtige Wachstum des Computerzeitalters hat viele Vorteile mit sich gebracht, doch durch die Anhäufung ungenutzter und weggeworfener elektronischer Komponenten ist ein neues Problem entstanden: der Elektroschrott (E-Waste).... Mehr lesen
Was bedeutet RoHS-konform?
Im Jahr 2002 verabschiedete die Europäische Union die Richtlinie 2002/95/EG, besser bekannt als RoHS - die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe.... Mehr lesen
Wo Sie elektronische Komponenten kaufen können
Bei der Entscheidung, wo man elektronische Bauteile kaufen sollte, gibt es einige Fragen, die man sich stellen sollte, um diese Entscheidung zu erleichtern.... Mehr lesen
So lagern Sie elektronische Komponenten
Die falsche Lagerung Ihrer elektronischen Bauteile kann katastrophale Folgen haben. Abgesehen davon, dass das Bauteil selbst beschädigt wird, können Lagerungsprobleme unter Umständen nicht nur die Bauteile, sondern auch die Produkte zerstören, in denen sie verwendet werden.... Mehr lesen
Nach Datum anzeigen
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Nach Kategorie anzeigen

Schließen Sie sich dem Schaltkreis an und bleiben Sie mit OnlineComponents.com und darüber hinaus verbunden!