Blog der Komponenten-Ecke
Blog der Komponenten-Ecke
Shielding Techniques to Minimize Electromagnetic Interference
Few things are more frustrating than a design that works fine on the bench, then turns flaky in the field or fails EMC testing right when you thought you were done. Electromagnetic interference (EMI) is often the culprit. Stray electromagnetic energy can corrupt signals, add noise, drag down perform...
Mehr lesen
Why Bulk Purchasing Might Be Costing You
Buying in bulk looks like free money on a quote. Move from the 100-piece break to the 1,000-piece break, watch the unit price drop, and cut the number of POs your team has to push through in a quarter. For engineers and buyers working against a budget, that's a hard argument to lose.The catch is tha...
Mehr lesen
Komponenten für industrielle Automatisierung: Was kaufen und warum
Ob Sie ein neues Automatisierungssystem entwickeln oder eine bestehende Produktionslinie instand halten: Einkaufsentscheidungen wirken sich direkt auf Zuverlässigkeit, Wartungskosten und Gesamtproduktivität aus. Auch wenn es verlockend sein kann, sich auf die günstigste Komponente zu konzentrieren, ...
Mehr lesen
Strommesstechniken in elektronischen Schaltungen
Die Strommessung ist eine der häufigsten und wichtigsten Funktionen in modernen elektronischen Systemen. Ob ein batteriebetriebenes Gerät, eine industrielle Motorsteuerung, ein Netzteil, ein Teilsystem für Elektrofahrzeuge oder eine Anwendung für erneuerbare Energien entwickelt wird: Ingenieure benö...
Mehr lesen
So vermitteln Sie technische Anforderungen an Menschen ohne technischen Hintergrund
Klare technische Kommunikation ist eine unterschätzte Fähigkeit im Ingenieurwesen. Elektroingenieure, Produktentwickler und Einkäufer elektronischer Bauteile müssen regelmäßig technische Anforderungen Menschen erklären, die nicht denselben Hintergrund haben. Dazu können Einkaufsteams, Vertriebsmitar...
Mehr lesen
Häufige Ausfallarten passiver Komponenten und wie man sie vermeidet
tytttr Resistor Failure Modes: Drift, Opens, and Overheating Resistors can fail in several ways. One common failure mode is resistance drift, in which the actual resistance value changes over time due to excessive power dissipation, high operating temperature, humidity exposure, or stress. In precis...
Mehr lesen
So erkennen und vermeiden Sie gefälschte Teile
fdfdsFor buyers, sourcing specialists, and engineers, the problem is made harder by the fact that counterfeit parts do not always look obviously fake. Some are remarked parts with altered labels. Some are previously used parts cleaned up and sold as new. Some are clones that imitate the original man...
Mehr lesen
Steckverbinder-Beschichtungsoptionen und ihre Anwendungen verstehen
Bei Steckverbindern ist es sehr einfach, nur auf ihren Formfaktor zu schauen und zu denken, das sei alles, was zählt. Die Art, wie sie zusammenpassen, ihre Größe und ob sie verriegeln oder nicht, sind alles sehr wichtige Eigenschaften. Aber es wäre unklug, die Bedeutung der Materialien zu übersehen,...
Mehr lesen
Was bedeutet IP&E für einen Elektronikdistributor?
Was „IP&E“ aus der Perspektive eines IP&E-Distributors bedeutetWer sich länger in der Elektronik-Lieferkette bewegt, stößt früher oder später auf das Akronym IP&E. Je nachdem, wen man fragt, klingt es vielleicht vage, doch in Wirklichkeit ist IP&E eine praktische, greifbare Kategorie, die prägt, wie...
Mehr lesen
Wichtige Wartungs- und Lagerungstipps für passive Komponenten
an Produkthersteller geht, wie erwartet funktioniert....
Mehr lesen