Strommesstechniken in elektronischen Schaltungen

Die Strommessung ist eine der häufigsten und wichtigsten Funktionen in modernen elektronischen Systemen. Ob ein batteriebetriebenes Gerät, eine industrielle Motorsteuerung, ein Netzteil, ein Teilsystem für Elektrofahrzeuge oder eine Anwendung für erneuerbare Energien entwickelt wird: Ingenieure benötigen oft genaue Informationen darüber, wie viel Strom durch eine Schaltung fließt. Ebenso müssen Einkäufer von Komponenten und Beschaffungsfachleute die Anforderungen an die Stromerfassung verstehen, um geeignete Sensoren, Verstärker, Shunt-Widerstände und unterstützende Komponenten auszuwählen.

Stromerfassung erfüllt mehrere Zwecke. Sie kann für Systemüberwachung, Überlastschutz, Energiemanagement, Effizienzoptimierung, Fehlererkennung, Regelung mit geschlossenem Regelkreis und regulatorische Konformität eingesetzt werden. Die Herausforderung besteht darin, dass keine einzelne Messmethode für jede Anwendung ideal ist. Entwickler müssen bei der Auswahl einer Lösung Genauigkeit, Kosten, Isolationsanforderungen, Leistungsverlust, Bandbreite und Umweltbedingungen abwägen. Wir betrachten die gängigsten Strommesstechniken in elektronischen Schaltungen und besprechen Vorteile, Grenzen und typische Anwendungen jedes Ansatzes.

 

Warum Stromerfassung wichtig ist

Anders als Spannung lässt sich Strom nicht direkt messen, indem man einfach zwei Punkte in einer Schaltung abgreift. Strommessung erfordert, das mit dem Stromfluss verbundene Magnetfeld oder den Spannungsabfall zu erfassen und diese Information anschließend in ein nutzbares Signal umzuwandeln.

In vielen Systemen liefern Strommessungen wertvolle Einblicke in Betriebsbedingungen. Motorsteuerungen nutzen Stromrückmeldung, um Drehmoment zu regeln und Blockaden zu erkennen. Batteriemanagementsysteme überwachen Lade- und Entladeströme, um den Ladezustand abzuschätzen und Zellen zu schützen. Netzteile verlassen sich auf Stromerfassung, um Überstromschutz umzusetzen und stabilen Betrieb aufrechtzuerhalten. Industrieanlagen nutzen Strommessungen, um Fehler zu erkennen, bevor sie zu katastrophalen Ausfällen werden. Da elektronische Systeme immer intelligenter und vernetzter werden, spielt genaue Stromerfassung eine wachsende Rolle bei Systemdiagnose und vorausschauender Wartung.

 

Stromerfassung mit Shunt-Widerstand

Die am weitesten verbreitete Strommesstechnik ist die Shunt-Widerstandsmethode. Dieser Ansatz beruht auf dem Ohmschen Gesetz, nach dem der Strom durch einen Widerstand aus Spannung und Widerstand berechnet werden kann. Ein Präzisionswiderstand mit sehr niedrigem Widerstandswert wird in Reihe mit der Last geschaltet. Wenn Strom durch den Widerstand fließt, entsteht darüber ein kleiner Spannungsabfall. Diese Spannung kann anschließend gemessen werden.

Zum Beispiel erzeugt ein 1-mΩ-Shunt-Widerstand, durch den 10 Ampere fließen, einen Spannungsabfall von 10 Millivolt. Ein Strommessverstärker oder Differenzverstärker kann dieses Signal anschließend für die Verarbeitung durch einen Mikrocontroller, ADC oder eine Steuerschaltung verstärken.

Die Stromerfassung mit Shunt-Widerstand bietet mehrere Vorteile. Sie ist relativ kostengünstig, sehr genau und kann sowohl AC- als auch DC-Ströme messen. Sie bietet außerdem ausgezeichnete Linearität und kann eine sehr hohe Bandbreite erreichen, was sie für Schaltnetzteile und Motorsteuerungsanwendungen nützlich macht. Shunt-Widerstände verursachen jedoch Leistungsverlust, weil sie absichtlich im Strompfad platziert werden. Bei höheren Strömen kann selbst ein kleiner Widerstand erhebliche Wärme erzeugen. Entwickler müssen Leistungswerte, thermisches Verhalten und Temperaturkoeffizienten des Widerstands sorgfältig berücksichtigen, um die Messgenauigkeit zu erhalten. Für viele Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Leistung bleibt die Shunt-basierte Erfassung wegen ihrer Einfachheit und Kosteneffizienz die bevorzugte Lösung.

 

Low-Side- gegenüber High-Side-Stromerfassung

Bei der Verwendung von Shunt-Widerständen müssen Entwickler entscheiden, ob der Widerstand auf der Low-Side oder High-Side der Last platziert wird. Low-Side-Stromerfassung positioniert den Shunt zwischen Last und Masse. Weil die Messung nahe am Massepotenzial erfolgt, ist die Erfassungsschaltung einfacher und meist kostengünstiger. Viele Operationsverstärker und Strommessverstärker können diese kleinen Spannungssignale problemlos verarbeiten. Der wichtigste Nachteil ist, dass die Last nicht mehr direkt auf Systemmasse liegt. Der Spannungsabfall über dem Shunt erzeugt eine leichte Masseverschiebung, die empfindliche Schaltungen stören kann.

High-Side-Stromerfassung platziert den Shunt zwischen Stromquelle und Last. Diese Konfiguration lässt die Last direkt mit Masse verbunden bleiben und ermöglicht zugleich die Erkennung bestimmter Fehlerzustände, etwa Kurzschlüsse nach Masse. Die Herausforderung besteht darin, dass die Messschaltung eine kleine Differenzspannung genau erfassen muss, während sie bei einer deutlich höheren Gleichtaktspannung arbeitet. Häufig sind spezialisierte High-Side-Strommessverstärker erforderlich. Viele moderne Leistungselektronikdesigns bevorzugen High-Side-Erfassung wegen der besseren Systemsichtbarkeit und Diagnosemöglichkeiten.

 

Hall-Effekt-Stromerfassung

Hall-Effekt-Sensoren messen Strom, indem sie das Magnetfeld erfassen, das von einem stromführenden Leiter erzeugt wird. Statt einen Widerstand direkt in den Strompfad zu setzen, überwacht der Sensor das umgebende Magnetfeld und wandelt es in ein proportionales elektrisches Signal um. Ein großer Vorteil der Hall-Effekt-Erfassung ist die galvanische Trennung. Da keine direkte elektrische Verbindung zwischen dem gemessenen Leiter und der Sensorelektronik besteht, können Entwickler hohe Spannungen sicher überwachen und zugleich empfindliche Steuerschaltungen schützen.

Hall-Effekt-Sensoren weisen außerdem minimale Leistungsverluste auf, weil sie keinen Serienwiderstand benötigen, der Energie in Wärme umsetzt. Das macht sie attraktiv für Hochstromanwendungen wie Motorantriebe, Batteriesysteme, Solarwechselrichter und industrielle Automatisierungsanlagen. Der Kompromiss besteht darin, dass Hall-Effekt-Sensoren im Allgemeinen eine geringere Genauigkeit bieten als präzise Shunt-basierte Lösungen. Temperaturschwankungen, magnetische Störungen und Offset-Drift können die Leistung beeinflussen. Moderne Hall-Effekt-Bauelemente haben sich zwar deutlich verbessert, dennoch müssen Entwickler diese Faktoren bei der Systementwicklung berücksichtigen.

 

Stromwandler

Stromwandler, oft CTs genannt, werden häufig zur AC-Strommessung in Industrie- und Stromverteilungssystemen eingesetzt. Ein Stromwandler arbeitet mit elektromagnetischer Induktion. Der Leiter, der den zu messenden Strom führt, wirkt als Primärwicklung, während der Wandler eine Sekundärwicklung enthält, die ein proportionales Strom- oder Spannungssignal erzeugt. Da Transformatoren auf wechselnden Magnetfeldern beruhen, funktionieren sie nur mit AC-Strömen. Reinen DC-Strom können sie nicht messen.

Stromwandler bieten mehrere Vorteile, darunter ausgezeichnete Isolation, geringe Einfügedämpfung und die Fähigkeit, sehr große Ströme sicher zu messen. Sie finden sich häufig in Leistungsüberwachungsgeräten, Energiezählern, Schutzrelais und industriellen Steuerungssystemen. Für Anwendungen mit DC-Strommessung müssen Entwickler auf andere Technologien zurückgreifen, etwa die zuvor besprochenen Shunt-Widerstände oder Hall-Effekt-Sensoren.

 

Auswahl der richtigen Strommessmethode

Die Auswahl der besten Strommesstechnik hängt von den Anforderungen der Anwendung ab. Für kostensensitive Designs, die hohe Genauigkeit benötigen, ist die Shunt-Widerstandserfassung oft die stärkste Option. Für Hochspannungssysteme, bei denen Isolation kritisch ist, bieten Hall-Effekt-Sensoren ein attraktives Gleichgewicht aus Leistung und Sicherheit. Stromwandler glänzen bei AC-Leistungsüberwachungsanwendungen. Es gibt sogar fortgeschrittene, teure magnetische Messtechnologien, wenn die Anwendung extrem präzise Anforderungen stellt. Ingenieure sollten außerdem Faktoren wie Messbereich, Bandbreite, Verlustleistung, Temperaturstabilität, verfügbaren Leiterplattenplatz, Isolationsanforderungen und langfristige Zuverlässigkeit bewerten. In vielen Fällen beeinflussen Stromerfassungslösungen nicht nur die Messleistung, sondern auch die Gesamteffizienz und Sicherheit des Systems.

 

Fazit

Stromerfassung ist eine Grundfunktion im modernen Elektronikdesign. Von batteriebetriebenen Verbraucherprodukten bis zu industriellen Automatisierungssystemen ermöglicht genaue Strommessung Schutz, Steuerung, Diagnose und Energiemanagement. Shunt-Widerstände, Hall-Effekt-Sensoren, Stromwandler und fortgeschrittene magnetische Messtechnologien bieten jeweils eigene Vorteile und Kompromisse. Das Verständnis dieser Unterschiede ermöglicht Ingenieuren, die am besten geeignete Lösung für ihre Anwendung auszuwählen, und hilft Einkaufsteams, die richtigen Komponenten zur Unterstützung der langfristigen Systemleistung zu beschaffen.

Da Leistungselektronik, Elektrifizierung und intelligente Überwachungssysteme in vielen Branchen weiter wachsen, bleibt wirksame Stromerfassung sowohl für Ingenieure als auch für Einkäufer elektronischer Komponenten ein entscheidender Designaspekt.

Fanden Sie diesen Artikel hilfreich? Teilen Sie Ihn!

Schließen Sie sich dem Schaltkreis an und bleiben Sie mit OnlineComponents.com und darüber hinaus verbunden!