Blog der Komponenten-Ecke

Blog der Komponenten-Ecke

Komponenten für industrielle Automatisierung: Was kaufen und warum
Ob Sie ein neues Automatisierungssystem entwickeln oder eine bestehende Produktionslinie instand halten: Einkaufsentscheidungen wirken sich direkt auf Zuverlässigkeit, Wartungskosten und Gesamtproduktivität aus. Auch wenn es verlockend sein kann, sich auf die günstigste Komponente zu konzentrieren, ... Mehr lesen
So vermitteln Sie technische Anforderungen an Menschen ohne technischen Hintergrund
Klare technische Kommunikation ist eine unterschätzte Fähigkeit im Ingenieurwesen. Elektroingenieure, Produktentwickler und Einkäufer elektronischer Bauteile müssen regelmäßig technische Anforderungen Menschen erklären, die nicht denselben Hintergrund haben. Dazu können Einkaufsteams, Vertriebsmitar... Mehr lesen
Häufige Ausfallarten passiver Komponenten und wie man sie vermeidet
tytttr Resistor Failure Modes: Drift, Opens, and Overheating Resistors can fail in several ways. One common failure mode is resistance drift, in which the actual resistance value changes over time due to excessive power dissipation, high operating temperature, humidity exposure, or stress. In precis... Mehr lesen
So erkennen und vermeiden Sie gefälschte Teile
fdfdsFor buyers, sourcing specialists, and engineers, the problem is made harder by the fact that counterfeit parts do not always look obviously fake. Some are remarked parts with altered labels. Some are previously used parts cleaned up and sold as new. Some are clones that imitate the original man... Mehr lesen
Steckverbinder-Beschichtungsoptionen und ihre Anwendungen verstehen
Bei Steckverbindern ist es sehr einfach, nur auf ihren Formfaktor zu schauen und zu denken, das sei alles, was zählt. Die Art, wie sie zusammenpassen, ihre Größe und ob sie verriegeln oder nicht, sind alles sehr wichtige Eigenschaften. Aber es wäre unklug, die Bedeutung der Materialien zu übersehen,... Mehr lesen
Was bedeutet IP&E für einen Elektronikdistributor?
Was „IP&E“ aus der Perspektive eines IP&E-Distributors bedeutetWer sich länger in der Elektronik-Lieferkette bewegt, stößt früher oder später auf das Akronym IP&E. Je nachdem, wen man fragt, klingt es vielleicht vage, doch in Wirklichkeit ist IP&E eine praktische, greifbare Kategorie, die prägt, wie... Mehr lesen
Wichtige Wartungs- und Lagerungstipps für passive Komponenten
an Produkthersteller geht, wie erwartet funktioniert.... Mehr lesen
Was ist Impedanzanpassung und wie wird sie im PCB-Design umgesetzt?
Mit der fortschreitenden Entwicklung der Elektronik ist eine Leiterplatte längst nicht mehr nur eine passive Grundlage für die Montage von Bauteilen. Sie ist zu einem aktiven und wesentlichen Bestandteil des elektrischen Systems geworden. Ob beim Übertragen von Daten mit Gigabit-Geschwindigkeit zwis... Mehr lesen
Die Rolle passiver Komponenten in moderner Medizintechnik
Wenn Menschen an Medizintechnik denken, konzentrieren sie sich meist auf die sichtbaren Elemente. Sie stellen sich hochentwickelte Bildgebungssysteme, intelligente Pumpen, implantierbare Geräte und Patientenmonitore mit komplexen Prozessoren und ausgeklügelter Software vor. Was dabei oft übersehen w... Mehr lesen
Konformitätsstandards für Medizinprodukte: Was Ingenieure und Einkäufer wissen müssen
Verständlicherweise zählt die Medizinelektronikbranche zu den am strengsten regulierten Bereichen weltweit. Schon ein einziges fehlerhaftes Bauteil oder eine unzureichend dokumentierte Komponente kann die Patientensicherheit gefährden, kostspielige Rückrufe verursachen oder FDA- und EU-Zulassungen s... Mehr lesen
Nach Datum anzeigen
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Nach Kategorie anzeigen

Schließen Sie sich dem Schaltkreis an und bleiben Sie mit OnlineComponents.com und darüber hinaus verbunden!