So lagern Sie elektronische Komponenten

Die falsche Lagerung Ihrer elektronischen Bauteile kann katastrophale Folgen haben. Abgesehen davon, dass das Bauteil selbst beschädigt wird, können Lagerungsprobleme unter Umständen nicht nur die Bauteile, sondern auch die Produkte zerstören, in denen sie verwendet werden. 

 

Das häufigste und am meisten diskutierte Problem ist statische Elektrizität. Wie die gesamte Branche warnt , ”kann statische Elektrizität elektronische Geräte und Ihr System beschädigen”. Wie IBM warnt, kann statische Elektrizität durch zahlreiche Faktoren verursacht werden, und das Unternehmen empfiehlt die folgenden Maßnahmen, um mögliche Probleme zu verringern.

 

  1. Beschränken Sie beim Halten der Bauteile Ihre Bewegungen, da dies statische Elektrizität um Sie herum aufbauen kann.

  2. Bewahren Sie die Bauteile in ihren antistatischen Beuteln auf (und wenn Sie eine große Menge an Bauteilen ohne Beutel haben, kaufen Sie welche).

  3. Halten Sie die Bauteile an ihren Kanten und Rahmen.

  4. Lagern Sie Ihre Bauteile so, dass andere Personen keinen Zugriff darauf haben.

  5. Nehmen Sie die Bauteile aus ihren Beuteln und installieren Sie sie direkt neben dem Produkt.

  6. Berühren Sie mit dem Beutel, in dem sich das Bauteil befindet, einen unlackierten Metallteil des Produkts – dadurch wird jede statische Elektrizität auf dem Beutel entladen.

  7. Bei kaltem Wetter ist besondere Vorsicht geboten, da dies die Luftfeuchtigkeit senkt und dadurch die Ansammlung statischer Elektrizität erhöht.


 

Statische Elektrizität war im Laufe der Zeit für viele Branchen ein Problem, insbesondere für Sprengstoffe, Chemikalien, Pharmazeutika und landwirtschaftliche Produkte. Mit der Entwicklung elektronischer Bauteile haben sich die Probleme jedoch vervielfacht.

 

„Das Zeitalter der Elektronik brachte neue Probleme im Zusammenhang mit statischer Elektrizität und elektrostatischer Entladung mit sich. Und da elektronische Geräte schneller und die Schaltkreise kleiner werden, nimmt ihre Empfindlichkeit gegenüber ESD im Allgemeinen zu,“ die EOS/ESD Association (die Vereinigung, die sich der Vermeidung elektrostatischer Entladungen widmet) stellt fest.

 

Weitere Gründe für eine ordnungsgemäße Lagerung sind die Auswirkungen von Schmutz- und Staubpartikeln, unsachgemäße Handhabung, die Wirkung verschiedener klimatischer und umweltbedingter Bedingungen sowie die allgemeine Sicherheit. 

 

Neben antistatischen Beuteln wird empfohlen, Ihre elektronischen Bauteile in geeigneten nichtleitenden Boxen und anderen Aufbewahrungsprodukten zu lagern. Informieren Sie sich, was ein elektrischer Leiter ist, und vermeiden Sie es, solche Materialien in der Nähe des Bauteils sowie an dem Ort und in dem Behälter, in dem es gelagert wird, zu haben.

 

Sie sollten die Bauteile außerdem nicht in Plastik einwickeln, da dies Feuchtigkeit einschließen kann, die ein weiterer Zerstörer der Bauteile ist. Segeltuch- und Baumwollmaterialien sind eine akzeptable Alternative zu Plastik. Metallboxen können problematisch sein – Plastik wird im Allgemeinen bevorzugt.

 

Weitere allgemeine Tipps sind unter anderem, sicherzustellen, dass der Lagerort klimatisiert ist. Wenn Sie außerdem mehrere Bauteile in derselben Box lagern (versuchen Sie unbedingt zu vermeiden, mehrere Bauteile in denselben antistatischen Beutel zu legen), achten Sie darauf, zu kennzeichnen, was sich worin befindet, um ein wiederholtes Öffnen und Schließen der Teile zu vermeiden.

 

Fügen Sie bei feuchtigkeitsempfindlichen Bauteilen Silikagel-Trockenmittelbeutel in den jeweiligen Behälter hinzu. Ein weiteres häufig übersehenes Verfahren ist es, beim Umgang mit den Teilen immer ein geerdetes Armband zu tragen (siehe Foto oben) – dieses einfache Hilfsmittel erspart Ihnen jede Menge Zeit und Sorgen.

 

Zur Sicherheit möchte ich noch einen Hinweis geben, den Sie kennen sollten. Legen Sie nichts auf Ihre gelagerten Bauteile.

 

  



 

Fanden Sie diesen Artikel hilfreich? Teilen Sie Ihn!

Schließen Sie sich dem Schaltkreis an und bleiben Sie mit OnlineComponents.com und darüber hinaus verbunden!