So entsorgen Sie elektronische Komponenten

Das schnelle und allgegenwärtige Wachstum des Computerzeitalters hat viele Vorteile mit sich gebracht, doch durch die Anhäufung ungenutzter und weggeworfener elektronischer Komponenten ist ein neues Problem entstanden: der Elektroschrott (E-Waste).

 

Insbesondere Entwicklungsländer stehen vor zahlreichen Herausforderungen bei der Entstehung, dem grenzüberschreitenden Transport und der Bewirtschaftung von Elektroschrott. Schätzungen zufolge fallen weltweit jährlich etwa 20 bis 50 Millionen Tonnen Elektroschrott an, der größte Teil davon aus asiatischen Ländern. Der unsachgemäße Umgang mit Elektroschrott kann aufgrund seiner giftigen Bestandteile der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden. Mehrere Länder auf der ganzen Welt kämpfen derzeit damit, dieser neuen Bedrohung Herr zu werden,” stellte ein aktueller Regierungsbericht fest.

 

Eine ordnungsgemäße Entsorgung elektronischer Komponenten ist notwendig, auch wenn ein Großteil des Elektroschrotts recycelt oder wiederverwertet werden kann. In den USA schreiben 26 Bundesstaaten das Recycling von Elektronik gesetzlich vor. Laptops und Mobiltelefone enthalten Gold und Silber sowie Kupfer und Palladium.

 

Weltweit werden jedes Jahr über 320 Tonnen Gold und mehr als 7.500 Tonnen Silber zur Herstellung neuer elektronischer Produkte verwendet.

 

Infolgedessen befinden sich in diesen Geräten Edelmetalle im Wert von über 21 Milliarden US-Dollar—16 Milliarden US-Dollar in Gold und 5 Milliarden US-Dollar in Silber—bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie recycelt werden können,” berichtete die Website Balance Small Business.

 

Es wurden Unternehmen gegründet, um sich mit diesem Problem zu befassen, sowohl im Bereich Recycling als auch bei der eigentlichen Abfallentsorgung. Was Elektronikhändler betrifft, ist BestBuy führend im Recycling und war einer der frühen Vorreiter im E-Recycling.

 

Eines der kritischsten Elemente in elektronischen Komponenten ist Blei. Wie ERI berichtet, das führende Recyclingunternehmen für Elektronik und auf Cybersicherheit spezialisierte Hardware-Vernichtungsunternehmen des Landes, “Wenn Elektrogeräte auf Deponien landen, kann die Auslaugung sich mit anderen Quellen der Bleikontamination im Boden verbinden (z. B. Pestizidabfluss). Diese kumulativen Auswirkungen der Bleikontamination sind so gravierend, dass die EPA empfiehlt die Verwendung von Sandkästen zum Spielen für Kinder (anstelle von normalem Erdboden) und rät dazu, vor dem Betreten des Hauses die Schuhe auszuziehen, um zu vermeiden, dass bleihaltiger Staub von draußen hereingetragen wird”. 

 

Blei in Elektroschrott kann zu Blutproblemen sowie zu Nieren- und Nervenschäden führen.

 

Die Entsorgung ist zu einer eigenen Branche geworden, und Regierungen haben eingegriffen, um die erforderlichen Zertifizierungen zu schaffen, damit Komponenten nicht auf Deponien oder im Ausland entsorgt werden. Wenn Sie nach seriösen Unternehmen suchen, die Ihnen bei der Entsorgung Ihrer elektronischen Komponenten helfen, probieren Sie diesen Link.

 

Die am schwierigsten zu entsorgenden Komponenten sind Bildschirme. Ob Sie einen alten CRT (Kathodenstrahlröhre) oder einen LCD-Fernsehbildschirm der ersten Generation besitzen, die Entsorgung dieser Gegenstände ist erforderlich, da sie einige der schlimmsten Elemente. “Der LCD-Fernseher ist vielleicht das “Paradebeispiel” dafür, wie Elektronik weder bei der Materialauswahl noch beim physischen Design mit Blick auf das Recycling entworfen wird. Die meisten LCD-Fernseher verwenden Quecksilberlampen zur Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms. Ein LCD-Fernseher verfügt typischerweise über 20 lange, dünne, zerbrechliche Quecksilberlampen, die quer durch das gesamte Panel verlaufen. Quecksilber ist bereits in sehr geringen Mengen hochgiftig”. Situationen wie in Flint, Michigan, sind Beispiele für Probleme, die durch das Eindringen von Blei in das örtliche Wassersystem entstehen.

 

Auch Batterien und alte Drucker stellen für Recyclingunternehmen ernsthafte Probleme dar. Wiederaufladbare Batterien verursachen besonders Probleme, da sie Nickel-Metallhydrid und Nickel-Cadmium enthalten, die äußerst gefährliche Materialien sind.

 

Das elektronische Zeitalter verlangsamt sich nicht, weshalb ein großer Bedarf an akzeptablen Methoden zur Entsorgung von Komponenten besteht.

Fanden Sie diesen Artikel hilfreich? Teilen Sie Ihn!

Schließen Sie sich dem Schaltkreis an und bleiben Sie mit OnlineComponents.com und darüber hinaus verbunden!