So lesen Sie Datumsangaben auf elektronischen Komponenten
Obwohl die Elektronikbauteil-Branche eine einheitliche Datumscode-Methodik verwendet, hat dies in vielen Fällen zu Problemen geführt, während es in anderen Fällen ein guter Indikator für die tatsächliche „Haltbarkeit“ der Teile ist.
Die Datumscodes bestehen in der Regel aus vierstelligen Codes. Die ersten beiden Ziffern geben das Jahr an, die letzten beiden die Woche der Herstellung. Das Beispiel unten zeigt die vier Ziffern 8332 – hergestellt 1983 in der 32. Woche dieses Jahres.
Vor den 1980er Jahren war der Einfluss der Zeit auf elektronische Bauteile deutlich größer. Das größte Problem war die Lötbarkeit sowie die Entstehung von „Zinnwhiskern“, und die Branche ging von einer Lebensdauer eines Bauteils von etwa 2 Jahren aus. Doch ab den 80er Jahren kamen neue Materialien mit deutlich längerer Haltbarkeit zum Einsatz. Frühe Bauteile bestanden aus Metallen, die rosteten oder korrodierten und viel stärker durch Feuchtigkeit und Staub beeinträchtigt wurden.
Es gibt eine Reihe weiterer Faktoren, bei denen Datumscodes hilfreich sind, wie zum Beispiel:
-
Rückverfolgbarkeit von Bauteilen
-
Überprüfung des Versanddatums
-
Gültigkeit von Rücksendungen
-
Benachrichtigungen über Produktänderungen
-
Rückrufe wegen Mängeln
-
FIFO-Bestandsverwaltung
Die Datumscodes sind auch dann nützlich, wenn sich die Herstellungsmethode eines Bauteils leicht geändert hat, die SKU oder Seriennummer jedoch beibehalten wurde. So zeigt der Datumscode an, welcher Bestand älter und anders gefertigt ist.
Datumscodes werden außerdem verwendet, wenn ein Unternehmen auf Konsistenz in der Fertigung achten möchte. Wenn alle Bauteile das gleiche Datum aufweisen, sind auch alle damit hergestellten Produkte konsistent – die Verwaltung von Produktänderungen wird dadurch vereinheitlicht.
Die ECIA erwägt, den 2-Jahres-Ablaufstandard zu ändern, da dieser noch aus den 1940er Jahren stammt und sich sowohl bei den verwendeten Materialien als auch bei der Lagerung von Bauteilen vieles geändert hat.