Was sind passive Komponenten in der Elektronik?

Passive elektronische Bauelemente sind Bauteile, die ohne eine eigene, unabhängige Stromquelle funktionieren. Sie steuern oder verstärken ein elektrisches Signal nicht aktiv, sondern reagieren auf die in einem Stromkreis bereits vorhandene Elektrizität und beeinflussen sie.

 

Im Grunde funktionieren passive elektronische Bauelemente also mit der Elektrizität oder Energie, die bereits in dem Stromkreis vorhanden ist, in dem sie sich befinden, da sie keine Energie erzeugen können und keine Energiequellen sind. Ein passives elektronisches Bauelement erzeugt keine Energie, sondern gibt sie ab, speichert sie und/oder setzt sie frei.  Jeder Stromkreis ist eine Anordnung elektrischer Bauteile, die für bestimmte Funktionen ausgelegt sind - passive Bauelemente können auf unerwartete Weise zu einem aktiven Teil eines Stromkreises werden. Transformatoren, die als passiv eingestuft werden, können die Spannung erhöhen, werden aber dennoch als passives Element klassifiziert, da sie die Leistung oder Energie nicht erhöhen oder verringern. Ebenso beschränken Kondensatoren die Wechselwirkung mit der Elektrizität lediglich auf das Speichern, nicht auf das Liefern.


 

Es gibt zwei grundlegende Arten passiver elektronischer Bauelemente:

  1. Dissipativ oder verlustbehaftet - hierbei handelt es sich überwiegend um Widerstände - Bauteile, die keine Leistung aus einer externen Quelle aufnehmen können.

  2. Verlustfrei - diese Bauteile haben weder Leistungsausgang noch -eingang und umfassen Kondensatoren, Transformatoren und Induktivitäten. Allerdings verlieren alle passiven Bauelemente aufgrund geringer interner Widerstände etwas Leistung - sie sind also nicht zu 100 % verlustfrei.

 

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Unterschiede zwischen passiven und aktiven elektronischen Bauelementen.


 

 

Passive Bauelemente

Aktive Bauelemente

Leistungsnutzung

Verbraucht Leistung im Stromkreis

Liefert Leistung an den Stromkreis

Art der Energie

Energieempfänger

Energiespender

Funktion des Bauteils

Speichert Energie

Erzeugt Energie

Leistungsverstärkung

Kann keine Leistungsverstärkung liefern

Kann Leistungsverstärkung liefern

Benötigt externe Quelle

Muss nicht mit Strom versorgt werden, um zu funktionieren

Muss mit Strom versorgt werden, um zu funktionieren

Stromfluss

Kann den Stromfluss nicht steuern

Kann den Stromfluss steuern

Beispiele

Widerstand, Kondensator, Induktivität, Transformatoren

Verstärker, Transistoren, Integrierte Schaltungen

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jede der wichtigsten Arten passiver Bauelemente ein einzigartiges Merkmal aufweist, das sie als passiv kennzeichnet. Widerstände widerstehen, wie der Name schon sagt, dem Stromfluss; Kondensatoren speichern Energie; Induktivitäten widerstehen Änderungen des Energieflusses; Transformatoren wiederum können die Spannung durch Erhöhen oder Verringern an die Anforderungen des elektronischen Geräts anpassen. Obwohl sie passiv sind, können sie also durchaus wirksam sein, ohne als aktiv eingestuft zu werden.

 
Fanden Sie diesen Artikel hilfreich? Teilen Sie Ihn!

Schließen Sie sich dem Schaltkreis an und bleiben Sie mit OnlineComponents.com und darüber hinaus verbunden!