So testen Sie elektronische Komponenten
Da wir über elektronische Bauteile sprechen, ist beim Testen Vorsicht geboten. Zu viele Elemente, die ernsthaften Schaden verursachen können, müssen vermieden oder unter Kontrolle gehalten werden; und wie und wo sie getestet werden, sollte vor dem Test bedacht werden. Neben Elektrizität ist Hitze ein weiterer Aspekt der Nutzung mancher Geräte, der berücksichtigt werden muss.
Der erste Schritt bei den meisten Testverfahren besteht darin, die Stromversorgung auszuschalten und von der Quelle zu trennen. „Durchgangsprüfer funktionieren, indem sie einen kleinen Strom durch den Schaltkreis senden, daher muss der Schaltkreis von seiner Stromversorgung getrennt werden,“ stellt WikiHow fest.
Zwar wird empfohlen, das Bauteil vor dem Testen aus dem Gerät zu entfernen, in dem es verwendet wird, doch viele Bauteile, die bereits auf einer Leiterplatte verbaut sind, können dennoch getestet werden, während sie sich noch auf der Leiterplatte befinden. Diese Leiterplattenbauteile können an Ort und Stelle getestet werden, Kondensatoren, Widerstände, Transistoren und integrierte Schaltkreise sind solche Bauteile. Beginnen Sie natürlich damit, die Bauteile auf der Platine anzusehen, um festzustellen, ob sie in gutem Zustand sind - ein defektes Bauteil führt dazu, dass das Gerät nicht funktioniert, oder verursacht mit der Zeit ein größeres Problem.
„Zu wissen, welche Teile eher ausfallen oder eines der häufigsten Probleme verursachen, hilft Ihnen, Zeit zu sparen, und bedeutet, dass Sie das Gerät nur so weit zerlegen müssen, dass Sie an den wahrscheinlichen Übeltäter herankommen,“ meint Fred’s Appliance Academy.
Die Academy weist außerdem darauf hin, dass ein Multimeter ein praktisches Werkzeug zum Testen von Durchgang, Spannung und Widerstand ist. Es kann sowohl AC- als auch DC-Spannungen testen und auch Bauteile prüfen, die noch auf der Leiterplatte angebracht sind. Es gibt drei wesentliche Dinge zu testen.
-
Durchgang ist als Erstes zu prüfen. Dabei wird getestet, ob Elektrizität durch das Bauteil fließen kann.
-
Widerstand ist als Nächstes zu testen. Hier prüfen Sie, ob ein Stromverlust auftritt, wenn Elektrizität durch das Bauteil fließt. Ohm ist hier die Maßeinheit, und dies kann ein komplizierter Test werden. Sie müssen den erwarteten Verlustbereich manuell einstellen und dabei sicherstellen, dass die erwartete Spannung von dem verwendeten Multimeter verarbeitet werden kann.
-
Wie beim Widerstandstest erfordert die Prüfung der Spannung und der Stärke des elektrischen Drucks ein Multimeter. Hier müssen Sie wissen, ob es sich um AC- oder DC-Strom handelt - hier kann auch ein Voltmeter verwendet werden.
Der Durchgang sollte zuerst getestet werden, da er die erforderliche Grundlage für die Prüfung von Widerstand und Spannung liefert. Das Testen von Dioden kann ohne den Durchgangstest erfolgen, da sie einseitig gerichtet sind - so lässt sich „durch Messen des Widerstands in beide Richtungen feststellen, ob die Diode funktioniert, und auch, welche Anschlüsse Anode und Kathode sind,“ erklärt Electronics Notes.
Wenn Sie vorhaben, zahlreiche Bauteile zu testen, bietet Instructables eine Bauanleitung für ein Prüfgerät, das praktisch für alle nicht stromführenden Bauteile verwendet werden kann - den Bauteiltester.
Die meisten elektronischen Bauteile können mit den oben beschriebenen 3 Schritten getestet werden. Die komplexeren Bauteile werden in einem späteren Artikel behandelt.