元器件专区博客
元器件专区博客
准 EE 或在职 EE 必备的软件是什么?
面向电气(或电子)工程师的技术工程软件种类繁多,可满足各种功能需求。针对同一功能的不同品牌之间的差异,主要体现在产品所捆绑的功能上。就像去杂货店购物一样,提前想清楚自己真正需要什么、不需要什么,通常是个好习惯。此外,还要考虑你或你的公司能负担得起什么。我们在此为你指明所需要的软件包。合适的软件工具能为你做什么?与消耗时间的消费类应用不同,工程软件是一种主要用于让你的工作生活更轻松、并(在你学会使用之后)为你节省大量时间的工具。因此,在寻找你 认为 自己需要的软件时,最好也听取一些关于你实际 需要什么的建议。 作为工程师,做到这一点的过程比听起来要简单一些。只需想想在做电气工程工作时,哪些事情最...
阅读更多
区块链会影响电气工程吗?
我们应该先做一个免责声明,再开始这次讨论。区块链是一种常与加密货币相关联的分布式数据库技术,是一个快速发展的领域。从最初在金融和银行业的应用开始,它已经发展到科学、医疗保健、零售和房地产等多个领域。与人工智能(AI)一样,大多数人对区块链并不十分了解,但它在各个领域中的存在和应用经常引发讨论,有时是正面的,有时则不然。区块链并不是人工智能,但在不久的将来,你可能会看到这两项强大的技术协同工作。由于其发展速度极快,关于区块链应用和创新的新闻每天都在变化,世界各地许多团体都在争相追逐或担忧最新的热门应用。这意味着今天的讨论可能就是明天的旧闻。因此,我们会尽力保持内容的时效性。这个话题就说到这里。 ...
阅读更多
如果我的产品不会在欧洲销售,我是否需要 RoHS 零件或满足 RoHS 合规要求?
这个问题的简短答案是:如果您的产品或元器件不 会 在欧洲销售,那么RoHS指令 可能不 适用于您。但请稍等。正如往常一样,详细的答案并没有那么简单。让我们来解释一下。首先,什么是RoHS?RoHS,即有害物质限制指令,是欧盟(EU)的 2002/95/EC 号指令,于2003年通过,2006年正式生效,并已多次扩展修订。它有效地限制了在欧盟销售的电气和电子设备(包括电缆和备件)中使用某些有害物质。如果您的企业直接向欧盟国家销售或分销适用的产品、元器件或子组件,或者向将您的零件用于销往欧盟国家产品中的经销商、分销商或系统集成商供货,那么只要您使用了任何受限材料,就需要加以注意。RoHS指令所声明...
阅读更多
要让电动汽车成为更广泛的现实,需要哪些改进
使用电动汽车(EV)进行交通出行的吸引力既源于精明的宣传,也源于扎实的事实依据。过去十年中,电动汽车经历了相当快速的变革。行业投资、研发以及富有创意的营销,已将其从一种工程奇想推动成为潜在的环保先锋,甚至可能成为明智的消费选择。 我们在2023年3月的一篇博客中讨论过电动汽车领域的一些发展问题,您可以在本网站上阅读。然而事实依然是,由于一些聪明工程师的努力,电动汽车具备诸多优势,包括降低石油需求、减少空气污染以及降低车辆维护成本。但问题在于,潜在消费者是否真的认可电动汽车的销售承诺?如果没有,工程领域还需要做些什么,才能更快地推动销量? 需求现状近期人们对交通电动化的兴趣,受到多种因素的推动,...
阅读更多
对电气工程师最有用的编程语言:助力你的职业发展
数字技术彻底改变了电气工程领域。无论你专注于电路、电磁学、控制系统还是通信,掌握至少一种高级编程语言现已成为一项必备条件。但在众多选择中,哪种语言对电气工程师最有价值呢?答案因你的职业发展方向而异。如果你从事嵌入式系统工作,C或C++通常是首选语言。测试领域大量使用Matlab,不过Python的应用也在不断增长。集成电路设计师更倾向于使用Verilog。对于基于FPGA的硬件设计,VHDL很常见。电源和模拟电子学通常依赖SPICE进行电路仿真。而在电子表格数据处理方面,通常使用VBA(Visual Basic for Application)。在本文中,我们将解释为什么推荐这些语言,同时消除...
阅读更多
MIL-SPEC 元件是否比普通元件更好?
在探讨这个问题之前,我们先来明确几个定义。如今,你经常会看到硬件零件、元件甚至整个系统被冠以MIL-SPEC、MIL-STD,甚至“军用级”(MILITARY GRADE)的标签进行营销。除了暗示一种坚固耐用的印象之外,这些术语到底是什么意思呢?在日常使用中,MIL-SPEC和MIL-STD这两个术语已经变得有些可以互换,也因此令人有些困惑。它们通常都表示某个元件满足美国国防部在采购、制造、材料、质量和供应方面所设定的要求。 “军用级”(MILITARY GRADE)只是一个营销术语,目的是帮助产品在公开市场上更好地销售,与任何标准或规范都没有实际关系。不过,如今作为产品修饰语,“军用级”几乎...
阅读更多
医疗电源与非医疗电源有什么区别?
和我们大多数关于产品与技术的讨论一样,我们需要先从一些背景知识说起。在这个话题中,我们所说的“电源”究竟是指什么呢?简单来说,电源就是一种为负载提供电能的装置。它可以是电池、发电机,或是插入交流插座的某种设备。但更准确地说,在消费级和工业级应用中,电源通常是指这样一种装置:它从墙上插座获取交流电,将其转换为直流电,把电压调整到负载所需的数值,最后将电压提供给该负载。在这个定义范围内,电源存在许多变体,包括DC-DC转换器、DC-AC逆变器、线性电源、开关电源等等。但我们今天要讨论的主题是 医用电源, 它们与普通电源真的有区别吗?答案是肯定的。两者都能提供电能,但医用电源在质量和性能方面要满足高...
阅读更多