元器件专区博客

元器件专区博客

Shielding Techniques to Minimize Electromagnetic Interference
Few things are more frustrating than a design that works fine on the bench, then turns flaky in the field or fails EMC testing right when you thought you were done. Electromagnetic interference (EMI) is often the culprit. Stray electromagnetic energy can corrupt signals, add noise, drag down perform... 阅读更多
Why Bulk Purchasing Might Be Costing You
Buying in bulk looks like free money on a quote. Move from the 100-piece break to the 1,000-piece break, watch the unit price drop, and cut the number of POs your team has to push through in a quarter. For engineers and buyers working against a budget, that's a hard argument to lose.The catch is tha... 阅读更多
工业自动化元件:该买什么以及为什么
无论你是在设计新的自动化系统,还是维护现有生产线,采购决策都会直接影响可靠性、维护成本和整体生产率。虽然把注意力集中在寻找最低价元件上很诱人,但有经验的工程师和买家都知道,工业自动化归根结底是一项风险管理工作。正确的元件可以减少停机、简化故障排查,并在安装多年后仍能持续供货。错误的元件则可能因为一个相对便宜的零件而让整条生产线停摆。 最成功的采购决策通常从评估四个关键因素开始:工作环境、与电气和通信接口的兼容性、长期生命周期支持以及供应连续性。通过这四个视角审视每一次采购,有助于避免前期小额节省最终导致更高维护和生产成本的情况。 你应优先考虑哪些工业自动化元件? 并非每个元件都承载相同程度的运... 阅读更多
电子电路中的电流检测技术
电流测量是现代电子系统中最常见也最重要的功能之一。无论是在设计电池供电设备、工业电机控制器、电源、电动汽车子系统,还是可再生能源应用,工程师通常都需要准确了解电路中流过多少电流。同样,元件买家和采购专业人员也必须理解电流检测要求,才能选择合适的传感器、放大器、分流电阻和配套元件。 电流检测有多种用途。它可用于系统监控、过载保护、能源管理、效率优化、故障检测、闭环控制和法规合规。挑战在于,没有一种检测方法适合所有应用。设计人员在选择方案时必须权衡准确度、成本、隔离要求、功率损耗、带宽和环境因素。我们将介绍电子电路中最常用的电流检测技术,并讨论每种方法的优势、局限和典型应用。 为什么电流检测很重要... 阅读更多
如何向非技术人员沟通技术需求
清晰的技术沟通是一项被低估的工程能力。电气工程师、产品设计师和电子零件买家经常需要向没有相同背景的人解释技术要求。这可能包括采购团队、销售代表、财务部门、高管、客户、供应商、合同制造商或项目经理。挑战并不在于非技术人员无法理解技术主题,而在于他们通常不需要工程师所需的同等细节层级。买家也许不需要了解电容器的每一项电气特性,但他们需要知道为什么未经批准的替代品可能造成可靠性问题。良好的技术沟通不是把信息“简单化”,而是把需求转化为决策、风险、取舍和行动。 从决策开始 许多技术对话之所以出问题,是因为一开始就给了太多细节。工程师受过精确表达的训练,因此自然会从完整的技术背景说起。但非技术利益相关者... 阅读更多
了解连接器镀层选项及其应用
对于连接器而言,人们很容易只关注其外形尺寸,认为这就是全部重点。连接器的配合方式、尺寸以及是否具备锁定功能,都是非常重要的特性。但如果忽视制造连接器本身所用材料的重要性,那将是不明智的。虽然外壳材料很重要,但今天我们将重点讨论许多连接器可选用的电镀方案及其优缺点。 连接器电镀在电气性能中的作用 了解连接器电镀选项要从一个简单的概念说起。基材赋予触点其形状和弹力,但电镀层在很大程度上决定了触点在实际使用中随时间推移的表现——氧化、磨损、微动磨损、接触电阻漂移以及现场故障。对工程师而言,电镀选择直接关系到信号完整性、长期可靠性和插拔寿命的成败。对买家和采购人员而言,电镀也是导致两个看似相似的连接器... 阅读更多
作为电子元器件分销商,IP&E 是什么意思?
从 IP&E 分销商的角度看“IP&E”意味着什么如果你在电子供应链领域工作过一段时间,迟早会遇到 IP&E 这个缩写。取决于你问的对象,它听起来可能有些模糊,但实际上,IP&E 是一个实用的、真实运作的品类,决定了分销商如何运营、工程师如何采购元件,以及企业如何让产品从设计顺利推进到生产。我们非常希望你能理解 IP&E 分销商,因为 OnlineComponents.com 正是其中之一!IP&E 代表互连件(Interconnect)、无源元件(Passive)和机电元件(Electromechanical)。它们是几乎所有电子系统的基础构成部分,但却常常被忽视,因为很少受到关注。工程师们... 阅读更多
无源元件的基本维护与存储技巧
产品制造商都能按预期发挥性能。... 阅读更多
按日期查看
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
按类别查看

加入电路,让您与 OnlineComponents.com 及更多精彩保持连接!