区块链会影响电气工程吗?
我们应该先做一个免责声明,再开始这次讨论。区块链是一种常与加密货币相关联的分布式数据库技术,是一个快速发展的领域。从最初在金融和银行业的应用开始,它已经发展到科学、医疗保健、零售和房地产等多个领域。
与人工智能(AI)一样,大多数人对区块链并不十分了解,但它在各个领域中的存在和应用经常引发讨论,有时是正面的,有时则不然。区块链并不是人工智能,但在不久的将来,你可能会看到这两项强大的技术协同工作。
由于其发展速度极快,关于区块链应用和创新的新闻每天都在变化,世界各地许多团体都在争相追逐或担忧最新的热门应用。这意味着今天的讨论可能就是明天的旧闻。因此,我们会尽力保持内容的时效性。这个话题就说到这里。
什么是区块链——基础知识简介
区块链是一种数字技术,它允许存储的数据库或账本在计算机网络的节点或连接点之间共享。这本身并不新鲜。区块链的独特之处在于,根据应用场景的不同,一旦数据被录入其中,该数据就无法被更改,会创建一份受保护的交易记录,并且数据是可追溯、安全且透明的。
在区块链中,被称为脚本的程序用于录入、存储和访问信息。信息被录入到一个区块或单元中。数据集一旦录入区块,其中包含的信息就会通过算法进行加密,生成一个称为哈希值的十六进制数字。然后,这个哈希值会被录入到下一个区块的区块头中,并与该区块中的信息一起被加密。这个过程会创建一系列相互链接的区块,因此得名——区块链。如果有人试图更改某个区块中的信息,该区块的哈希值就会改变,这意味着后续所有区块的哈希值也都必须相应改变才能通过验证,而这需要巨大的计算能力。
在区块链中,录入的信息是分布式的,也就是说,多份副本会保存在网络中的许多台机器上,而且这些副本必须全部一致,信息才被视为有效。这意味着控制权由所有用户共同持有,从而提高了安全性并实现了交易的透明化。区块还会加上时间戳并按时间顺序存储,这意味着系统会自动生成一条时间线,便于对事件进行追踪。
使用区块链几乎可以使任何行业或组织所使用的数据集变得不可篡改,也就是无法被更改。信任只需要在信息最初录入的那一刻建立即可。

区块链是如何被应用的
由于具备安全性和可追溯性等特点,区块链的应用已经超越了数字货币领域,正被探索并采用于那些需要在多个组织之间安全共享和追踪数据的场景。以下是一些(但并非全部)示例:
- 货物运输的清关
- 法律和零售行业的智能合约
- 知识产权的转让与保护
- 国家和地区投票系统
- 金融证券的资产管理
- 安全的医疗和健康记录
- 临床试验药物研究
- 安全的房产交易与记录
- 网络安全
- 保险理赔的追踪与核实
- 在人工智能内容生成中保护知识产权(及版税)

区块链在电气工程中的应用
众所周知,产品设计、工程和开发是持续依赖各种公开和专有数据库的工作。在此过程中,信息会被转移、共享,并归档以备日后在审计追踪中使用。电气与电子工程中的设计和制造成果,依赖于可靠、真实的产品、供应链以及安全的产品采购渠道。
区块链技术将在以下方面为含有电气和电子元件的产品的设计与采购流程提供助力:
- 供应链管理、追溯与完整性
- 缩短元器件的清关时间
- 在库存管理中避免假冒元器件
- 协助合规与报告工作
- 大型工程数据库的安全共享与追踪
- 关键零部件供应的核实
- 对零部件质量数据的核实与追踪
- 支持不同供应商之间安全的专有数据共享
- 稀缺资源的分配
- 物联网
我们在 CircuitBread.com 的朋友一直在关注区块链技术在工程领域的应用进展,并评估其众多用户在这一领域的信息需求。您可以在以下链接阅读他们对区块链主题的最初见解: 区块链技术——它对工程意味着什么?
一个简短的例子
航空航天企业正日益采用数字孪生和数字线程技术来管理新型飞机的设计与生产。数字线程是一种数据与通信框架,它将产品从设计到制造乃至更后续阶段的生命周期数据要素连接在一起。这使得众多生命周期参与方之间能够高效地进行数据协作,但也需要共享通常属于专有且关键的数据库。将区块链技术融入这一流程,可以实现安全共享,增进相关企业之间的信任,并改善成果。
总结
对于在众多用户之间存在的数据安全与验证这一多样化问题而言,区块链是一种颇为优雅的解决方案。它提供了更强的安全性、抗故障能力、韧性、信任度、可追溯性和成本效益。然而,它也面临一些挑战,包括高计算需求、随着网络规模扩大而变慢的交易速度、与传统系统的兼容性问题,以及较高的实施成本。
不过,对于工程领域而言,区块链技术可以让多样化的外部数据资产融入开发周期,同时保障专有知识产权的安全与保护。根据项目规模的不同,这些能力可以缩短开发时间、提高效率,并带来更优质的产品。你应该考虑问自己的问题是:区块链要如何为我所用?