对电气工程师最有用的编程语言:助力你的职业发展

数字技术彻底改变了电气工程领域。无论你专注于电路、电磁学、控制系统还是通信,掌握至少一种高级编程语言现已成为一项必备条件。但在众多选择中,哪种语言对电气工程师最有价值呢?

答案因你的职业发展方向而异。如果你从事嵌入式系统工作,C或C++通常是首选语言。测试领域大量使用Matlab,不过Python的应用也在不断增长。集成电路设计师更倾向于使用Verilog。对于基于FPGA的硬件设计,VHDL很常见。电源和模拟电子学通常依赖SPICE进行电路仿真。而在电子表格数据处理方面,通常使用VBA(Visual Basic for Application)。

在本文中,我们将解释为什么推荐这些语言,同时消除对电气工程编程的误解。我们还将阐明哪些编程语言对电气工程师最有用、为什么编程技能至关重要,以及未来会有哪些趋势。

揭穿关于电气工程编程的误区

随着我们进入软硬件日益融合的时代,消除一些长期存在、不公正地低估了编程在电气工程(EE)中重要性的误区变得至关重要。

1. 电气工程师不需要懂编程

这是一种你可能会惊讶地经常听到的说法——有人认为电气工程行业仍存在一些不需要编程知识的领域。然而,这类领域正变得越来越少见,而且通常会限制你的职业发展。原因如下:

就业市场趋势

我查看了Indeed和YCombinator上针对电气工程师的招聘信息,绝大多数都列出了与编程相关的要求。诸如"有开发、编写和调试自动化测试程序的经验"和"扎实的固件或嵌入式C编程技能"这样的表述很常见。这些不是可选技能,而是获得职位资格的先决条件。

学术视角

在Google Scholar上使用"电气工程师"和"编程语言"进行2019年以来的检索,结果显示: 

  • 论文建议采用改进的方法向电气工程专业学生教授编程语言。  
  • 研究人员正在根据编程语言分析应用程序的效能。有一项 研究 评估了不同语言在音频信号离散小波变换(DWT)分析中的表现。
  • 电磁学等各个电气工程领域的具体研究问题正在通过编程语言得到解决。一个引人注目的例子来自 Xin等研究人员,他们创建了一个数字平台,通过编程实现电磁功能以取代超表面。

证据是压倒性的:电气工程师不懂编程还能蒙混过关的日子已经屈指可数。无论你是刚进入就业市场,还是正在从事学术研究,编程技能正日益成为电气工程领域不可或缺的能力。

2. 编程是一个独立的职业

编程远非一个独立的职业,而是一项不可或缺的技能,它能为你的工程工具箱增添深度,拓宽你的项目范围,并提升你的市场竞争力。

请记住,目标不是成为一名软件开发人员,而是作为电气工程师,利用编程的力量在你的领域内进行改进和创新。

3. 学习多种编程语言很困难

虽然精通多种语言看似令人望而生畏,但值得注意的是,编程的基本原理在各种语言中都是一致的。一旦掌握了一种语言的逻辑和结构,学习其他语言就会容易得多。 

此外,在电气工程行业,你通常不需要精通每一种语言。对与你的专业方向最相关的一两种语言有实用的理解和深入的专业知识就足够了。 

电气工程职业方向及其最实用的编程语言

电气工程是一个涵盖多个专业领域的庞大领域。根据你的关注领域不同,不同的编程语言可能更具优势。 

让我们来分析一些主要的电气工程职业方向,并重点介绍每个方向最实用的编程语言:

 

电气工程职业方向

最实用的编程语言

原因

嵌入式系统

C、C++

最适合底层系统编程,可直接控制硬件。

信号与图像处理

MATLAB

在矩阵运算和信号相关算法仿真方面功能强大。

自动化(Gerber文件与测试设备)

Python

凭借其多功能性和丰富的库支持,广泛用于自动化提交Gerber文件和控制测试设备。

集成电路设计

Verilog

非常适合在高层次上设计和仿真数字电路。

基于FPGA的硬件设计

VHDL

强类型且支持并发,能够实现详细的硬件描述

电源与模拟电子学

SPICE 

支持时域和频域仿真,可处理非线性元件

自动化与控制系统

结构化文本

实现真实数字逻辑映射,是自动化控制系统的行业标准

 

编程能力为电气工程师带来的多方面益处

硬件与软件之间的界限正日益模糊。对电气工程师而言,这一转变意味着编程不再是一项边缘技能,而是一项能带来诸多优势的核心能力:

  • 简化故障排查与调试: 掌握编程知识有助于你更好地理解发生在硬件与软件交界处的问题。你可以读取日志文件、识别错误,甚至编写自己的诊断脚本。
  • 跨学科沟通: 当你理解编程时,与软件工程师、数据科学家及其他相关方的协作会变得更加容易。你们将使用共同的语言,从而提高项目执行效率。
  • 快速原型设计: 编程技能可以帮助你快速创建概念验证模型或仿真,这在设计的早期阶段至关重要。
  • 定制工具开发: 有时,现成的软件工具可能无法满足你的工程项目的特定需求。编程知识使你能够开发出满足自身需求的定制工具。
  • 职业灵活性: 学习编程可以拓宽电气工程师的就业前景,使他们能够转向需要软硬件结合专业知识的岗位。
  • 物联网与互联互通: 随着设备变得更智能、更互联,编程能力正成为物联网相关项目中日益重要的一项专长。
  • 自动化数据分析: 对于信号分析、数据分类或预测性维护等任务,编程可以实现复杂工作流程的自动化,从而节省时间并减少错误。

 

AI编程助手:电气工程师为何应该关注

 以GitHub Copilot为代表的基于人工智能的编程助手,正在包括电子和硬件设计专业人士在内的开发者群体中日益受到青睐。

在卡内基梅隆大学Jenny T. Liang的一项 研究 中,研究人员考察了开发者如何采用这些AI助手。研究发现,这些工具的主要优势在于能够减少手动输入、加快编程任务速度,并协助回忆语法。

鉴于这些优势,电气工程师应考虑将AI编程助手融入其编程工作流程。尽管Liang的研究显示,人们对将这些工具用于创造性问题解决的热情有限,但电气工程师仍可从其实时反馈和错误排查功能中受益。

结论

理解编程对当今的电气工程师而言至关重要。与常见的误解相反,编程并非软件开发人员的专属技能,它是各种电气工程岗位中的一项重要技能。

掌握合适的编程语言可以提升解决问题的能力和工作表现。 像GitHub Copilot这样的AI编程助手能带来实实在在的优势。它们可以加快编程任务速度并协助排查错误,是电气工程师的宝贵工具。总之,编程技能以及AI助手等现代工具是电气工程师职业发展的倍增器。 

还没被说服吗?如果是这样,不妨看看我们的朋友CircuitBread在这个问题上怎么说: 作为电气工程师,学习哪种编程语言最好?

您是否认为这篇文章有用?请分享!

加入电路,让您与 OnlineComponents.com 及更多精彩保持连接!