부품 코너 블로그
부품 코너 블로그
LED 조명으로 전환하는 일은 생각보다 간단할 수 있습니다
지난 20년 동안 직장, 매장, 가정 또는 실외에서 LED 조명이 사용될 가능성이 눈에 띄게 증가했습니다. 또한 기업과 전자 제품 제조업체들은 표지판이나 마이크로컨트롤러 유닛(MCU)의 표시등과 같은 용도로 매일 LED의 새롭고 기발한 활용 사례를 찾아내고 있습니다....
자세히 보기
충격적인 결말을 피하는 방법: 작업자 부상 방지
전기 캐비닛을 열기 전에 가장 먼저 던져야 할 질문이 무엇인지 아십니까? 공장 관리자, 건물 유지보수 담당자, 전기 수리 담당자들은 “안전한가?”라는 질문을 너무나 자주 반복한 나머지, 이는 거의 하나의 주문처럼 되어버렸습니다. 그리고 그럴 만한 이유가 있습니다. 이러한 직업에 종사하는 사람들은 업무 중 생명을 위협하는 전류에 노출될 위험에 끊임없이 직면해 있습니다. 이들은 결혼반지를 빼는 등의 예방 조치를 정기적으로 취하며, 경고등이나 경고음과 같은 징후를 반복해서 확인하는 데 항상 경계를 늦추지 말아야 합니다. 이 모든 것은 근...
자세히 보기
팬리스 전원 공급 장치를 좋아해야 하는 이유
전원 공급 장치는 하나 이상의 전기 부하에 전력을 공급하는 전기 장치입니다. 주요 기능은 전원에서 나오는 에너지를 부하가 필요로 하는 해당 전류, 전압, 주파수로 변환하여 전기 에너지를 부하에 맞게 조정하는 것입니다. 전원 공급 장치는 또한 부하 전류를 제한하고 결함 발생 시 이를 차단함으로써 공급되는 부하를 보호하는 역할도 합니다. 이러한 장치는 전자 노이즈를 방지하고 역률 보정을 제공하기 위해 출력 전력을 조정하기도 합니다....
자세히 보기
중대한 고장과의 싸움은 회로 보호에서 시작됩니다
우리의 기기, 기계, 인프라에 탑재된 전자 장치는 더 작고, 더 복잡하며, 더 정교해졌습니다. 이러한 소형화 추세 덕분에 거의 모든 것에 더 강력하고 스마트하며 빠른 장치를 탑재할 수 있게 되었지만, 동시에 예측할 수 없는 전력 서지 및 기타 과전류 발생에 대한 민감도도 높아졌습니다....
자세히 보기
모터 컨트롤러가 직면한 과제 극복
전기 모터에는 교류(AC)와 직류(DC), 두 가지 유형이 있습니다. AC 모터는 동기식 또는 비동기식일 수 있습니다. 동기 모터는 동기 시계, 전자 기기의 타이머, 오디오 레코더 등 속도와 정확성이 필수적인 분야에서 사용됩니다. 가변 속도로 작동할 수 있고, 유지보수가 적으며, 내구성이 뛰어난 비동기(유도) 모터는 산업 현장에서 폭넓게 사용됩니다. 리프팅, 혼합, 펌핑, 압축, 드릴링과 같은 응용 분야에서는 유도 모터가 동기 모터 및 DC 모터보다 작동이 쉽고 비용 효율적입니다....
자세히 보기
유압-자기식 회로 보호기가 애플리케이션에 적합할 수 있는 이유
유압-자기식 회로 보호기는 보호 대상 회로의 전류 변화에만 반응하는 유압-자기식 전류 감지 메커니즘을 갖추고 있습니다. 이러한 보호기는 돌입 전류(inrush current)에 대한 내성을 갖도록 유압식 지연 기능과 결합되어 있습니다. 이는 전원 스위칭 기능과, 역시한 지연(inverse time delay) 및 트립프리(trip-free) 기능을 갖춘 정확하고 신뢰할 수 있는 회로 보호 기능을 결합한 것입니다....
자세히 보기
미국인 4명, 여왕의 엔지니어링 상 수상
“최초의 진정한 전 지구적 위성 기반 위치 확인 시스템”의 발명자들이 2019년 퀸 엘리자베스 공학상을 수상했다고 ElectronicsWeekly가 보도했다. 브래드포드 파킨슨 박사, 리처드 슈워츠, 휴고 프루하우프, 제임스 스필커 교수(고인이 된 남편을 대신해 아내 안나 마리 스필커가 상을 받음)가 이 영예를 안았다....
자세히 보기