LED 조명으로 전환하는 일은 생각보다 간단할 수 있습니다

One of MEAN WELL’s XLG-series LED drivers—the MEAN WELL XLG-50-AB single output LED driver with constant power mode built in. (Image courtesy of MEAN WELL.)
MEAN WELL의 XLG 시리즈 LED 드라이버 중 하나인, 정전력 모드가 내장된 MEAN WELL XLG-50-AB 단일 출력 LED 드라이버. (이미지 제공: MEAN WELL)

지난 20년 동안 직장, 매장, 가정 또는 실외에서 LED 조명이 사용될 가능성이 눈에 띄게 증가했습니다. 또한 기업과 전자 제품 제조업체들은 표지판이나 마이크로컨트롤러 유닛(MCU)의 표시등과 같은 용도로 매일 LED의 새롭고 기발한 활용 사례를 찾아내고 있습니다.

그러나 과거 조명 기구에 사용되던 할로겐 또는 형광등과 달리, LED는 설계상 더 섬세합니다. 이는 LED 조명 기구를 설치할 때, 섬세한 설계를 보호하기 위해 과전류나 서지로부터 다이오드를 보호하는 전자 장치도 함께 설치해야 함을 의미합니다. 예를 들어, 화면이나 마케팅용 표지판의 LED는 과전류와 같은 사건으로 다이오드가 손상될 경우 교체 비용이 비쌀 수 있습니다. LED 드라이버 는 LED가 기대 수명에 도달할 수 있도록 돕는 일종의 보험 역할을 합니다.

An example of a normal, everyday LED light bulb that one can find in most households or buildings. Most LEDs of this kind of design come with a driver build into the lamp itself. In the case where multiple LEDs are to be strung in series or parallel, using a dedicated LED driver can help protect the devices and extend their life spans. (Image courtesy of Wikimedia Commons.)
대부분의 가정이나 건물에서 볼 수 있는 평범하고 일상적인 LED 전구의 예입니다. 이런 유형의 LED 대부분은 램프 자체에 드라이버가 내장되어 있습니다. 여러 개의 LED를 직렬 또는 병렬로 연결해야 하는 경우, 전용 LED 드라이버를 사용하면 장치를 보호하고 수명을 연장하는 데 도움이 될 수 있습니다. (이미지 제공: Wikimedia Commons)

백열등, 할로겐등, 형광등과 같은 전통적인 조명 솔루션에서 LED가 밝히는 세상으로의 전환은 전력 인프라에 대한 부담을 줄여줍니다. 전통적인 조명 솔루션과 관련된 환경 및 탄소 비용은 기업들에게 지나치게 부담스러워지고 있습니다. LED는 추가적인 이점도 제공합니다. 예를 들어 색상을 조작할 수 있습니다. 이는 마케팅 목적으로 대형 평면 스크린이 사용되는 시대를 열었습니다. 할로겐등이나 형광등에서는 그러한 유용성, 밝기, 저전력 사용의 비율을 얻을 수 없습니다. 하지만 전력 인프라가 LED를 감당할 수 있을 정도로 개선될 때까지는 LED 시스템에 LED 드라이버를 통합하는 것이 필요합니다.

LED 드라이버가 필요한 이유

무드 조명이든, 마케팅용 표지판이든, 평면 TV의 다이오드든, LED는 소비자와 기업을 위한 완전히 새로운 시장을 열었습니다. 하지만 전력은 변동하기 때문에, 우리의 장치와 조명 기구에 있는 LED와 관련된 모든 전자 장치의 섬세한 특성을 보호해야 합니다. 이러한 보호가 없다면, 일상적인 배전에 사용되는 더 큰 전압과 전류가 과도한 사용으로 인해 다이오드를 마모시켜 예상 수명을 단축시킬 수 있습니다.

할로겐등과 형광등은 신뢰성과 낮은 비용 덕분에 일반적으로 LED로 대체되고 있습니다. 한때 LED는 더 비싼 조명 옵션이었지만, 지난 30년간 LED 기술의 발전은 빛과 관련된 기술에 새로운 패러다임을 가져왔습니다. 1990년대 아카사키 이사무(Isamu Akasaki), 아마노 히로시(Hiroshi Amano), 나카무라 슈지(Shuji Nakamura)의 청색 LED 발명은 2014년 노벨 물리학상 수상으로 이어졌으며, 이는 저렴한 LED의 시작이었을 수 있습니다. 하지만 LED가 진정으로 널리 보급되기 위해서는 LED 드라이버가 필요했습니다.

상황이 다르면, 해결책도 다르다

모든 LED 디스플레이가 동일한 것은 아니며, 종종 자체적으로 맞춤화된 솔루션이 필요합니다. MEAN WELL 과 같은 제조업체는 소비자용 또는 비즈니스용 LED 디스플레이에 사용되는 다양한 시나리오에 맞춰 여러 LED 드라이버를 제공합니다.

MEAN WELL은 거의 40년 동안 표준 전원 공급 장치를 생산해 왔습니다. 2018년 Micro-Tech Consultants는 2017년 매출 기준으로 이 회사를 전원 공급 장치 시장에서 3위로 평가했습니다. Micro-Tech의 2016년 보고서 는 또한 MEAN WELL을 23%라는 최고 수준의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록한 기업으로 평가했습니다. 2017년 IHS 보고서에서는 MEAN WELL이 전 세계 LED 드라이버 시장에서 2위를 차지했습니다.

대만에 본사를 둔 MEAN WELL은 세계적인 전원 공급 장치 선두 기업 중 하나로, LED 사용 증가와 이를 위한 안정적인 전력 공급 수단을 적극 활용해 왔습니다. 또한 MEAN WELL은 전 세계 전원 공급 장치 시장에서의 유산과 성과가 자사의 LED 드라이버에도 이어지고 있다고 밝히고 있습니다.

MEAN WELL은 다음과 같은 분야에 통합될 수 있는 LED 드라이버를 제공합니다:

  • 고층 건물 조명
  • 거리
  • 투광 조명
  • 무대 조명
  • 어업 및 수중 용도
  • 농업 및 원예
  • 마케팅용 표지판
  • 보안 조명

MEAN WELL의 제품 매니저인 Kai Li는 “LED 드라이버는 신뢰할 수 있어야 합니다”라고 말했습니다. “드라이버는 LED의 긴 수명에 걸맞아야 합니다. 이것이 바로 LED 드라이버가 일반적인 산업용 AC 또는 DC 전원 공급 장치와 겉모습과 설계가 다른 이유이기도 합니다.” 이는 전통적인 전원 공급 장치의 표준이 LED의 요구 사항을 충족시키지 못한다는 것을 의미합니다.

Li는 이어서 다음과 같이 말했습니다: “예를 들어, 팬은 산업용 등급 출력 장치에서 자주 사용되지만, LED 드라이버의 유일한 기계 부품인 경우가 많아 팬이 장치 고장을 일으키는 경우가 흔합니다. 따라서 열 에너지를 처리하기 위해 LED 드라이버는 열전달 젤을 사용해 설계되어야 합니다. LED의 필요성과 그 드라이버의 개발에 따라 등장하는 것이 바로 이러한 독특한 설계입니다.”

왜 MEAN WELL인가?

MEAN WELL은 LED 드라이버를 제공하며, 8W부터 1000W에 이르는 다양한 커버리지 옵션을 갖추고 있습니다. 대부분의 제품이 24시간 연중무휴 사용 시 50,000시간을 초과하는 수명을 가지고 있어, MEAN WELL의 보증 옵션(제품에 따라 2년에서 7년까지)은 합리적인 수준입니다. 세계 유수의 전원 공급 장치 공급업체 중 하나라는 MEAN WELL의 위상 덕분에, 회사에 따르면 저비용으로 강력한 제품을 제공할 수 있다고 합니다.

이러한 제품들이 더 저렴한 이유는 저렴한 소재를 사용하거나 제조 과정에서 비용을 절감했기 때문이 아니라, 더 단순한 회로 설계와 독창성 덕분이라고 회사 대변인인 Crystal Yang은 말했습니다. XLG-150/200/240은 정밀한 출력 제어와 정전력을 달성하기 위해 MEAN WELL의 특허인 US 10039171 피드백 회로를 사용합니다.

MEAN WELL prioritized four features while developing the XLG-series: satisfying international safety standards; smaller and simple designs for flexibility in installation; lower costs without sacrificing performance; and a focus on marketing initiatives. (Image courtesy of MEAN WELL.)
MEAN WELL은 XLG 시리즈를 개발하면서 네 가지 특징에 우선순위를 두었습니다. 국제 안전 표준 충족, 설치 유연성을 위한 더 작고 단순한 설계, 성능을 희생하지 않는 낮은 비용, 그리고 마케팅 이니셔티브에 대한 집중입니다. (이미지 제공: MEAN WELL)

전 세계적으로 경쟁이 심화됨에 따라 MEAN WELL은 시장 선도 기업으로서의 지위를 유지하기 위해 부단히 노력해야 했습니다. 이는 중국에서 점점 더 많은 제조업체가 등장하는 상황에서, MEAN WELL이 새로운 XLG 시리즈 LED 드라이버 라인의 생산과 관련하여 몇 가지 핵심 결정을 내려야 했음을 의미합니다.

먼저, MEAN WELL은 이 제품 라인의 생산을 필리핀 공장으로 이전하여, XLG 시리즈 LED 드라이버가 미국과 중국 간의 관세나 무역 전쟁의 영향을 받지 않도록 했습니다. MEAN WELL에 따르면 이는 회사 고객들에게 더 많은 절감 효과 를 의미합니다. 필리핀 공장이 자동화를 우선시하고 설계가 단순함을 우선시함에 따라, MEAN WELL은 XLG 시리즈에 더 저렴한 소재를 도입하지 않고도 경쟁력 있는 가격을 보장할 수 있다고 주장합니다.

XLG 시리즈는 부피가 큰 장애물이 되지 않으면서도 LED 조명 기구에 더 가깝게 설치할 수 있는 더 작은 설계를 특징으로 합니다. XLG 제품군의 또 다른 특징은 LED 드라이버의 정전력 설계입니다. 이 정전력 모드를 통해 XLG 제품군은 전류가 변동하는 동안에도 일정한 전력 공급을 제공할 수 있습니다. 이는 LED로 공급되는 출력 전력의 저하 없이 조명 기구 설계에 폭넓은 유연성을 제공합니다. 이는 장치가 좁은 전류 범위에서만 정전력을 공급할 수 있는 많은 LED 드라이버 제조업체와 대조됩니다.

마지막으로, LED가 필요한 수중 응용 분야에서도 MEAN WELL의 전체 XLG 제품군은 IP67 방진방수 등급을 갖추고 있으며, 건조하거나 습하거나 젖은 환경 모두에 적합합니다.

A table that includes specifications for the different LED drivers that MEAN WELL offers in its XLG-series. Note that the different models offer a wide variety in protection and coverage for surge events while also controlling the delicate voltages needed for LEDs. The XLG family is compliant with all recent international standards. (Image courtesy of MEAN WELL.)
MEAN WELL이 XLG 시리즈에서 제공하는 다양한 LED 드라이버의 사양을 담은 표입니다. 서로 다른 모델들이 LED에 필요한 섬세한 전압을 제어하면서도 서지 이벤트에 대한 보호 및 커버리지에서 다양한 옵션을 제공한다는 점에 유의하십시오. XLG 제품군은 모든 최신 국제 표준을 준수합니다. (이미지 제공: MEAN WELL)

앞으로의 전망

MEAN WELL이 제공할 수 있는 것이 있다면, 그것은 바로 다양한 선택지입니다. 앞서 언급했듯이, LED의 보편화는 LED 드라이버의 설계자와 제조업체에게 도전이 되는 흥미로운 새로운 활용 사례들을 만들어냈습니다. 즉, LED는 단순히 미국 표준 콘센트에 꽂는다고 해서 제대로 작동할 것이라 기대할 수 없습니다. 이것이 바로 XLG 시리즈와 같은 새로운 LED 드라이버 라인이 다양한 혁신적 활용 사례를 충족하도록 설계된 이유입니다. 게다가, 까다로운 조명 기구 설계에 적합한 LED 드라이버를 찾는 일은 MEAN WELL의 다양한 솔루션뿐만 아니라 기술 지원 전문가와 유통망을 통해서도 더욱 간단해질 수 있습니다.

MEAN WELL의 XLG LED 드라이버 제품 라인에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오.

 

본 게시물은 Onlinecomponents.com의 후원을 받았습니다. 모든 의견은 저 개인의 의견입니다. –Mitchell Gracie

이 글이 도움이 되었나요? 공유해 주세요!

회로에 참여하여 OnlineComponents.com 및 그 이상의 소식과 계속 연결되세요!