如何测试电子元器件
既然我们讨论的是电子元件,在测试时应格外谨慎。必须避免或应对那些可能造成严重伤害的诸多因素;测试前应事先考虑清楚测试的方式和地点。除了电之外,一些电器在使用中产生的高温也是需要关注的另一个方面。
大多数测试流程的第一步是关闭电源,并将其从电源上断开。“续流测试仪通过向电路发送小电流来工作,因此电路需要与电源断开,” WikiHow指出.
虽然有人建议在测试前将元件从其所安装的电器上取下,但许多已经安装在电路板上的元件其实可以在电路板上直接测试。以下这些电路板元件可以就地测试, 电容器, 电阻器, 晶体管 以及集成电路都是此类元件。显然,首先要查看电路板上的元件状况是否良好——损坏的元件会导致电器无法工作,或逐渐演变成更大的问题。
“了解哪些部件更容易损坏或引发最常见的问题,可以帮助你节省时间,也意味着你只需要拆开电器到足以接触到可能故障部件的程度即可,” Fred’s Appliance Academy 认为.
该学院还指出,万用表是测试连续性、电压和电阻的便捷工具。它既可以测试交流电压和直流电压,也可以测试仍连接在电路板上的元件。主要有三项测试内容。
-
连续性 是首先要检查的项目。它测试电流是否能够流过该元件。
-
电阻 是接下来要测试的项目。这里你要检查的是电流流过元件时是否存在电流损耗。这里的测量单位是欧姆,这项测试可能会变得比较复杂。你需要手动设定预期的损耗范围,同时确保所使用的万用表能够承受预期的电压。
-
与电阻测试类似,检查 电压 以及电场压力也需要用到万用表。这里你需要知道是交流电还是直流电——此时也可以使用电压表。
应首先测试连续性,因为它为测试电阻和电压提供了必要的基准。测试 二极管 则可以不进行连续性测试,因为二极管是单向导通的——因此“通过测量两个方向上的电阻,可以判断二极管是否正常工作,同时也能确定哪一端是阳极、哪一端是阴极,” Electronics Notes 解释道.
如果你打算测试多种元件,Instructables 提供了一款几乎可用于所有非电源类元件的测试仪制作方案——即 元件测试仪.
大多数电子元件都可以使用上述三个步骤进行测试。更复杂的元件将在后续文章中讨论。