如何避免触电收场:保护工人免受伤害

您知道打开电气柜之前首先应该问什么吗?工厂经理、楼宇维护人员和电气维修人员反复询问“安全吗?”,频繁到几乎成了一句口头禅。这完全合情合理。从事这些职业的人在工作中始终面临遭遇致命电流的风险。他们经常采取摘下婚戒等预防措施,还必须保持警觉,一再检查警示灯和警报声等危险征兆——这一切都是为了轮班结束后能够平安回家。

The rates of accidental injury or fatality related to the risks of voltage testing in industry. (Image courtesy of Panduit.)
与工业电压测试风险相关的意外伤害或死亡率。(图片由Panduit提供。)

根据 Panduit,在接受调查的设施中,有18.3%报告称,工人使用手持式电压测试仪时曾发生人身伤害。与电压测试相关的风险不容忽视,尤其是在“险些出事”的比例达到36.7%的情况下。

企业和机构已经制定流程,帮助确保工人在带电导线附近作业时的安全。这些流程最常采用上锁挂牌(LOTO)方法等规程。事实上,美国和加拿大的一些司法辖区要求,只要工人在维修或维护期间接触重型危险机械,就必须实施LOTO方法。LOTO用于表明已经完成电压测试、机械可以安全操作,但也存在LOTO规程失效的情况(有时是因刑事过失所致)。

这家网络基础设施和电气布线公司 Panduit总部位于美国。该公司称,它通过开发一种可安装在电气柜内的设备简化了这一问题;这款设备利用简单的红色或绿色指示灯,显示工人继续操作是否安全。

电压指示器

一种 电压指示器 是工人用来检查触摸或靠近电气设备是否安全的工具。这类工具能够指示是否存在危险电压,并在存在危险时向工人发出警报。但是,它们无法验证设备是否已经断电。要确认设备已经断电,此类工具或设备必须能够接地。如果设备无法断电,或者无法确认其已经接地,那么在该设备上作业的工人就会面临风险。

电压测试仪

之所以需要指示器,是因为称为电压测试仪的设备只有在执行测试后才能警示危险电压的存在。这意味着,如果工人执行此类测试时确实存在危险电压,那么在完成测试之前,工人就已经暴露在受伤风险之中。如果机器上有一种设备能够预先提醒工人存在危险电压,将会很有帮助。

A walk-through of the window of exposure that common portable voltage testers expose workers to throughout the testing process. (Image courtesy of Panduit.)
常见便携式电压测试仪在整个测试过程中使工人暴露于风险窗口的演示。(图片由Panduit提供。)

此外,电压测试仪通常是便携式的。这意味着,它们在使用时往往也没有接地,因此同样无法验证电气设备是否已完成断电过程。电气机械已经关闭,并不意味着其中没有任何形式的直流电压残留;如果没有接地,机械中甚至可能积聚有害的静电电荷。开发一种传感器,能够向工人确认接地是否正常工作、机械是否已正确断电,将有助于提高工人安全。这既能降低工人受伤率,也能减少车间或生产现场发生延误的次数。

AVT如何兼具测试仪和指示器功能

那么,何不把电压测试仪、电压指示器和接地功能结合起来,开发一种直接集成到机械或电气设备中的简单方法,用于提醒工人周围环境是否安全?这正是Panduit通过其 VeriSafe无电压测试仪(AVT)所实现的。

该设备的工作方式很简单。AVT的界面,即指示器模块,设有一个操作按钮和一组LED;这些LED用红色、黄色和绿色表示设备的安全程度。红色表示不安全。黄色表示测试无法确认设备安全,或应当重新测试。绿色表示已确认不存在危险电压,并且设备已经断电。指示器模块通常安装在通往电气设备的配电柜柜门上。

只需按下设备正面的按钮即可执行测试。没有任何LED亮起并不一定表示设备已经断电,而是说明应当执行测试。如果存在危险电压,即使工人尚未执行测试,红色LED也会亮起,提醒工人设备或配电柜无法安全操作,应将其关闭并以某种方式断电。

A diagram that describes the various possible lit LEDs on the indicator module of the VeriSafe Absence of Voltage Tester. (Image courtesy of Panduit.)
说明VeriSafe无电压测试仪指示器模块上各种可能亮起的LED的示意图。(图片由Panduit提供。)

指示器模块之所以知道应点亮哪一个LED,是因为测试在隔离模块中进行。隔离模块引出四根导线。其中两根分别在两个不同的接点接入电气设备本身的主电源线,用于检测是否存在任何危险电压,包括设备关闭后仍残留的电压。另外两根引线用作接地线,以便正确断电。

Due to the nature of the AVT’s design, the window of exposure for workers is minimized—if not eliminated. (Image courtesy of Panduit.)
由于AVT的设计特性,工人的风险暴露窗口被降至最低,甚至完全消除。(图片由Panduit提供。)

通过指示器模块和隔离模块的配合,AVT既可用作电压指示器(只要存在危险电压就显示红灯),也可用作测试仪(通过传感器引线测试残余电压)和接地装置(通过接地引线实现)。这不仅简化了危险电压检查流程,还让检查更安全、更可靠。AVT汇集了指示器、测试仪和接地装置所需的功能。

The AVT simplifies worker safety near electrical machinery and equipment. It consists of (1) the indicator module, (2) the system cable, (3) the isolation module, and (4) the sensor and ground leads. (Image courtesy of Panduit.)
AVT简化了电气机械和设备附近的工人安全保障。它由以下部分组成:(1)指示器模块;(2)系统电缆;(3)隔离模块;(4)传感器引线和接地引线。(图片由Panduit提供。)

包装内容与安装流程

安装相对容易。如前所述,传感器馈线和接地馈线必须彼此分开,否则指示器可能会混淆并不断要求进行测试,始终无法指示设备是否安全。将传感器馈线连接到工人通常测试电压的位置。隔离模块可以安装在配电柜内的导轨上。指示器模块可以安装在柜门上,以便从外部操作。

 

拯救生命

与便携式检测器相比,固定安装式检测器的一项主要优势是,它们降低了危险电压伤害工人的可能性。即使已经完成LOTO流程,设备中仍可能残留电压并伤害工人。AVT有助于确保工人更充分地了解周围环境,从而保护自身健康。

有关VeriSafe的更多信息,请访问 OnlineComponents.com。

The technical specifications of the VeriSafe Absence of Voltage Tester. (Image courtesy of Panduit.)
VeriSafe无电压测试仪的技术规格。(图片由Panduit提供。)

 

本文由OnlineComponents.com赞助。所有观点均为本人观点。——米切尔·格雷西

您是否认为这篇文章有用?请分享!

加入电路,让您与 OnlineComponents.com 及更多精彩保持连接!