改用 LED 灯可能比你想象的更简单

One of MEAN WELL’s XLG-series LED drivers—the MEAN WELL XLG-50-AB single output LED driver with constant power mode built in. (Image courtesy of MEAN WELL.)
MEAN WELL的XLG系列LED驱动器之一——MEAN WELL XLG-50-AB单路输出LED驱动器,内置恒功率模式。(图片由MEAN WELL提供。)

在过去二十年里,LED照明在工作场所、商店、家庭或户外被使用的可能性显著增加。此外,企业和电子制造商每天都在为LED找到巧妙的新用例,例如标牌或微控制器单元(MCU)上的指示灯。

然而,与过去照明装置中使用的卤素灯或荧光灯不同,LED的设计更为精细。这意味着安装LED灯具时还需要安装电子元件,以保护二极管免受过流事件或浪涌的影响,从而保护其精细的设计。例如,如果屏幕或营销标牌中的LED因过流等事件而损坏,更换成本可能会很高。 LED驱动器 起到了一种保险作用,有助于确保LED达到其预期寿命。

An example of a normal, everyday LED light bulb that one can find in most households or buildings. Most LEDs of this kind of design come with a driver build into the lamp itself. In the case where multiple LEDs are to be strung in series or parallel, using a dedicated LED driver can help protect the devices and extend their life spans. (Image courtesy of Wikimedia Commons.)
一个可以在大多数家庭或建筑物中找到的普通日常LED灯泡示例。大多数这种设计的LED都自带内置于灯具本身的驱动器。如果需要将多个LED串联或并联,使用专用的LED驱动器有助于保护设备并延长其使用寿命。(图片由维基媒体共享资源提供。)

从白炽灯、卤素灯和荧光灯等传统照明方案向LED照明世界的过渡,减轻了我们电力基础设施的负担。与传统照明方案相关的环境和碳成本对企业来说正变得过于高昂。LED还提供了额外的优势:例如,你可以调节它们的颜色。这催生了一个大型平板屏幕被用于营销目的的时代。卤素灯或荧光灯无法提供同样的实用性、亮度和低功耗比例。但在我们的电力基础设施改善到足以应对LED之前,在LED系统中集成LED驱动器仍是必要的。

为什么需要LED驱动器

无论是氛围照明、营销标牌,还是平板电视中的二极管,LED都为消费者和企业开辟了全新的市场。但由于电力会波动,有必要保护我们设备和灯具中与LED相关的电子元件的精细特性。如果没有这种保护,日常配电中使用的较大电压和电流会因过度使用而损耗二极管,从而缩短其预期寿命。

卤素灯和荧光灯因其可靠性和更低的成本而普遍被LED取代。虽然LED曾经是更昂贵的照明选择,但过去30年LED技术的进步带来了照明相关技术的新范式。1990年代,赤崎勇、天野浩和中村修二发明了蓝光LED,并因此获得2014年诺贝尔物理学奖,这也许是廉价LED的开端。但要让LED真正普及,还需要LED驱动器。

不同的情况,不同的解决方案

并非所有LED显示屏都是一样的,它们通常需要各自定制的解决方案。像 MEAN WELL 这样的制造商为消费类或商用LED显示屏的不同场景提供了多种LED驱动器选择。

MEAN WELL近40年来一直在生产标准电源。2018年,Micro-Tech Consultants将该公司评为2017年电源市场销售额第三名。Micro-Tech在2016年的一份 报告 中还将MEAN WELL评为复合年增长率(CAGR)最高的公司,达23%。在2017年IHS的一份报告中,MEAN WELL在全球LED驱动器市场排名第二。

MEAN WELL总部位于台湾, 是全球领先的电源供应商之一 ,凭借LED日益增长的使用需求,为其提供可靠的电力。此外,MEAN WELL表示,其在全球电源市场的传统与成就也延续到了其LED驱动器产品中。

MEAN WELL提供的LED驱动器可集成于以下场景:

  • 摩天大楼照明
  • 街道
  • 泛光照明
  • 舞台照明
  • 渔业及水产用途
  • 农业与园艺
  • 营销标牌
  • 安防照明

“LED驱动器必须可靠,”MEAN WELL产品经理Kai Li表示。“驱动器需要能够匹配LED的长使用寿命。这也是为什么LED驱动器在外观和设计上与常见的工业级交流或直流电源不同的原因。”这意味着传统电源的标准无法满足LED的需求。

Li继续说道:“例如,风扇常用于工业级输出设备中,但风扇往往是设备故障的原因之一,因为它们通常是LED驱动器中唯一的机械部件。因此,为了处理热能,LED驱动器必须采用导热凝胶进行设计。正是这些因LED需求及其驱动器发展而产生的独特设计,才使其与众不同。”

为什么选择MEAN WELL?

MEAN WELL提供的LED驱动器 涵盖从8W到1000W的广泛功率范围。该公司大多数产品的预期寿命超过50,000小时(24/7使用),MEAN WELL的保修期(根据产品不同,从两年到七年不等)也相当合理。据该公司称,MEAN WELL作为全球领先电源供应商之一的地位,使其能够以较低成本提供强大的产品。

公司发言人Crystal Yang表示,这些产品成本更低并非因为使用了更便宜的材料或在制造上偷工减料,而是得益于更简洁的电路设计和创新。XLG-150/200/240采用了MEAN WELL专利US 10039171反馈电路,以实现精确的输出控制和恒功率。

MEAN WELL prioritized four features while developing the XLG-series: satisfying international safety standards; smaller and simple designs for flexibility in installation; lower costs without sacrificing performance; and a focus on marketing initiatives. (Image courtesy of MEAN WELL.)
MEAN WELL在开发XLG系列时优先考虑了四个特性:满足国际安全标准;更小巧、简洁的设计以便灵活安装;在不牺牲性能的前提下降低成本;以及注重营销举措。(图片由MEAN WELL提供。)

随着全球竞争日益激烈,MEAN WELL必须持续努力保持其市场领先地位。这意味着,面对中国越来越多新兴制造商的出现,MEAN WELL在其新款XLG系列LED驱动器的生产中不得不做出一些关键决策。

首先,MEAN WELL将该产品线的生产转移到菲律宾的工厂,以确保其XLG系列LED驱动器不受美中之间任何关税或贸易战的影响。据MEAN WELL称,这为公司的客户带来了更多 节省 。菲律宾工厂优先采用自动化生产,设计上也优先考虑简洁性,MEAN WELL表示,这样可以确保在不引入更廉价材料的情况下,为其XLG系列提供有竞争力的价格。

XLG系列采用了更小巧的设计,可以更贴近LED灯具安装,而不会成为笨重的障碍物。XLG系列的另一个特点是其LED驱动器采用恒功率设计。凭借这种恒功率模式,XLG系列能够在电流变化时提供恒定的电力供应。这为灯具设计提供了广泛的灵活性,同时不会出现向LED输出功率下降的问题。这与许多 LED驱动器 制造商形成对比,后者的设备只能在很小的电流范围内提供恒定功率。

最后,即使是需要LED的水产应用,MEAN WELL整个XLG系列都具备IP67防护等级,并且都适用于干燥、潮湿和湿润场所的应用。

A table that includes specifications for the different LED drivers that MEAN WELL offers in its XLG-series. Note that the different models offer a wide variety in protection and coverage for surge events while also controlling the delicate voltages needed for LEDs. The XLG family is compliant with all recent international standards. (Image courtesy of MEAN WELL.)
该表列出了MEAN WELL在其XLG系列中提供的不同LED驱动器的规格。请注意,不同型号在浪涌事件的保护和覆盖范围方面提供了多种选择,同时还能控制LED所需的精细电压。XLG系列符合所有最新的国际标准。(图片由MEAN WELL提供。)

展望未来

如果说MEAN WELL能提供什么,那就是丰富的选择。如前所述,LED的普及带来了一系列有趣的新应用场景,给LED驱动器的设计者和制造商带来了挑战。也就是说,LED不能简单地插入标准的美式插座就能正常工作。这也是为什么诸如XLG系列这样的新款LED驱动器,是为满足各种创新应用场景而设计的。此外,借助MEAN WELL丰富的解决方案,以及其技术支持专家和分销网络,为任何具有挑战性的灯具设计找到合适的LED驱动器,不仅可以变得更简单。

有关MEAN WELL XLG系列LED驱动器产品线的更多信息,请 点击此处。

 

本文由Onlinecomponents.com赞助。所有观点均为本人观点。——Mitchell Gracie

您是否认为这篇文章有用?请分享!

加入电路,让您与 OnlineComponents.com 及更多精彩保持连接!