コンポーネントコーナーブログ

コンポーネントコーナーブログ

電気エンジニア志望者または現役EEに不可欠なソフトウェアとは?
電気(または電子)エンジニア向けの技術系エンジニアリングソフトウェアパッケージは数多く存在し、さまざまな機能ニーズに応えています。同じ機能を対象とするブランド間の違いは、主に製品に組み込まれている機能によるものです。食料品店に行くときと同じように、自分が本当に必要なものと必要でないものを事前に把握しておくのが一般的に良い習慣です。また、自分または自社が支出できる範囲も考慮する必要があります。ここでは、あなたに必要なパッケージを見つけるお手伝いをします。適切なソフトウェアツールはあなたにどう役立つか?時間を消費する一般消費者向けアプリケーションとは異なり、エンジニアリングソフトウェアは主にあなた... 続きを読む
ブロックチェーンは電気工学に影響するか?
この議論を始めるにあたり、まず断っておきたいことがあります。暗号通貨と関連付けられることが多い分散型データベース技術であるブロックチェーンは、急速に進化を続けている分野です。金融や銀行業務における当初の用途から始まり、科学、医療、小売、不動産へとその応用範囲を広げてきました。人工知能(AI)と同様に、ブロックチェーンについては大多数の人がよく理解していませんが、さまざまな分野におけるその存在と応用は頻繁に議論の的となり、時に肯定的に、時にそうでない形で語られます。ブロックチェーンはAIではありませんが、近い将来、この2つの強力な技術が連携する場面を目にすることになるかもしれません。その発展速度... 続きを読む
製品を欧州で販売しない場合でも、RoHS対応部品やRoHS準拠は必要か?
この質問に対する簡単な答えは、御社の製品や部品が欧州で 販売されない のであれば、RoHS指令は御社に 適用されない可能性がある ということです。しかし、少しお待ちください。いつものことですが、詳しい答えはそう単純ではありません。以下で説明いたします。まず、RoHSとは何か?RoHS(Restriction of Hazardous Substances:特定有害物質使用制限指令)とは、欧州連合(EU)の指令 2002/95/EC であり、2003年に採択され、2006年に施行され、その後何度か改正・拡大されてきました。これは、ケーブルや予備部品を含め、EUで販売される電気・電子機器における特... 続きを読む
電気自動車をより広く普及させるにはどのような改善が必要か
電気自動車(EV)を交通手段として利用することの魅力は、巧みな宣伝と確かな事実の両方に基づいています。EVはこの10年で、かなり急速な変革を遂げてきました。業界の投資、研究開発、そして創造的なマーケティングにより、EVは工学的な珍しい存在から、潜在的な環境面でのチャンピオン、そしておそらくは賢い消費者選択へと押し上げられてきました。 EV分野における開発上の課題については、2023年3月のブログ記事で一部取り上げており、当サイトでお読みいただけます。しかし、優秀なエンジニアたちの努力のおかげで、EVには石油需要の削減、大気汚染の軽減、車両メンテナンスの削減など、多くの利点があることに変わりはあ... 続きを読む
電気エンジニアに最も役立つプログラミング言語:キャリアを伸ばす
デジタル技術は電気工学の分野に革命をもたらしました。回路、電磁気学、制御システム、通信のいずれを専門としていても、少なくとも1つの高水準プログラミング言語を知っていることは今や前提条件となっています。しかし、数多くの選択肢がある中で、電気技術者にとって最も価値のある言語はどれでしょうか。答えはキャリアの方向性によって異なります。組み込みシステムに携わっている場合、通常はCやC++が定番の言語です。テストの分野ではMatlabが多く使われていますが、Pythonの存在感も高まっています。集積回路の設計者はVerilogを好む傾向にあります。FPGAベースのハードウェア設計にはVHDLが一般的です... 続きを読む
MIL-SPEC部品は一般的な部品より優れているか?
この疑問を検討する前に、まずいくつかの定義から始める必要があります。近年、ハードウェア部品やコンポーネント、さらにはシステム全体までもが、MIL-SPEC、MIL-STD、あるいはMILITARY GRADE(ミリタリーグレード)として売り出されているのをよく目にします。頑丈さを連想させる以外に、これらの用語は一体何を意味しているのでしょうか?一般的な用法では、MIL-SPECとMIL-STDはある程度互換的に使われるようになっており、そのため多少混乱を招くこともあります。両者はいずれも、部品が調達、製造、材料、品質、供給に関して米国国防総省(U.S. Department of Defens... 続きを読む
医療用電源と非医療用電源の違いとは?
製品や技術に関する私たちの議論の多くと同様に、まずは背景知識から始める必要があります。今回の場合、「電源」という用語を使うとき、それは何を意味するのでしょうか。電源とは、最も単純な意味では、負荷に電力を供給する装置のことです。それはバッテリーであったり、発電機であったり、あるいはACコンセントに差し込むものであったりします。しかし、より正確に言えば、民生用や産業用における電源とは通常、壁のコンセントからAC電力を取り込み、それをDCに変換し、負荷が必要とする値まで電圧を変え、最終的にその負荷に電圧を供給する装置を指します。この定義の中には、DC-DCコンバータ、DC-ACインバータ、リニア電源... 続きを読む
日付別に表示
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
カテゴリ別に表示

回路に参加して、OnlineComponents.com とその先の情報につながり続けましょう!