Der Umstieg auf LED-Leuchten kann einfacher sein, als Sie denken

One of MEAN WELL’s XLG-series LED drivers—the MEAN WELL XLG-50-AB single output LED driver with constant power mode built in. (Image courtesy of MEAN WELL.)
Einer der LED-Treiber der XLG-Serie von MEAN WELL – der MEAN WELL XLG-50-AB, ein LED-Treiber mit Einzelausgang und integriertem Konstantleistungsmodus. (Bild mit freundlicher Genehmigung von MEAN WELL.)

In den letzten zwei Jahrzehnten ist die Wahrscheinlichkeit deutlich gestiegen, dass LED-Beleuchtung am Arbeitsplatz, im Geschäft, zu Hause oder im Freien zum Einsatz kommt. Darüber hinaus finden Unternehmen und Elektronikhersteller jeden Tag neue, clevere Einsatzmöglichkeiten für LEDs, etwa für Beschilderungen oder Anzeigeleuchten an Mikrocontroller-Einheiten (MCUs).

Im Gegensatz zu Halogen- oder Leuchtstofflampen, wie sie früher in Beleuchtungskörpern verwendet wurden, sind LEDs in ihrer Bauweise jedoch empfindlicher. Das bedeutet, dass bei der Installation von LED-Leuchten auch Elektronik installiert werden muss, die die Dioden vor Überstromereignissen oder Spannungsspitzen schützt, um ihre empfindliche Bauweise zu bewahren. So können beispielsweise LEDs in Bildschirmen oder Werbetafeln teuer im Austausch sein, wenn die Dioden durch ein Ereignis wie einen Überstrom beschädigt werden. LED-Treiber fungieren als eine Art Versicherung, die dazu beiträgt, dass die LEDs ihre erwartete Lebensdauer erreichen.

An example of a normal, everyday LED light bulb that one can find in most households or buildings. Most LEDs of this kind of design come with a driver build into the lamp itself. In the case where multiple LEDs are to be strung in series or parallel, using a dedicated LED driver can help protect the devices and extend their life spans. (Image courtesy of Wikimedia Commons.)
Ein Beispiel für eine gewöhnliche, alltägliche LED-Glühbirne, wie man sie in den meisten Haushalten oder Gebäuden findet. Die meisten LEDs dieser Bauart verfügen über einen in die Lampe integrierten Treiber. Sollen mehrere LEDs in Reihe oder parallel geschaltet werden, kann die Verwendung eines dedizierten LED-Treibers helfen, die Geräte zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern. (Bild mit freundlicher Genehmigung von Wikimedia Commons.)

Der Übergang von traditionellen Beleuchtungslösungen wie Glüh-, Halogen- und Leuchtstofflampen zu einer von LEDs beleuchteten Welt entlastet unsere Stromnetzinfrastruktur. Die mit traditionellen Beleuchtungslösungen verbundenen Umwelt- und CO2-Kosten werden für Unternehmen zunehmend zu teuer. LEDs bieten zusätzliche Vorteile: So lässt sich beispielsweise ihre Farbe verändern. Dies hat eine Ära eingeläutet, in der große Flachbildschirme für Marketingzwecke eingesetzt werden. Ein solches Verhältnis von Nutzen, Helligkeit und geringem Stromverbrauch lässt sich mit Halogen- oder Leuchtstofflampen nicht erreichen. Doch bis unsere Stromnetzinfrastruktur so weit verbessert ist, dass sie LEDs bewältigen kann, ist es notwendig, LED-Treiber in LED-Systeme zu integrieren.

Warum LED-Treiber notwendig sind

Ob Stimmungsbeleuchtung, Werbebeschilderung oder die Dioden in einem Flachbildfernseher – LEDs haben für Verbraucher und Unternehmen völlig neue Märkte erschlossen. Da die elektrische Leistung jedoch schwankt, ist es notwendig, die empfindliche Natur jeglicher Elektronik zu schützen, die mit LEDs in unseren Geräten und Leuchten verbunden ist. Ohne einen solchen Schutz können die höheren Spannungen und Ströme, die in der alltäglichen Stromverteilung verwendet werden, die Dioden durch Überbeanspruchung abnutzen und ihre erwartete Lebensdauer verkürzen.

Halogen- und Leuchtstofflampen werden aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und geringeren Kosten häufig durch LEDs ersetzt. Während LEDs einst die teurere Beleuchtungsoption waren, haben die jüngsten Fortschritte in der LED-Technologie in den letzten 30 Jahren ein neues Paradigma in den Technologien rund um das Licht herbeigeführt. Die Erfindung der blauen LED durch Isamu Akasaki, Hiroshi Amano und Shuji Nakamura in den 1990er Jahren, die ihnen 2014 den Nobelpreis für Physik einbrachte, könnte der Beginn günstiger LEDs gewesen sein. Damit sich LEDs jedoch wirklich durchsetzen konnten, waren LED-Treiber erforderlich.

Unterschiedliche Umstände, unterschiedliche Lösungen

Nicht alle LED-Displays sind gleich, und sie erfordern oft ihre eigenen maßgeschneiderten Lösungen. Hersteller wie MEAN WELL bieten eine Auswahl an LED-Treibern für unterschiedliche Szenarien, die in Konsumenten- oder Business-LED-Displays eingesetzt werden.

MEAN WELL stellt seit fast 40 Jahren Standard-Netzteile her. 2018 stufte Micro-Tech Consultants das Unternehmen anhand des Verkaufsumsatzes von 2017 auf Platz drei im Netzteilmarkt ein. Ein Bericht von Micro-Tech aus dem Jahr 2016 bescheinigte MEAN WELL zudem die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 23 Prozent. In einem IHS-Bericht von 2017 wurde MEAN WELL auf Platz zwei des globalen LED-Treibermarkts eingestuft.

MEAN WELL hat seinen Hauptsitz in Taiwan und zählt zu den weltweit führenden Netzteilherstellern , die die wachsende Nutzung von LEDs für sich genutzt haben, um diese zuverlässig mit Strom zu versorgen. Darüber hinaus behauptet MEAN WELL, dass sich sein Erbe und seine Erfolge auf dem globalen Netzteilmarkt auch auf seine LED-Treiber übertragen.

MEAN WELL bietet LED-Treiber an, die integriert werden können in:

  • Wolkenkratzerbeleuchtung
  • Straßen
  • Flutlichtbeleuchtung
  • Bühnenbeleuchtung
  • Fischerei- und Wassernutzung
  • Landwirtschaft und Gartenbau
  • Werbebeschilderung
  • Sicherheitsbeleuchtung

„LED-Treiber müssen zuverlässig sein“, sagte Kai Li, Produktmanager bei MEAN WELL. „Die Treiber müssen in der Lage sein, mit der langen Lebensdauer der LEDs mitzuhalten. Das ist auch der Grund, warum LED-Treiber anders aussehen und konstruiert sind als übliche AC- oder DC-Netzteile industrieller Güte.“ Das bedeutet, dass die Standards herkömmlicher Netzteile den Anforderungen von LEDs nicht gerecht werden.

Li fuhr fort: „Zum Beispiel werden bei industriellen Ausgängen häufig Lüfter eingesetzt, aber Lüfter führen oft zu Geräteausfällen, da sie häufig das einzige mechanische Bauteil eines LED-Treibers sind. Um die Wärmeenergie zu bewältigen, müssen LED-Treiber daher mit wärmeleitenden Gelen konstruiert werden. Solche einzigartigen Konstruktionen entstehen als Ergebnis der Anforderungen von LEDs und der Weiterentwicklung ihrer Treiber.“

Warum MEAN WELL?

MEAN WELL bietet LED-Treiber in einer Vielzahl von Leistungsbereichen – von 8 W bis zu 1000 W. Da die meisten Produkte des Unternehmens eine Lebensdauer von über 50.000 Stunden bei Dauerbetrieb (24/7) haben, sind die Garantieoptionen von MEAN WELL (die je nach Produkt zwischen zwei und sieben Jahren liegen) angemessen. Der Status von MEAN WELL als einer der weltweit führenden Netzteilanbieter erlaube es dem Unternehmen, laut eigenen Angaben leistungsstarke Produkte zu niedrigen Kosten anzubieten.

Die Produkte seien nicht deshalb kostengünstiger, weil billigere Materialien verwendet oder bei der Fertigung Abstriche gemacht würden, sondern aufgrund einfacherer Schaltungsdesigns und Ideenreichtums, so Crystal Yang, Unternehmenssprecherin. Die XLG-150/200/240 nutzen die von MEAN WELL patentierte Feedback-Schaltung US 10039171, um eine präzise Ausgangssteuerung und konstante Leistung zu erzielen.

MEAN WELL prioritized four features while developing the XLG-series: satisfying international safety standards; smaller and simple designs for flexibility in installation; lower costs without sacrificing performance; and a focus on marketing initiatives. (Image courtesy of MEAN WELL.)
Bei der Entwicklung der XLG-Serie legte MEAN WELL Priorität auf vier Merkmale: die Erfüllung internationaler Sicherheitsstandards; kleinere und einfachere Designs für mehr Flexibilität bei der Installation; niedrigere Kosten ohne Leistungseinbußen; sowie einen Fokus auf Marketinginitiativen. (Bild mit freundlicher Genehmigung von MEAN WELL.)

Angesichts des weltweit wachsenden Wettbewerbs musste MEAN WELL wachsam bleiben, um seinen Status als Marktführer zu behaupten. Das bedeutet, dass MEAN WELL angesichts der zunehmenden Zahl neuer Hersteller in China einige wichtige Entscheidungen bei der Produktion seiner neuen XLG-Serie von LED-Treibern treffen musste.

Zunächst verlagerte MEAN WELL die Produktion dieser Produktlinie in Fabriken auf den Philippinen, damit seine LED-Treiber der XLG-Serie von etwaigen Zöllen oder Handelskriegen zwischen den USA und China unberührt bleiben. Laut MEAN WELL bedeutet dies mehr Einsparungen für die Kunden des Unternehmens. Da die Fabrik auf den Philippinen der Automatisierung Priorität einräumt und das Design auf Einfachheit ausgelegt ist, argumentiert MEAN WELL, dass es wettbewerbsfähige Preise sicherstellen kann, ohne für seine XLG-Serie billigere Materialien einzuführen.

Die XLG-Serie zeichnet sich durch ein kompakteres Design aus, das näher an LED-Leuchten platziert werden kann, ohne ein sperriges Hindernis darzustellen. Ein weiteres Merkmal der XLG-Familie ist das Konstantleistungsdesign ihrer LED-Treiber. Dank dieses Konstantleistungsmodus kann die XLG-Familie auch bei schwankenden Strömen eine konstante Leistungsversorgung bieten. Dies bietet ein hohes Maß an Flexibilität bei der Gestaltung von Leuchten, ohne dass es zu einer Verschlechterung der Ausgangsleistung an die LEDs kommt. Dies steht im Gegensatz zu vielen Herstellern von LED-Treibern , deren Geräte nur in einem kleinen Strombereich eine konstante Leistung liefern können.

Schließlich verfügt die gesamte XLG-Familie von MEAN WELL – selbst für Anwendungen im Wasserbereich, die LEDs benötigen – über die Schutzart IP67 und ist für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen geeignet.

A table that includes specifications for the different LED drivers that MEAN WELL offers in its XLG-series. Note that the different models offer a wide variety in protection and coverage for surge events while also controlling the delicate voltages needed for LEDs. The XLG family is compliant with all recent international standards. (Image courtesy of MEAN WELL.)
Eine Tabelle mit den Spezifikationen der verschiedenen LED-Treiber, die MEAN WELL in seiner XLG-Serie anbietet. Beachten Sie, dass die verschiedenen Modelle eine breite Palette an Schutz und Abdeckung für Spannungsspitzen bieten und gleichzeitig die empfindlichen Spannungen kontrollieren, die für LEDs erforderlich sind. Die XLG-Familie erfüllt alle aktuellen internationalen Normen. (Bild mit freundlicher Genehmigung von MEAN WELL.)

Blick nach vorn

Wenn MEAN WELL eines bieten kann, dann ist es Auswahl. Wie bereits erwähnt, hat die Allgegenwart von LEDs zu einem interessanten Spektrum neuer Anwendungsfälle geführt, die Designer und Hersteller von LED-Treibern vor Herausforderungen stellen. Das heißt, LEDs können nicht einfach in eine amerikanische Standardsteckdose gesteckt werden und dann funktionieren. Deshalb sind neue Linien von LED-Treibern, wie die XLG-Serie, darauf ausgelegt, die große Vielfalt an innovativen Anwendungsfällen zu erfüllen. Darüber hinaus lässt sich der richtige LED-Treiber für jedes anspruchsvolle Leuchtendesign nicht nur durch das breite Lösungsspektrum von MEAN WELL leichter finden, sondern auch dank seiner technischen Support-Experten und seines Vertriebsnetzwerks.

Weitere Informationen zur XLG-Produktlinie der LED-Treiber von MEAN WELL finden Sie, indem Sie hier klicken.

 

Onlinecomponents.com hat diesen Beitrag gesponsert. Alle Meinungen sind meine eigenen. –Mitchell Gracie

Fanden Sie diesen Artikel hilfreich? Teilen Sie Ihn!

Schließen Sie sich dem Schaltkreis an und bleiben Sie mit OnlineComponents.com und darüber hinaus verbunden!