Argumente dafür, bei elektronischen Markenkomponenten zu bleiben

Die Verwendung von „generischen“ Medikamenten mag im medizinischen Bereich gängige Praxis sein, aber ich bin sicher, dass die meisten Ärzte laut aufschreien würden, wenn solche „generischen“ Elektronikkomponenten in ihren medizinischen Geräten verwendet würden. Die Verwendung minderwertiger alternativer Elektronikkomponenten kann ernsthafte Probleme verursachen, weshalb sie getestet und in den meisten Fällen durch die echten Bauteile ersetzt werden müssen.

 

Zwar gibt es viele Varianten bestimmter Bauteile von zahlreichen Zulieferern, aus denen ein Elektronikhersteller wählen kann; doch der Unterschied zwischen seriösen Unternehmen und Fälschern ist nicht derselbe. Diese zwielichtigen Unternehmen halten sich nicht an die Vorschriften und Spezifikationen, die für die legitime Herstellung der Bauteile erforderlich sind.

 

Für die meisten Bereiche der Elektronikkomponentenfertigung gibt es Gesetze, Vorschriften und spezifische Anforderungen, und deren Einhaltung ist aus guten Gründen eine Voraussetzung. Regierungen und andere Regulierungsbehörden haben im Laufe der Zeit getestet und herausgefunden, welche Betriebsgrenzen oder -anforderungen für die Sicherheit notwendig sind.

 

Leider werden viele dieser „Nachahmungen“ so gestaltet, dass sie genau wie ihre echten Gegenstücke aussehen, erfüllen jedoch nicht die strengen Anforderungen, die die echten Bauteile erfüllen müssen. Dies kann bei der Verwendung in hochwertigen Produkten schwerwiegende Probleme verursachen. Kürzere Lebensdauer, weniger genaue Testergebnisse und minderwertige Leistung sind nur einige der geringeren Probleme.  

 

„Noch beunruhigender ist es, wenn diese Bauteile ihren Weg in medizinische Geräte, die Luft- und Raumfahrt sowie militärische Anwendungen finden, oder in ähnliche Geräte, die möglicherweise über Leben und Tod entscheiden,“ stellte der Schweizer Hersteller Lemo fest.

 

Dies kann für den Hersteller, der diese Teile verwendet, erhebliche rechtliche und sonstige Probleme verursachen, die oft schwer zu erkennen sind, bis ein Problem auftritt. Manche Länder verfügen nicht über Gesetze und Vorschriften gegen Fälschungen, die Länder, in die die Produkte verkauft werden, jedoch schon. 

 

So oder so spart die Verwendung der richtigen Bauteile langfristig Geld – wenn Klagen, Bußgelder und rechtliche Probleme bewältigt werden müssen. Alle Hersteller sollten die benötigten Bauteile bei seriösen Herstellern kaufen. Dies trägt dazu bei, ihren guten Ruf zu wahren – genau wie es die Hersteller der echten Elektronikkomponenten tun. Sollten Kostenfragen bestehen, sollten die Ingenieure nach Alternativen suchen, die keine Probleme verursachen.

 

Beim Kauf einer elektronischen Komponente sollten Sie auf das Konformitätszertifikat achten. Das C of C wird vom Hersteller ausgestellt und bestätigt, dass die Komponente von ihm hergestellt wurde und die veröffentlichten Spezifikationen für dieses Teil erfüllt. Das CE-Zeichen ist erforderlich, um etwas in Europa zu verkaufen, und zeigt, dass es die EU-Normen für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt erfüllt. Die US-Entsprechungen sind UL und FCC. Kanada verwendet das CSA-Zeichen. 

 

Die CE-Zertifizierung steht für die CE -Kennzeichnung , die auf der Rückseite bestimmter Produkte angebracht wird, die im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und in der Europäischen Union (EU) verkauft werden. Wörtlich genommen ist CE die Abkürzung eines französischen Ausdrucks, der ‚Europäische Konformität‘ bedeutet. Wird ein CE-Zeichen auf der Rückseite eines Produkts angebracht, bedeutet diese Kennzeichnung, dass das Produkt innerhalb der EU und des EWR vertrieben werden darf,“ die Control System Integrators Association (CSIA) erklärte.

 

   

 
Fanden Sie diesen Artikel hilfreich? Teilen Sie Ihn!

Schließen Sie sich dem Schaltkreis an und bleiben Sie mit OnlineComponents.com und darüber hinaus verbunden!