Eine Berufszulassung als Ingenieur - sollten Sie eine erwerben?
In vielen Berufen gibt es unterschiedliche Niveaus an Ausbildung, Fähigkeiten und Leistung, insbesondere in solchen, deren Ausübung die öffentliche Sicherheit beeinflussen kann. Der Nachweis dieser Ausbildung und Erfahrung kann durch individuelle Zertifizierung, Akkreditierung oder Lizenz erbracht werden, die über einen Bachelor- oder Masterabschluss hinausgeht. Der Ingenieurberuf ist da keine Ausnahme.
Zunächst ein kurzer geschichtlicher Rückblick
Die Notwendigkeit einer gezielten Ausbildung zum Erlernen eines Handwerks oder Berufs entstand vor Tausenden von Jahren in den Gesellschaften des Mittelmeerraums. Im Mittelalter entwickelte sich dies in England und Europa zur Lehrlingsausbildung, bei der ein Meister (zusammen mit Kost und Unterkunft) im Austausch für kostengünstige Arbeitskraft des Schülers eine Ausbildung anbot. Lehrlinge erlernten Fähigkeiten am Arbeitsplatz und wurden anschließend Mitglieder ihrer Handwerkszunft oder Gilde, die dazu diente, ihre beruflichen Fähigkeiten nachzuweisen oder zu zertifizieren.
Die Industrialisierung und die Entwicklung moderner Arbeitsplätze führten zu einem Bedarf an spezialisierteren Fähigkeiten und Ausbildung auf Universitäts- oder Institutsebene und brachten zudem Leistungstests hervor, um die Fähigkeiten der Studierenden nachzuweisen, insbesondere im Bereich der Ingenieurwissenschaften.
In den USA war Wyoming 1907 der erste Bundesstaat, der ein Gesetz zur Ingenieurlizenzierung erließ, das einen Kompetenznachweis in einem Handwerk oder Beruf zum Schutz seiner Bürger vorschrieb. Heute verfügt jeder Bundesstaat über ein Verfahren zur Erteilung einer Berufslizenz als Ingenieur. Dieses Verfahren dient dazu, Kompetenz sicherzustellen und die öffentliche Sicherheit zu schützen, ist jedoch nicht verpflichtend. Mehr dazu später.
Eine kurze Definition
Die Bezeichnung Professional Engineer (PE) bedeutet, dass eine Person nach Erfüllung der jeweiligen Anforderungen von einer individuellen staatlichen Kommission zertifiziert wurde, um in diesem Bundesstaat als Ingenieur tätig zu sein.

Die grundlegenden Voraussetzungen für den Erwerb der PE-Zertifizierung sind:
- Erwerb eines vierjährigen Ingenieurabschlusses in einem akkreditierten Universitätsprogramm.
- Bestehen der Fundamentals of Engineering (FE)-Prüfung, die Sie als Engineer-in-Training (EIT) bzw. Engineer Intern (EI) zertifiziert. Die meisten Bundesstaaten erlauben Studierenden in einem von ihrer staatlichen Kommission zugelassenen Ingenieurprogramm, diese Prüfung zum Zeitpunkt oder einige Monate vor ihrem Abschluss abzulegen.
- Abschluss von vier Jahren qualifizierter Berufserfahrung unter Aufsicht eines lizenzierten PE.
- Bestehen der Principles and Practice of Engineering (PE)-Prüfung, die ein Mindestmaß an Kompetenz in einer bestimmten Ingenieurdisziplin testet. Das Bestehen dieser Prüfung qualifiziert Sie als lizenzierten Berufsingenieur.
Dies sind die Mindestanforderungen für die PE-Bezeichnung, doch einzelne Bundesstaaten können zusätzliche Anforderungen über diese vier hinaus vorschreiben. Die FE- und PE-Prüfungen werden vom National Council of Examiners for Engineers and Surveyors (NCEES) durchgeführt. Der Erhalt der PE-Bezeichnung erfordert in vielen Bundesstaaten zudem kontinuierliche Weiterbildung im Ingenieurwesen und einen Kompetenznachweis während der gesamten beruflichen Laufbahn.
Was Kann die PE-Bezeichnung für Mich Beruflich Bedeuten?
Im Allgemeinen wird bei Verweisen auf die PE-Bezeichnung betont, dass sie aus mehreren Gründen eine wichtige Ergänzung für eine Ingenieurkarriere darstellt:
- Sie ist für manche Ingenieure in bestimmten Bundesstaaten eine gesetzliche Voraussetzung, in denen die öffentliche Sicherheit direkt mit der jeweiligen Ingenieurarbeit zusammenhängt.
- Die PE-Bezeichnung genießt einen ähnlichen Respekt wie lizenzierte Fachleute in anderen Bereichen wie Medizin, Recht oder Buchhaltung.
- Die PE-Bezeichnung kann einem potenziellen Arbeitgeber zudem signalisieren, dass die technischen Qualifikationen und die Professionalität einer Person von einer unabhängigen Stelle geprüft und bestätigt wurden.
- Nur ein lizenzierter Ingenieur mit der PE-Bezeichnung darf technische Zeichnungen erstellen, unterzeichnen und zur Genehmigung bei einer öffentlichen Behörde einreichen.
- Eine wachsende Zahl von Bildungseinrichtungen, Behörden und privaten Arbeitgebern beschränkt ihre Neueinstellungen und Lieferantenbeziehungen auf lizenzierte Berufsingenieure.
- Viele Bundesstaaten verlangen mittlerweile, dass Lehrkräfte im Ingenieurwesen lizenziert sein müssen.
- Nur ein lizenzierter Ingenieur mit der PE-Bezeichnung darf technische Zeichnungen erstellen, unterzeichnen und zur Genehmigung bei einer öffentlichen Behörde einreichen.

Was Muss Ich als Nächstes Tun, Wenn Ich Fortfahren Möchte?
Auch wenn einzelne Bundesstaaten ihre eigenen Standards für die PE-Lizenz festlegen, sollten Sie, sofern Sie die von uns genannten Grundvoraussetzungen erfüllen, ohne Schwierigkeiten auch in anderen Bundesstaaten für eine Lizenz infrage kommen. Dennoch ist es wichtig, zunächst die Anforderungen Ihres eigenen Bundesstaates zu kennen, die auf der Website der zuständigen staatlichen Lizenzierungskommission veröffentlicht sind. Die Website sollte auch Informationen zu Antragsformularen, Gebühren und Vorbereitungsempfehlungen enthalten. Die National Society of Professional Engineers (NSPE) stellt auf NSPE.org eine Liste der staatlichen Ingenieurlizenzierungskommissionen samt Kontaktinformationen bereit.
Das Team von CircuitBread, einem Partner von OnlineComponents, bietet auf seiner Website umfangreiche Schulungs- und Auffrischungsinhalte zu Themen der Elektrotechnik unter www.circuitbread.com. Enthalten sind Tutorials, Lernleitfäden, Lehrbücher und Rechenwerkzeuge, die Sie kostenlos nutzen können, um sich die Grundlagen der Elektronik in Erinnerung zu rufen. Sie haben zudem einen Blog zum gleichen Thema, den Sie sich hier ansehen können: What is a Professional Engineering License?
Wenn Sie derzeit als Ingenieur beschäftigt sind, verfügt Ihr Arbeitgeber möglicherweise ebenfalls über ein Unterstützungsprogramm, das Ihnen beim Erwerb der PE-Lizenz hilft, oder bietet Ihnen zumindest Informationen zu den erforderlichen Schritten. Wenn Sie derzeit Ingenieurwissenschaften an einer Hochschule studieren, wird Ihre Hochschule Sie wahrscheinlich vor dem Abschluss über die FE-Prüfung informieren. Beachten Sie, dass die FE-Prüfung viermal jährlich und die PE-Prüfung zweimal jährlich angeboten wird.
Das PE-Prüfungsverfahren ist zudem recht anspruchsvoll. Laut NSPE legen jährlich etwa 25.000 Ingenieure die PE-Prüfung ab, wobei im Durchschnitt 50 % von ihnen bestehen. Die individuellen Bestehensquoten variieren je nach Ingenieurdisziplin. Die NSPE schätzt zudem, dass etwa 20 % aller Ingenieure in den USA derzeit über eine gültige PE-Lizenz verfügen.
Zu Guter Letzt: Ist eine PE-Lizenz Zwingend Erforderlich, um als Ingenieur zu Arbeiten?
Die PE-Lizenz ist zwar von Vorteil, wird jedoch in der Regel nicht für eine Beschäftigung im Ingenieurwesen vorausgesetzt. Derzeit gibt es in den USA deutlich mehr offene Ingenieurstellen als Ingenieure, um diese zu besetzen. Eine solche Lücke zwischen Angebot und Nachfrage bedeutet im Allgemeinen, dass Arbeitgeber offene Stellen besetzen, sobald sie qualifizierte Personen finden, und viele Unternehmen von ihren Ingenieuren keine PE-Lizenz verlangen.
Zusammenfassung
Ein Ingenieurabschluss ist zwar an sich wertvoll, reicht jedoch möglicherweise nicht aus, um das in Ihrem Fachgebiet erforderliche Kompetenzniveau nachzuweisen. Die PE-Prüfung ist zwar größtenteils ein technischer Test, berührt aber auch berufliche Ethik, Ideen und die praktische Anwendung bestimmter Grundsätze. Sie kann eine wichtige Ergänzung Ihrer Qualifikationsliste sein, und der Erwerb einer PE-Lizenz kann Ihnen die Möglichkeit bieten, sich in Ihrem Fachgebiet hervorzuheben. Wie die NSPE feststellt, ist die PE-Bezeichnung das Zeichen eines Fachmanns, der über Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich verfügt und sich diesem widmet. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.