API/EDI 구매 솔루션이란 무엇인가요?
경력의 어느 시점에서는 필요한 구성 요소를 구매하는 일이 아마도 쉬웠을 것입니다. Radio Shack이나 Fry's Electronics에 가서 매장 재고 중에서 커패시터, 저항기, 가변저항기 등 필요한 것을 골라 현금으로 계산하고 집으로 돌아와 지하실에서 납땜을 했을 것입니다.
하지만 전자공학 분야에 계속 몸담고 계셨다면(이 글을 읽고 계신 것을 보면 그럴 가능성이 높습니다), 책임이 늘어나면서 상황이 조금 더 복잡해졌을 것입니다. 이제는 생산 물량, 리드 타임 예측, 가격 책정 고민, 그리고 단종 예정인 핵심 부품에 대한 공지 사항까지 처리해야 할 수도 있습니다. 약간의 도움이 필요하다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 이럴 때 등장하는 것이 바로 API/EDI로, 구매 관련 골칫거리를 해결해 주는 세련된 디지털 솔루션입니다.
구매를 위한 API 및 EDI 솔루션이란?
API와 EDI는 사내 구매 시스템과 공인 전자 부품 유통업체 또는 기타 부품 공급업체의 시스템 간에 정확하고 실시간으로 데이터를 교환할 수 있게 해주는 디지털 통신 애플리케이션입니다. API는 연결 방식이며, EDI는 데이터에 대한 표준입니다. 이러한 애플리케이션을 사용하면 주문, 재고 검색, 배송 추적, 제품 정보 조사와 같은 작업을 자동화할 수 있습니다.
API(Application Programming Interface, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)는 서로 다른 시스템의 소프트웨어 애플리케이션이 클라우드를 통해 서로 통신하고 데이터, 기능, 특성을 교환할 수 있도록 하는 일련의 규칙입니다. 간단히 말해, API를 사용하면 직접 개발하는 대신 다른 애플리케이션의 데이터와 서비스를 통합할 수 있습니다. 이를 통해 시간과 노력을 절약하고 비즈니스 파트너 또는 제3자와 데이터 및 기능을 공유할 수 있습니다. API는 특정 요청과 관련된 필요한 정보만 소규모 패킷 형태로 공유하도록 허용하기 때문에 안전합니다.
API는 실시간 재고 수준, 가격, 주문 상태, 배송 물류 등을 포함할 수 있는 디지털 공급망에서 시간을 절약하는 데 도움이 됩니다. API 솔루션은 최종 사용자에게 보이지 않게 작동하며, 기계 간(machine-to-machine)으로 데이터를 전달합니다.
EDI(Electronic Data Interchange, 전자 데이터 교환)는 신뢰할 수 있는 컴퓨터 간에 표준 전자 형식으로 정보를 교환하는 것입니다. 이를 통해 수신 컴퓨터의 적절한 애플리케이션으로 데이터를 직접 효율적으로 전달할 수 있어 처리 시간을 절약하고, 오류를 줄이며, 비용을 절감할 수 있습니다.
API는 EDI와 함께 작동하여 부품, 재고, 가격, 배송에 관한 정확한 실시간 데이터를 제공함으로써 최선의 구매 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. API/EDI 솔루션을 통해 일반적으로 교환되는 문서에는 구매 주문서, 송장, 배송 통지서, 선하증권, 재고 문서, 결제 통지서 등이 있습니다.
API/EDI는 공급업체로부터 필요한 정확하고 실시간의 데이터를 즉시 제공하고 이를 지정된 애플리케이션에 통합해주는 개인 디지털 비서를 두는 것과 같습니다. 이를 통해 구매자로서 더욱 효율적이고 효과적으로 업무를 수행할 수 있으며, 공급업체의 성과 향상에도 도움이 됩니다.
귀사를 위한 API/EDI 기술을 살펴보는 과정에서 펀치아웃(Punchout) 플랫폼이라 불리는 것에 대해서도 듣게 될 수 있습니다. 이 기술은 공급업체의 제품 카탈로그가 전자 조달 시스템의 실시간 일부가 되도록 하여, 쇼핑을 조달 프로세스에 효과적으로 통합합니다.
이것이 저에게 어떤 의미가 있을까요?
구매 전문가라면 그 이점은 명확하며, 업무에서 이미 EDI 또는 API 도구, 혹은 두 가지를 통합한 도구를 사용하고 있을 가능성이 높습니다. 엔지니어라면 구성 요소 재고에 접근할 수 있는 것이 특정 부품을 지정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그리고 전자공학을 공부하는 학생이라면 앞으로 이러한 시스템을 사용하게 될 가능성이 높습니다.
참고로, 전자공학을 공부하는 학생이거나 회로 구성 기술을 연마하고 있는 분이라면 저희 친구인 www.CircuitBread.com을 확인해 보세요. 기술을 배우고, 업데이트하고, 새롭게 다지는 데 도움이 되는 관련 콘텐츠가 풍부하게 마련되어 있습니다.
API/EDI 시작하는 방법
아직 API/EDI 솔루션을 도입하지 않았다면, 여러 타사 공급업체에서 소프트웨어 옵션을 제공하고 있습니다. 공인 전자 부품 유통업체인 Onlinecomponents.com은 CalcuQuote, SupplyFrame, Orbweaver, Luminovo.ai를 포함한 여러 솔루션 제공업체와 협력하고 있습니다. 각 업체가 제공하는 내용을 살펴보는 것도 좋은 방법입니다.
전자 부품 구매에 이 기술을 활용할 준비가 되셨다면, Onlinecomponents.com의 계정 매니저에게 연락하여 API/EDI 솔루션 프로세스를 시작할 수 있습니다. OLC 기술팀은 귀사의 담당자와 협력하여 시스템 연동에 관한 세부 사항을 검토하고 데이터 교환이 원활히 작동하는지 확인합니다. 그 후에는 바로 시작할 준비가 완료됩니다!
요약
API/EDI 통합은 비즈니스 파트너가 자동화된 형식으로 기업 간(business-to-business) 정보를 공유할 수 있는 플랫폼을 제공하며, 이를 통해 더 나은 비즈니스 의사 결정을 위한 신속하고 정확하며 관련성 높은 실시간 데이터 교환이 가능해집니다. 전자 부품 공급망에서 현재 어떤 위치에 있든, 이 기술의 발전이 여러분이 하는 일과 그 방식에 영향을 미칠 것으로 기대할 수 있습니다.