전자 부품을 식별하는 방법

전자 업계에 처음 입문한 사람에게 전자 부품을 식별하는 것은 까다로울 수 있습니다. 대부분의 책과 기사는 주요 기본 부품부터 시작하여 이를 익힌 다음, 기본 전자 부품의 방대한 목록으로 확장해 나갈 것을 권장합니다.

 

부품의 이름이나 특정 유형 부품의 SKU를 알고 있다면 데이터시트를 찾아보고 그 방법으로 식별하는 법을 배울 수 있습니다. 데이터시트에는 해당 부품에 대한 모든 기본 정보와 고급 정보가 담겨 있습니다.

 

가장 흔히 언급되는 6가지 기본 부품부터 시작하겠습니다.

  1. 집적 회로(IC)

  2. 트랜지스터

  3. 인덕터

  4. LED

  5. 저항기

  6. 커패시터


 

집적 회로란 “칩 안에 들어갈 수 있도록 축소된 전자 회로에 불과하다”고 Build Electronic Circuits는 설명합니다. 이 얇은 직사각형 판은 대개 플라스틱이나 폴리에스터 필름으로 만들어집니다. 

 

트랜지스터는 스위치 또는 증폭기로 작동하며, 작은 전류를 받아 더 큰 전류로 변환합니다. 트랜지스터는 실리콘으로 만들어지며, 실리콘을 만드는 모래에 어떤 원소가 결합되었는지에 따라 양성(p형) 또는 음성(n형)이 될 수 있습니다. “트랜지스터 도식은 세 개의 리드가 있는 원으로 표시됩니다. 원 안에서 한 점은 막대로 직접 연결되고, 다른 리드들은 막대에서 대각선으로 뻗어 나가며 그중 하나는 화살표를 포함합니다”라고 되어 있는데, 도면에서트랜지스터를 찾을 때 이를 참고하면 됩니다.

 

반면 인덕터는 식별하기 어려울 수 있습니다. 사용된 색상과 문자를 보면 관련 정보를 확인할 수 있습니다. 인덕터는 감긴 전선이기 때문에 찾기는 쉽지만, 측정하기는 까다로워집니다.

 

LED(발광 다이오드)는 그 자체가 빛이므로 대개 식별하기 쉽습니다. 정상적으로 작동한다면 부품에 전원이 들어올 때 빛을 냅니다.

 

저항기는 회로 내의 전류와 전압을 제한하는 데 사용됩니다. 작고 수평으로 놓인 원통 모양이라 쉽게 식별할 수 있으며, 색깔 있는 줄무늬를 통해 저항값과 허용 오차를 알 수 있습니다.

 

커패시터는 정보의 상당 부분이 본체에 인쇄되어 있습니다. 처음 두 자리 숫자는 커패시터의 값을 나타내고, 세 번째 숫자는 추가해야 할 0의 개수를 나타냅니다. 커패시터는 전하를 저장하며(패럿 단위로 측정), 모든 전자 회로에 필수적입니다.




 

이 글이 도움이 되었나요? 공유해 주세요!

회로에 참여하여 OnlineComponents.com 및 그 이상의 소식과 계속 연결되세요!