브렉시트: 전자 부품 수입과 수출에 미치는 영향

전 세계적인 코로나바이러스 팬데믹으로 인한 어려움 속에서, 2020년은 또한 브렉시트의 해이기도 하다. 영국이 EU 협정에서 비롯된 변화하는 규정에 대응함에 따라, 영국으로 그리고 영국으로부터 전자 부품을 수입 및 수출하는 기업들은 새로운 규정에 대응해야 할 수도 있다.

 

전자 부품의 다양성과 이를 제조하는 데 사용되는 재료가 매우 다양하다는 점을 고려할 때, 새롭거나 향후 도입될 영국 규정에 대해 아는 것은 모든 전자 제품 제조업체와 유통업체에 매우 중요하다.

 

영국이 채택한 대부분의 EU 규정은 적어도 올해 남은 기간 동안은 그대로 유지되겠지만, 문제를 피하기 위해서는 여기에서 확인 하고 특정 부품이 해당되는 다른 정부 부처도 확인하는 것이 현명할 것이다.

 

“영국은 기계류의 순수입국이다. 수입품에는 국내 역량이 없는 영국 제품용 고부가가치 부품이 포함될 것이며, 또한 해당 업계의 많은 기업이 다국적 소유 구조를 갖고 있다는 점도 반영할 것인데, 여기에는 다른 글로벌 제조 중심지로부터의 수입도 포함된다,”라고 앞서 언급한 영국 의회 보고서는 지적한다.

 

“영국 총수입액의 301억 파운드(7퍼센트)가 부품 및 기계 부문과 관련되어 있었으며, 이 중 185억 파운드(금액 기준 62퍼센트)가 EU로부터 수입되었다. 이 부문에서 상위 3대 교역 상대국은 독일(수입의 22퍼센트), 미국(12퍼센트), 중국(9퍼센트)이다.”

 

영국이 시행 중인 EU와 유사한 두 가지 주요 규정은 유해물질제한지침(RoHS)과 폐전기전자제품처리지침(WEEE)이다. RoHS는 전자 부품 내 유해 물질 사용을 제한하기 위해 중금속(예: 납, 수은, 카드뮴)과 난연제 등 기타 재료를 더 안전한 대체재로 교체하도록 요구하는 법안이며, WEEE는 환경 및 건강에 미치는 심각한 영향을 방지하기 위해 제품의 적절한 폐기를 다룬다. 전자 및 전기 기계의 생산은 재활용하거나 효과적으로 폐기해야 하는 희소 자원(예: 희토류)의 사용에 의존하며, 이는 전자 제품 제조업체와 소매업체의 책임이 될 수 있다.

 

영국이 기존 EU 무역 협정 및 규정을 유지하고 있는 좋은 예로는 CETA(포괄적 경제무역협정) - 캐나다-유럽 무역협정이 있다. 미국은 TTIP, 즉 범대서양 무역투자동반자협정을 추진 중이며, 이는 미국과 영국 간에 거래되는 제품에 대한 규정을 포함하게 될 것이다.

 

단기적으로 영국은 EU가 규제하는 CE 마크를 계속 사용하고 있다. CE(Conformité Européenne) 마크는 1985년 이후 유럽경제지역(EEA) 내에서 판매되는 상품을 규제하기 위한 유럽연합(EU)의 의무 적합성 표시로 정의된다. CE 마크는 제품이 EU의 신접근방식지침을 준수한다는 제조업체의 선언을 나타낸다.

 

제조업체와 유통업체가 다뤄야 할 수도 있는 한 분야는 공인 대리인(Authorized Representative)의 활용이다. 브렉시트 이전에는 영국의 공인 대리인이 EU 요건도 충족했다. 2020년 12월 31일(연장될 경우 그 이후)에 탈퇴가 완료됨에 따라, 영국과 EU를 모두 담당하는 대리인이 필요하게 될 것이다. 많은 기업이 양쪽 모두에 대한 자격을 갖추고 있지만, 이는 확인이 필요하다.

 
이 글이 도움이 되었나요? 공유해 주세요!

회로에 참여하여 OnlineComponents.com 및 그 이상의 소식과 계속 연결되세요!