ワイヤレス充電を支えるエンジニアリング

ワイヤレス充電は、私たちがデバイスに電力を供給する方法に革命をもたらしました。工学系の学生にとって、この技術の背後にある技術的な複雑さを理解することは、興味深いと同時に不可欠なことです。本ブログでは、ワイヤレス充電の原理、構成要素、規格について詳しく解説します。

基本原理

ワイヤレス充電の中核をなすのは、電磁誘導と共振誘導結合という概念です。これらの原理により、直接的な電気接触なしにエネルギーを伝送することが可能になります。

電磁誘導とは何か?

電磁誘導とは、コイル内の変化する磁場が、コイルの両端に起電力(EMF)を誘起する現象です。 

充電パッド内の送電コイルに交流(AC)が流れると、時間とともに変化する磁場が発生します。この磁場は、コイルの形状や電流の周波数などの要因に影響されながら、コイル周辺の特定の領域内に集中します。デバイス内の受電コイルがこの磁場の範囲内に置かれると、変化する磁束が受電コイルに交流電圧を誘起します。この誘起電圧は、受電コイルに接続された負荷に電流を流すことができ、効果的にワイヤレスで電力を伝送します。この原理はマイケル・ファラデーによって発見され、ワイヤレス充電技術の基礎となっています。

Figure 1: Diagram of Electromagnetic Induction with Transmitter and Receiver Coils図1:送電コイルと受電コイルによる電磁誘導の図解

共振誘導結合

共振誘導結合とは、磁場によって結合された2つのコイル間で行われる近接場でのワイヤレス電力伝送です。両方のコイルは同じ周波数で共振するように調整されている必要があります。電力は、送電側と受電側それぞれの共振同調回路間の磁場を介して伝送されます(下の図2参照)。各共振回路は、コンデンサに接続されたコイルで構成されています。結合を強化し最大限の電力伝送を実現するには、両方のコイルを同じ共振周波数に調整する必要があります。また、コイルの高いQ値(品質係数)と十分に高い結合係数も必要です。

Figure 2: Resonant Inductive Coupling図2:共振誘導結合

これが先ほど説明した電磁誘導の概念とどう違うのか疑問に思う方のために、いくつかの重要な違いを挙げます

電気共振は、電気回路の特定の共振周波数において発生し、その周波数では回路要素のインピーダンスまたはアドミタンスの虚数部の大きさが等しく、位相が反対であるため、互いに打ち消し合います。その結果、共振時には回路が純粋に抵抗性のインピーダンスを示すことになり、これはLC回路やRLC回路でよく見られる現象です。

コンデンサとインダクタを含む回路における共振について考えると、それは主に、インダクタ内で崩壊する磁場がその巻線に電流を発生させ、その電流がコンデンサを充電することによって生じます。次に、放電するコンデンサがインダクタ内の磁場を再構築する電流を供給します。このプロセスが継続的に繰り返されることで、エネルギーがインダクタとコンデンサの間で振動しながら共振周波数が生成されます。 

共振の調整は、特定のインダクタンス(L)とキャパシタンス(C)の値を持つコイルを設計し、以下の式で与えられる特定の周波数で共振させることで実現されます。

コイルが共振状態にあるとき、コイル間のエネルギー伝送は最大化されます。

コイルのQ値(品質係数)は、インダクタがどれだけエネルギーを蓄えられるかを示す指標です。これは主に、コイルの形状や大きさ、使用材料に左右されます。すべてのコイルはインダクタンスに加えてわずかな抵抗を持つため、これは注意すべき重要なパラメータです。この抵抗(R)の値が低いほど、コイルのQ値は高くなります。Q値は一般的に10から100の範囲です。Q値が10未満の場合、通常は実用性がありません。 

動作周波数(ω)における品質係数(Q)は次のように定義されます。

電力伝送の効率は、磁気結合係数(k)に大きく左右されます。これは、送電側の磁場が受電側にどれだけ効率的に結合するかを表します。この係数は、コイルの位置合わせ、距離、向きによって決まります。結合係数が高いほど、エネルギー伝送は良好になります。

結合係数(k)は、あらゆるワイヤレス電力伝送システムにおける一次コイルと二次コイルの相互作用を定義する無次元の値です。この値は0から1の間である必要があり、1は完全結合、すなわち発生した磁束のすべてが受電コイルを貫通することを示します。一般的な結合係数は0.32から0.65の範囲です。負の結合係数は、背後からの磁束の捕捉を示し、逆位相の電圧誘起につながります。結合係数は次の式で表されます。 

ワイヤレス充電の詳細なプロセス

ワイヤレス充電のプロセスには、それぞれ重要な構成要素とメカニズムを伴ういくつかの重要なステップがあります。

図3:ワイヤレス充電システムのブロック図

図3は、充電器の入力から携帯電話の出力まで、携帯電話バッテリーのワイヤレス充電プロセスを示しています。このプロセスには、ワイヤレス電力の送電部分と受電部分が含まれます。

送電部分

送電部分には以下の構成要素が含まれます。

  1. 電源:必要な直流電圧を供給します。
  2. 送電回路:直流電圧を高周波交流電圧に変換します。
  3. 送電コイル:高周波交流電圧を交番磁場に変換します。

受電部分 

受電部分は以下で構成されます。

  1. 受電コイル:交番磁場を捉え、誘導によって再び交流電圧に変換します。
  2. 受電整流回路:誘起された交流電圧を直流電圧に変換します。
  3. 電圧レギュレータIC:直流電圧が携帯電話のバッテリー充電に適していることを保証します。
  4. 携帯電話バッテリー:変換・調整された直流電力の最終的な受け手です。

エネルギー伝送プロセス

ワイヤレス携帯電話バッテリー充電器は、誘導結合によって機能し、いくつかのステップを経ます。まず、送電コイルが高周波交流信号を生成し、交番磁場を作り出します。この交番磁場は送電コイルの周囲に放射されるため、エネルギー伝送にとって極めて重要です。受電コイルは、この磁場の範囲内に置かれると、電磁誘導によってエネルギーを捕捉し、その巻線内に交流電圧を誘起します。この誘起された交流電圧は、その後、携帯電話の電子部品との互換性を確保するために、受電側の整流回路によって直流に整流されます。続いて、電圧レギュレータがこの直流電圧を携帯電話バッテリーに適したレベルに調整し、過充電を防止するとともに安定した電力供給を確保します。 

最後に、調整された直流電圧が携帯電話のバッテリーを充電し、物理的なコネクタを必要とせずにデバイスに電力を供給する、シームレスかつ効率的なエネルギー伝送プロセスを実現します。このプロセスは、利便性を提供することでユーザー体験を向上させるだけでなく、充電ポートの摩耗も軽減し、モバイルデバイスの長寿命化に貢献します。 

このプロセスについてさらに理解を深めたい場合は、CircuitBreadの仲間たちがブログでワイヤレス充電について解説している内容をぜひご覧ください。 ワイヤレス電力伝送はどのように機能するのか?。それだけでなく、彼らのウェブサイトでは、ワイヤレス充電プロセスに関わる構成要素を扱った他のいくつかのチュートリアルも見つけることができます。 

ワイヤレス充電の規格

安全性と互換性を確保するために、ワイヤレス充電技術を規定する複数の規格が存在します。最も普及している規格は以下のとおりです。

Qi(「チー」と発音)

Wireless Power Consortium(WPC)によって開発されたQiは、最も広く採用されているワイヤレス充電規格です。低出力(最大30ワット)と高出力(最大1キロワット)の両方の充電用途に対応しています。Qiは、さまざまなデバイスと充電器間の相互運用性を確保しており、スマートフォンやその他の小型電子機器において人気の高い選択肢となっています。

AirFuel Alliance

AirFuel Allianceは、Alliance for Wireless Power(A4WP)とPower Matters Alliance(PMA)の合併により設立され、共振誘導方式と無線周波数(RF)方式という2つのワイヤレス充電技術を推進しています。AirFuelの共振技術は、より高い空間的自由度と複数デバイスの同時充電を可能にし、RF充電はより長距離での充電をサポートします。

効率に関する考慮事項

ワイヤレス充電システムは、エネルギー損失を最小限に抑え、効率を最大化するように設計する必要があります。効率に影響を与える主な要因には、コイルの設計、位置合わせ、周波数、熱管理などが含まれます。コイルの形状、サイズ、材料を最適化することで、効率を大幅に向上させることができます。 

送電コイルと受電コイルを適切に位置合わせすることで、最適な結合とエネルギー伝送が確保されます。動作周波数は、ワイヤレス充電の効率と範囲の両方に影響を与え、周波数が高いほど効率は向上する傾向がありますが、より精密な位置合わせが必要になる場合があります。さらに、効率的なワイヤレス充電システムは、エネルギー損失を防ぎ、安全な動作を確保するために発熱を管理する必要があります。

ワイヤレス充電の応用

ワイヤレス充電が家電製品の分野で最も普及していることはすでにご存じのとおりです。ノートパソコンからウェアラブルデバイスに至るまで、ワイヤレス充電はケーブル不要の電力伝送という利便性を提供し、ケーブルの煩雑さを軽減することで、デバイス管理をよりシンプルかつ効率的にします。しかし、これがすべてではありません。将来的には、ワイヤレス充電のさらに興味深い活用方法が登場するでしょう。

ワイヤレス充電がもたらす利点は、電気自動車の充電にも活用できます。車から降りずに充電できることを想像してみてください。高速道路脇に設置された大型の充電パッドの上を車で通過するだけで、車の充電が始まります。物理的なコネクタはまったく必要なくなるのです!医療の現場においても、ワイヤレス充電はケーブルやコネクタの必要性をなくすことで感染リスクを低減し、医療機器の絶縁を実現します。さらに、産業分野では、ワイヤレス電力伝送を利用して、アクセスが難しい場所や危険な場所にある機器やセンサーに電力を供給することができ、継続的な稼働を確保するとともに、物理的な接続を不要にすることで安全性を高めます。

ワイヤレス充電技術の革新と改良が続く中で、その応用範囲はさらに広がり、新たな可能性をもたらし、私たちが電子機器と関わる方法を変えていくでしょう。

この記事は役に立ちましたか?共有してください!

回路に参加して、OnlineComponents.com とその先の情報につながり続けましょう!