2021年の半導体生産は過去最高となるか?

IC Insights によると、自動車やコンピューター、その他多くの電子機器に使用される不可欠なチップである半導体の生産ラインの増加により、2021年には過去最高水準に達すると予測されています。

 

「予測によると、来年、世界全体で300mmシリコンウェハー向けの生産ラインが10本追加されます。この予測に基づくと、2024年までに半導体生産能力の年平均成長率は5.9%になります。過去5年間(2014年~2019年)の半導体生産能力の年平均増加率(5.1%)と比較すると、成長率はわずかに上昇しています」とMarketWatchは報じました。

World Semiconductor Trade Statisticsは、来年のチップ売上高が8.4%成長へ加速し、収益は4,690億ドルに達すると予測しています。2020年については、チップ売上高が5.1%増の4,330億ドルになると推定しました。これは、半導体産業の売上高が2019年に12%減少して4,120億ドルとなった後のことです。

「UBSは、半導体業界の収益が2021年に12%増加し、約4,920億ドルに達すると予測しています。UBSの推定によれば、2020年の半導体収益は、新型コロナウイルスのパンデミックによる厳しい経済環境に逆らって約7%増加し、4,390億ドルに達しました」と、 Investor's Business Daily は報じました

 

他のアナリストは、生産と収益の増加が14%を超える可能性があると指摘しています。「半導体業界における統合は2021年の主要なテーマになる可能性が高い」とドイツ銀行は述べました。「しかし、2020年後半に発表された一連の合併・買収の後、潜在的な買収対象のリストは短くなっている」と同行は述べています。

 

興味深いことに、2020年第3四半期の 半導体売上高は前年同期比11%増加しました 。これは、在宅勤務での使用に向けたノートパソコンなど、さまざまな電子機器製造ニーズからの需要によるものです。

この記事は役に立ちましたか?共有してください!

回路に参加して、OnlineComponents.com とその先の情報につながり続けましょう!