電子部品のテスト方法

電子部品について話している以上、テストの際には注意が必要です。深刻な被害を引き起こす可能性のある要素があまりに多いため、それらを回避または抑制する必要があります。また、どのように、そしてどこでテストを行うかは、テストの前によく検討しておくべきです。電気だけでなく、一部の機器の使用において考慮すべきもう一つの側面として熱があります。

 

ほとんどのテスト手順の最初のステップは、電源を切り、電源から切り離すことです。「導通テスターは回路に小さな電流を流すことで機能するため、回路は電源から切り離しておく必要がある」と WikiHowは述べています.

 

テストの前に、使用している機器から部品を取り外すことが推奨されていますが、すでに回路基板に取り付けられている多くの部品は、基板に付いたままでもテストできます。これらの回路基板上の部品はその場でテストでき、 コンデンサ, 抵抗器, トランジスタ や集積回路がそうした部品です。当然ながら、まずは基板上の部品を見て、良好な状態かどうかを確認することから始めます。部品が壊れていると機器が動作しなくなったり、やがてより大きな問題に発展したりします。

 

「どの部品が壊れやすいか、あるいは最も一般的な問題を引き起こしやすいかを知っておくことで、時間を節約でき、疑わしい箇所にアクセスできる程度まで機器を分解するだけで済む」と Fred’s Appliance Academyは見解を示しています.

 

同アカデミーはまた、マルチメーターが導通、電圧、抵抗をテストするのに便利なツールであるとも述べています。交流電圧と直流電圧の両方をテストでき、回路基板に取り付けられたままの部品もテストできます。テストすべき主な項目は3つあります。

 

  1. 導通 が最初に確認すべき項目です。これは電気が部品を通って流れるかどうかをテストします。

  2. 抵抗 が次にテストすべき項目です。ここでは電気が部品を流れる際に電流の損失があるかどうかを確認します。ここでの測定単位はオームであり、これは複雑なテストになる場合があります。使用しているマルチメーターが想定される電圧に対応できることを確認しつつ、想定される損失範囲を手動で設定する必要があります。

  3. 抵抗のテストと同様に、 電圧 と電気的圧力の強さを確認するにはマルチメーターが必要です。ここでは交流か直流かを知る必要があります - ここでは電圧計も使用できます。

 

導通は最初にテストすべきです。これは抵抗と電圧をテストするために必要な基準を与えてくれるからです。 ダイオード のテストは導通なしで行うことができます。ダイオードは一方向性であるため、「両方向の抵抗を測定することで、ダイオードが機能しているかどうか、またどちらの接続がアノードでどちらがカソードかを確認できる」と Electronics Notesは説明しています.

 

多数の部品をテストする予定がある場合、Instructablesでは、電源を使わないほぼすべての部品に使用できるテスターの製作方法を紹介しています - コンポーネントテスター.

 

ほとんどの電子部品は、上記の3つのステップを使ってテストできます。より複雑な部品については、後の記事で取り上げます。

 
この記事は役に立ちましたか?共有してください!

回路に参加して、OnlineComponents.com とその先の情報につながり続けましょう!