電子部品の識別方法

電子部品の見分け方は、電子業界に不慣れな人にとって難しい場合があります。多くの書籍や記事では、まず主要な基本部品から始めてそれらについて学び、その後、基本的な電子部品の長いリストへと広げていくことを勧めています。

 

部品の名称や特定の部品のSKUがわかっていれば、そのデータシートを調べて、それをもとに識別方法を学ぶことができます。データシートには、その特定の部品に関する基本情報から高度な情報まで、すべてが記載されています。

 

最もよく挙げられる6つの基本部品から始めましょう。

  1. 集積回路(IC)

  2. トランジスタ

  3. インダクタ

  4. LED

  5. 抵抗器

  6. コンデンサ


 

集積回路とは、「チップの中に収まるように縮小された電子回路にすぎない」、 Build Electronic Circuitsは指摘しています。この薄い長方形の板は、通常プラスチックまたはポリエステルフィルムで作られています。 

 

トランジスタはスイッチまたは増幅器のいずれかとして機能し、 小さな電流を受け取り、それをより大きな電流に変換します。トランジスタはシリコンで作られており、シリコンを作る砂にどのような元素が組み合わされたかによって、正または負(p型またはn型)のいずれかになります。「トランジスタの図は、3本のリード線を持つ円で表されます。円の内部では、1つの点が直接バーにつながっており、他のリード線はバーから斜めに枝分かれし、そのうちの1本には矢印が付いています」、 回路図の中でトランジスタを探すときはこの点を確認してください。

 

一方、インダクタは識別が難しい場合があります。その情報は、使用されている色や表示文字を見ることで判断できます。コイル状の巻き線であるため見つけること自体は簡単ですが、測定するとなると難しくなります。

 

LED(発光ダイオード)は光そのものなので、通常は見分けやすいです。正常に動作していれば、部品に通電したときに点灯します。

 

抵抗器は回路内の電流と電圧を制限するために使用されます。小さな水平の円筒形をしているため見分けやすく、色付きの帯によって抵抗値と許容誤差がわかります。

 

コンデンサはその情報の多くが本体に印字されています。 最初の2桁はコンデンサの値を示し、3桁目は追加すべきゼロの個数を示します。 コンデンサは電荷を蓄える(単位はファラド)ものであり、あらゆる電子回路に不可欠です。




 

この記事は役に立ちましたか?共有してください!

回路に参加して、OnlineComponents.com とその先の情報につながり続けましょう!