メーカー

ケーブル

ケーブルは、基板、機器、キャビネット、装置間で電力や信号を伝送します。このカテゴリには、生産、保守、修理に使用される同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、フラットケーブル、多芯ケーブル、単芯ケーブルが含まれます。

Online Components は米国内に在庫を保有し、国内発送を行っているため、購入者は実際に入手可能な部品に確実にアクセスできます。パラメトリック検索、技術仕様、そしてシンプルな注文プロセスにより、余分な手間をかけずに適合性を確認し、部品を選択できます。

適切なケーブルの選び方

適切なケーブルを選ぶには、電気負荷、使用環境、配線経路を考慮する必要があります。同軸ケーブルはインピーダンス制御された信号に対応します。 光ファイバー ケーブルは高速データを優れたノイズ耐性で伝送します。フラットケーブルは低いプロファイルが求められる狭いスペースに適しています。多芯ケーブルは複数の電源または制御回路を1本にまとめ、単芯ケーブルは個別の電源供給、接地、独立した信号に適しています。

製品を比較する際は、導体数、線径、絶縁材およびジャケット素材、電圧・温度定格、シールド要件に注目してください。実際に使用される条件に合ったケーブルを選択してください。

ケーブルの主な用途

多芯ケーブルは、入力、出力、電源ラインが一緒に配線される産業用制御盤、自動化セル、機械配線で使用されます。単芯タイプは、ラックやエンクロージャー内での電力分配、接地、ジャンパー接続に対応します。

同軸ケーブルと光ファイバーケーブルは、通信インフラ、ネットワーク機器、試験装置、計測機器で広く使用されています。RFリンク、高速デジタル接続、信号品質や帯域幅が重要となるあらゆる場面で第一の選択肢となります。フラットケーブルはスペースが限られた計測機器や制御盤内部にも収まりやすく、性能も損ないません。

Online Components でケーブルを購入する理由

米国内在庫により、複数の販売代理店を経由する手間や長いリードタイムを回避できます。ケーブルは正規認証を受けたサプライヤーから調達されており、商業プロジェクトや規制対象プロジェクトでのトレーサビリティと文書管理をサポートします。

Online Components はリアルタイムの在庫状況と価格を表示し、安全なチェックアウトにより検索から注文までスムーズに行えます。選定に迷った場合は、カスタマーサービスが部品の特定や注文の詳細についてサポートいたします。

ケーブル:知っておくべきこと

単芯ケーブルと多芯ケーブルの違いは何ですか?

単芯ケーブルは1本につき1つの回路を伝送します。 多芯ケーブル は複数の導体を1つのジャケットにまとめ、配線を簡素化します。

標準的な電源ケーブルや制御ケーブルではなく、同軸ケーブルを使用すべきなのはどのような場合ですか?

同軸ケーブルはインピーダンス制御とシールドを備えています。RF、映像、その他の高感度信号に適しています。

銅線ケーブルではなく光ファイバーを選ぶ理由は何ですか?

光ファイバーケーブルは電流ではなく光としてデータを伝送します。そのため、伝送距離が長く、データ転送速度が高く、優れたノイズ耐性を発揮します。

フラットケーブルは一般的にどこで使用されますか?

低いプロファイルと柔軟な配線が求められる、機器内部、制御盤、その他の狭いスペースで使用されます。

設置の際に考慮すべき要素は何ですか?

配線経路、曲げ半径、温度や化学物質への曝露、使用中にケーブルが動くかどうかを考慮してください。それらの条件に適したケーブルを選択してください。

回路に参加して、OnlineComponents.com とその先の情報につながり続けましょう!