Si prevede un ulteriore calo dei prezzi dei circuiti integrati di memoria

Il settore dei chip di memoria pensava che i prezzi e i profitti sarebbero aumentati nel 2020, come previsto da Samsung a gennaio; tuttavia, come per la maggior parte dei settori, la pandemia globale ha causato un corto circuito in queste previsioni.

All'inizio dell'anno, SemiMedia ha osservato:

“Il settore dei semiconduttori ha ora mostrato segnali di ripresa. Allo stesso tempo, grazie all'introduzione del 5G e degli smartphone con schermo pieghevole, è aumentata anche la domanda di smartphone da parte del mercato, per cui aumenterà anche la domanda di chip di memoria. Alcuni analisti prevedono che l'utile operativo complessivo di Samsung quest'anno aumenterà fino al 40%.”

Tuttavia, questa settimana la pubblicazione ha espresso una visione più pessimistica:

“Nell'ultimo mese, il prezzo dei chip di memoria è sceso del 4%, in netto contrasto con le previsioni di inizio anno. Inoltre, gli analisti prevedono che i prezzi del mercato dei chip di memoria non miglioreranno a luglio e potrebbero continuare a scendere.”

Sebbene le notizie, in molti casi, non siano incoraggianti, l'ECIA ha recentemente riferito “il settore sta registrando una ripresa nell' indice di fiducia dei produttori di componenti, segno di un miglioramento delle vendite”.

Sebbene le vendite complessive di prodotti possano essere ancora stagnanti, alcuni settori stanno aumentando i propri acquisti di chip di memoria e altri componenti elettronici. La spinta del 5G era vista, all'inizio dell'anno, come un'area che avrebbe stimolato le vendite. Ma le restrizioni al lavoro durante la pandemia potrebbero aver rallentato lo sviluppo di quel settore. I settori medico, aerospaziale e della robotica hanno registrato un aumento della necessità di componenti, compresi i chip di memoria.

La produzione nei paesi che hanno ridotto la trasmissione del Covid-19 è ripresa, ma gli Stati Uniti, il maggiore acquirente di chip, sono ancora colpiti dal virus. Le aziende che producono ventilatori e riconvertono le proprie linee di produzione per realizzare DPI e altri articoli usati per combattere il virus potrebbero aiutare il settore dei chip. Ma se i consumatori non acquistano altri prodotti che utilizzano chip di memoria a causa di redditi più bassi, la ripresa potrebbe richiedere più tempo di quanto previsto all'inizio dell'anno.

 

Hai trovato utile questo articolo? Condividilo!

Unisciti al circuito: ti teniamo connesso a OnlineComponents.com e oltre!