La pénurie de semi-conducteurs ralentira la fabrication automobile en 2021
Argus Media rapporte que les pénuries de semi-conducteurs électroniques et la demande croissante de ces composants dans d'autres secteurs ralentiront la production dans l'industrie automobile en 2021.
"La situation d'approvisionnement extrêmement restreinte pour les semi-conducteurs provoque des perturbations considérables dans la production mondiale de véhicules chez tous les constructeurs", a déclaré Volkswagen à Argus Media. "En raison de la pandémie de Covid-19 et de la baisse des ventes qui en a résulté dans le secteur automobile, les principaux fabricants de semi-conducteurs ont réorienté leur production vers d'autres secteurs clients, comme l'électronique grand public. Entre-temps, cependant, les marchés automobiles se sont nettement redressés, en particulier en Chine. Cela aggrave la situation actuelle et le secteur — ainsi que le groupe Volkswagen — manque de composants électroniques appropriés."
Alors que la production automobile a ralenti au premier semestre 2020 en raison de la pandémie, les fabricants de semi-conducteurs n'avaient pas anticipé la reprise des constructeurs automobiles dans la seconde partie de l'année. Volkswagen, Mahindra, Mahindra et les constructeurs automobiles chinois ont indiqué que la production de véhicules serait réduite en raison de cette pénurie de semi-conducteurs nécessaires aux systèmes électriques.
Volkswagen a déclaré à Argus qu'il "adapterait les niveaux de production" sur divers sites en Chine, en Amérique du Nord et en Europe au premier trimestre 2021 en fonction de la situation d'approvisionnement actuelle, mais n'a pas estimé l'impact réel sur les volumes. La plateforme MQB des voitures particulières et véhicules utilitaires de Volkswagen, Skoda, SEAT et, dans une mesure limitée, des marques Audi, sera concernée.
Alors que la demande de véhicules électriques et traditionnels en Chine a augmenté grâce à des mesures de relance visant à stimuler les ventes, la production ralentira en raison des pénuries, a rapporté l' China Association of Automobile Manufacturers .
La pandémie a également entraîné une demande accrue d'ordinateurs portables et de consoles de jeux utilisant des semi-conducteurs ; et les stations de base et appareils 5G ont encore accru la demande de composants électroniques.
L'amélioration des fonctionnalités de conduite a également augmenté la demande de semi-conducteurs, le contenu électronique des véhicules ayant rapidement augmenté, nécessitant davantage de capteurs, circuits intégrés et contrôleurs de puissance.
"L'association professionnelle World Semiconductor Trade Statistics a révisé à la hausse ses prévisions de ventes mondiales annuelles de semi-conducteurs, tablant sur une hausse de 5,1 % en 2020, suivie d'une hausse de 8,4 % en 2021, la perturbation attendue en raison de la pandémie ne s'étant pas matérialisée. Elle avait auparavant prévu une croissance de 3,3 % pour 2020, atteignant 6,2 % en 2021. La croissance de cette année sera portée par une hausse de 12,2 % des ventes de dispositifs de mémoire et une croissance de 7,4 % des capteurs, atteignant respectivement 13,3 % et 7,8 % en 2021", a rapporté Argus Media.
Avec le développement de la conduite autonome et des véhicules électriques, les unités de contrôle ont besoin de la performance des semi-conducteurs, ce qui contribuera également à une augmentation de la demande de semi-conducteurs.