Acquisition d’une entreprise de puces alors que la demande de puces analogiques augmente

La semaine dernière, Analog a racheté Maxim alors que la demande de puces analogiques augmente en pleine pandémie. Les puces analogiques et autres semi-conducteurs sont utilisés dans les respirateurs et divers appareils destinés au télétravail.

 

«Les deux entreprises proposent des produits complémentaires, bien qu'elles fournissent toutes deux des puces analogiques de gestion de l'alimentation. Maxim est forte dans les puces automobiles et pour centres de données, tandis qu'Analog possède des atouts dans les secteurs industriel, médical et des communications, ont indiqué les entreprises dans un communiqué, qualifiant cette combinaison de « hautement complémentaire ». Elles ont ajouté qu'en matière de gestion de l'alimentation, Maxim dispose d'une gamme de produits orientée applications qui vient compléter la gamme de produits destinée au marché général d'Analog », a rapporté Fierce Electronics.

 

Comme l'explique Wikipédia, «un circuit intégré linéaire, ou puce analogique , est un ensemble de circuits électroniques analogiques miniatures formés sur une seule pièce de matériau semi-conducteur ».

 

Selon un analyste financier de Goldman Sachs, ce rachat reflète le fait que le secteur des puces analogiques est « en plein essor ». Les smartphones, ordinateurs portables et équipements réseau utilisent des puces analogiques et connaissent une hausse de la demande à mesure que les gens travaillent depuis chez eux. Elles sont également utilisées dans les dispositifs médicaux, dont la demande a augmenté pour répondre aux besoins des traitements et recherches actuels liés à la pandémie.

 

Microchip Technology a également constaté une augmentation de la demande de ses clients pour ces composants. Microchip a indiqué début juin que ses ventes et commandes avaient augmenté à mesure que les usines de production asiatiques rouvraient et que les fabricants américains reprenaient progressivement le travail.

 

« Microchip a dû relever le défi de mettre en balance un carnet de commandes très élevé avec la poursuite des perturbations de production chez ses clients, ainsi que la possibilité qu'une partie de ce carnet de commandes résulte de commandes excessives. Jusqu'à présent, le volume de reports et d'annulations a été moins important que redouté, ce qui s'est traduit par des résultats supérieurs aux prévisions », a déclaré l'analyste de Raymond James Chris Caso à Barron's.

 

L'impact que le récent changement du traitement préférentiel accordé à Hong Kong aura sur l'industrie des puces reste encore à évaluer. Les puces analogiques servent de « traducteurs » permettant de combler les écarts entre le monde numérique et le monde réel, en convertissant les formes d'onde en données numériques, puis en reconvertissant ces données en formes d'onde afin qu'elles puissent être vues ou entendues.

 

Les puces numériques, en particulier les puces mémoire, ont récemment connu une baisse de prix. Cela n'a pas encore été le cas, à ce jour, sur le marché des puces analogiques.

 

Le mois dernier, l'action Microchip a progressé de 12 %. Parmi les autres valeurs du secteur des puces, Maxim Integrated Products (MXIM) a progressé de 3,5 %, Analog Devices (ADI) de 3,9 %, Texas Instruments de 3,8 %, Broadcom (AVGO) de 3,5 %, et Xilinx (XLNX) de 2,2 %.

 

Depuis 2017, les puces analogiques sont considérées comme l'un des segments de puces à la croissance la plus rapide, a rapporté EE Times.

 
Cet article vous a-t-il été utile ? Partagez-le !

Rejoignez le circuit et restez connecté à OnlineComponents.com et bien plus encore !