¿Qué debo buscar en una batería?

Las baterías son utilizadas tanto por ingenieros eléctricos como por quienes no lo son. Los requisitos de los ingenieros eléctricos y sus proyectos electrónicos suelen ser más exigentes que los de la persona promedio. Sin embargo, a veces se presentan situaciones en las que personas que no están íntimamente familiarizadas con las baterías como fuente o suministro de energía necesitan encontrar la solución perfecta. En este artículo, analizaremos las consideraciones más importantes al comprar una batería para asegurarnos de que se ajuste exactamente a lo que está buscando.

Si bien muchas características de una batería pueden ser flexibles, la tensión de salida suele ser un requisito rígido. Si un proyecto especifica un determinado voltaje, generalmente hay muy poca ambigüedad o flexibilidad al respecto. Para hacer las cosas más interesantes, la tensión de salida de las baterías cambia a medida que se descargan. Para simplificar, las baterías suelen clasificarse según su voltaje nominal. La omnipresente batería de iones de litio de una sola celda a menudo se indica como 3.7VDC, pero, en realidad, su salida varía entre 3.7V y 4.2V.

Otro factor crucial a considerar es la corriente o potencia de salida de la batería. Todo proyecto electrónico tiene un requisito mínimo de corriente, y usar una batería que no pueda suministrar suficiente corriente puede provocar un rendimiento poco confiable o incluso un fallo total. Esto se llama "tasa de descarga", a menudo expresada como la clasificación C de una batería. Esta especificación determina qué tan rápido una batería puede entregar de forma segura su energía almacenada. Una batería con una tasa de descarga baja podría funcionar bien para aplicaciones estables de baja potencia, pero tendría dificultades con los picos de alta potencia que requieren los motores u otras cargas exigentes. Algunas baterías están diseñadas para aplicaciones de baja corriente, como pequeños sensores o controles remotos, mientras que otras pueden soportar cargas de alto consumo, como herramientas eléctricas o drones. Antes de comprar una batería, es esencial verificar que pueda suministrar de manera constante al menos la corriente mínima requerida para su aplicación. Además, las tasas de descarga y carga están relacionadas de manera proporcional, por lo que si una batería tiene una clasificación C alta, generalmente también puede recargarse rápidamente. Dicho esto, una batería con una clasificación C o potencia de salida superior a la requerida generalmente es aceptable e incluso beneficiosa. Mientras cumpla con el mínimo, funcionará, y tener algo de capacidad de reserva es bueno si puede permitírselo.  

Junto con la potencia de salida, la capacidad de la batería es otra consideración crítica. Medida en miliamperios-hora (mAh) o amperios-hora (Ah), la capacidad de la batería indica cuánto tiempo puede suministrar una batería una cantidad determinada de corriente antes de que necesite recargarse o reemplazarse. Si un proyecto requiere que un dispositivo funcione durante períodos prolongados sin recargarse, optar por una batería de mayor capacidad puede ser beneficioso. Sin embargo, las baterías de alta capacidad suelen tener el costo de un mayor tamaño y peso, lo que puede ser limitante según las restricciones de diseño del proyecto. También encontrará que las baterías primarias suelen tener mayor densidad energética, lo que significa que pueden almacenar más energía que una batería recargable del mismo tamaño.

A continuación, está la química de la batería. Las diferentes químicas ofrecen distintas ventajas y desventajas en términos de densidad energética, recargabilidad, seguridad y longevidad. Las opciones comunes incluyen iones de litio (alta densidad energética y recargable), polímero de litio (ligera y flexible pero más delicada), níquel-metal hidruro (NiMH, una buena alternativa recargable a las pilas alcalinas desechables) y plomo-ácido (pesada pero potente y rentable para grandes aplicaciones). También hay muchas opciones no recargables que tienen mayor densidad energética con tasas de autodescarga más bajas, que pueden ser perfectas para aplicaciones que necesitan durar mucho tiempo con un uso mínimo. Por lo tanto, la elección de la química depende del equilibrio entre rendimiento, seguridad, necesidades de diseño y costo que mejor se adapte al caso de uso previsto.

Más allá de la química, el tamaño, el peso y la recargabilidad también son factores clave, especialmente en aplicaciones portátiles. Si bien gran parte de la atención se centra en las baterías recargables porque son muy comunes hoy en día, las baterías primarias pueden ser la solución correcta. Una batería demasiado grande o pesada puede ser poco práctica, mientras que una batería no recargable podría resultar costosa e inconveniente para uso a largo plazo. Incluso entre las aplicaciones recargables, algunas priorizan baterías compactas y livianas, como dispositivos portátiles o drones, mientras que otras, como los sistemas de alimentación ininterrumpida, pueden requerir baterías más grandes y pesadas. La decisión debe guiarse tanto por las necesidades técnicas como por las limitaciones prácticas.

Finalmente, para los proyectos que operan en entornos exigentes, la robustez y la capacidad de supervivencia son una consideración importante. Algunas baterías están construidas para soportar temperaturas extremas, humedad, vibración o impactos, lo que las hace ideales para aplicaciones al aire libre, industriales o militares. Si una batería estará expuesta a condiciones adversas, es crucial elegir una con las clasificaciones de durabilidad adecuadas para garantizar un rendimiento confiable a lo largo del tiempo sin fallos catastróficos.

Al considerar cuidadosamente estos factores - voltaje, capacidad, tasa de descarga, química, tamaño, peso, recargabilidad y robustez - puede asegurarse de que la batería que elija cumplirá con las exigencias de su proyecto específico. Ya sea que esté alimentando un sensor simple o un sistema robótico complejo, comprender estos atributos clave le ayudará a encontrar la fuente de alimentación perfecta para mantener su equipo electrónico funcionando de manera eficiente y confiable.

¿Le resultó útil este artículo? ¡Compártalo!

Únete al circuito y mantente conectado con OnlineComponents.com y mucho más.