¿Máximos históricos para la producción de semiconductores en 2021?
El aumento de las líneas de producción de semiconductores -los chips tan necesarios utilizados en automóviles, computadoras y muchos otros dispositivos electrónicos- se prevé que alcance máximos históricos en 2021, según IC Insights.
“Según las previsiones, el próximo año se añadirán 10 líneas de producción de obleas de silicio de 300 mm en todo el mundo. Con base en esta previsión, para 2024, la tasa de crecimiento anual promedio de la capacidad de producción de semiconductores será del 5,9%. En comparación con la tasa de aumento anual promedio (5,1%) de la capacidad de producción de semiconductores en los últimos 5 años (2014 ~ 2019), la tasa de crecimiento aumentó ligeramente,” informó MarketWatch.
World Semiconductor Trade Statistics prevé que las ventas de chips se acelerarán hasta un crecimiento del 8,4% el próximo año, alcanzando 469 mil millones de dólares en ingresos. Para 2020, estimó que las ventas de chips aumentarían un 5,1% hasta 433 mil millones de dólares. Esto después de que las ventas de la industria de semiconductores cayeran un 12% hasta 412 mil millones de dólares en 2019.
“UBS prevé que los ingresos de la industria de semiconductores aumentarán un 12% en 2021, hasta unos 492 mil millones de dólares. UBS estima que los ingresos de semiconductores crecieron aproximadamente un 7% hasta 439 mil millones de dólares en 2020, resistiendo un clima económico desafiante provocado por la pandemia de coronavirus,” informó Investor's Business Daily
Otros analistas han sugerido que el aumento en la producción y los ingresos podría superar el 14%. “Es probable que la consolidación en la industria de semiconductores sea un tema importante en 2021, dijo Deutsche Bank. Sin embargo, tras una ola de fusiones y adquisiciones anunciadas en la segunda mitad de 2020, la lista de posibles objetivos se ha reducido,” afirmó la firma.
Curiosamente, en el tercer trimestre de 2020, las ventas de semiconductores aumentaron un 11% interanual, debido a la demanda proveniente de diversas necesidades de fabricación electrónica, como las laptops para su uso en situaciones de trabajo desde casa.