UV-LEDs helfen im Kampf gegen Covid-19
In letzter Zeit ist der Einsatz von ultraviolettem Licht als Methode zur Bekämpfung von Covid-19 zu einem viel diskutierten Thema geworden. Es ist zwar nicht dazu gedacht, im Inneren des menschlichen Körpers eingesetzt zu werden, aber es ist eine Methode, die zur Desinfektion von Bereichen verwendet werden kann, insbesondere in medizinischen Einrichtungen.
„UV-Desinfektionstechnologien können auf Basis aktueller Desinfektionsdaten und empirischer Erkenntnisse eine Rolle in einem Mehrbarrieren-Ansatz zur Reduzierung der Übertragung des COVID-19 verursachenden Virus SARS-CoV-2 spielen. UV ist ein bekanntes Desinfektionsmittel für Luft, Wasser und Oberflächen, das bei korrekter Anwendung dazu beitragen kann, das Risiko einer Infektion durch Kontakt mit dem COVID-19-Virus zu verringern,“ berichtet die International Ultraviolet Association.
Derzeit erhältliche LED-basierte keimtötende Desinfektionsprodukte können zur Desinfektion von Oberflächen eingesetzt werden, und die aktuelle Pandemie hat die Entwicklung anspruchsvollerer Luftdesinfektionssysteme vorangetrieben. Durch die Nutzung der allgemeinen Vorteile von LEDs, wie ihrer einfachen Integration in andere Geräte und ihres geringen Energiebedarfs, werden neue Produkte entwickelt, um die behandelbaren Oberflächen zu vergrößern.
„Neben Produkten, die UV zur Desinfektion einsetzen, erscheint eine relativ neue Produktlinie, die als „Desinfektion mit sichtbarem Licht“ (VLD) bezeichnet wird. Diese Produkte verwenden LEDs, die im Indigo-Bereich (blau-violett) emittieren, der für eine längere menschliche Exposition sicher ist, und ermöglichen so die kontinuierliche Beseitigung von Bakterien, die auf diese Wellenlängen empfindlich reagieren,“ stellt das EDN Network fest.
Es ist zu beachten, dass sich „UVC“, „UV-Desinfektion“ und „UV“, wie sie hier und in der wissenschaftlichen, medizinischen und technischen Literatur verwendet werden, speziell und wichtigerweise auf UVC-Lichtenergie (200-280nm Licht) im keimtötenden Bereich beziehen, was nicht dasselbe ist wie UVA und UVB, die in Sonnenbänken oder bei Sonnenlichtexposition verwendet werden.
Für UVC-Geräte, die zur Inaktivierung von Luft und festen Oberflächen im Gesundheitswesen entwickelt wurden, arbeiten Mitglieder der IUVA intensiv mit anderen nationalen Normungsorganisationen der Beleuchtungs- und Gesundheitsbranche zusammen, um Desinfektions-Teststandards zu entwickeln[x]. Ziel ist es, Leitlinien zu entwickeln, die Gesundheitsdienstleistern weltweit helfen, die bestmöglichen Technologien für ihre Einrichtungen im Kampf gegen multiresistente Organismen und andere Krankheitserreger wie das COVID-19-Virus auszuwählen.