Die Technik hinter kabellosem Laden
Kabelloses Laden hat die Art und Weise revolutioniert, wie wir unsere Geräte mit Strom versorgen. Für Ingenieurstudierende ist das Verständnis der technischen Feinheiten hinter dieser Technologie sowohl faszinierend als auch unerlässlich. Dieser Blog beleuchtet ausführlich die Prinzipien, Komponenten und Standards des kabellosen Ladens.
Grundlegende Prinzipien
Im Kern des kabellosen Ladens stehen die Konzepte der elektromagnetischen Induktion und der resonanten induktiven Kopplung. Diese Prinzipien ermöglichen die Energieübertragung ohne direkten elektrischen Kontakt.
Was ist elektromagnetische Induktion?
Elektromagnetische Induktion ist der Prozess, bei dem ein sich änderndes Magnetfeld innerhalb einer Drahtspule eine elektromotorische Kraft (EMK) an den Enden der Spule induziert.
Wenn die Sendespule im Ladepad mit Wechselstrom (AC) versorgt wird, erzeugt sie ein zeitlich veränderliches Magnetfeld. Dieses Magnetfeld ist auf einen bestimmten Bereich um die Spule herum begrenzt, beeinflusst durch Faktoren wie Spulengeometrie und Stromfrequenz. Wird eine Empfängerspule in einem Gerät innerhalb dieses Magnetfelds platziert, induziert der sich ändernde magnetische Fluss eine AC-Spannung an der Empfängerspule. Diese induzierte Spannung kann einen Strom durch eine an die Empfängerspule angeschlossene Last treiben und so effektiv Energie kabellos übertragen. Dieses von Michael Faraday entdeckte Prinzip bildet die Grundlage der Technologie des kabellosen Ladens.
Abbildung 1: Diagramm der elektromagnetischen Induktion mit Sende- und Empfängerspule
Resonante induktive Kopplung
Die resonante induktive Kopplung ist die kabellose Nahfeldübertragung elektrischer Energie zwischen zwei Spulen, die durch ein Magnetfeld gekoppelt sind. Beide Spulen müssen auf dieselbe Frequenz abgestimmt sein, um zu resonieren. Die Energie wird über Magnetfelder zwischen zwei resonant abgestimmten Schaltkreisen übertragen: einem im Sender und einem im Empfänger, wie in Abbildung 2 unten dargestellt. Jeder Resonanzschaltkreis besteht aus einer Spule, die mit einem Kondensator verbunden ist. Um eine stärkere Kopplung und eine maximale Energieübertragung zu erreichen, müssen beide Spulen auf dieselbe Resonanzfrequenz abgestimmt sein. Zudem benötigen wir einen hohen Gütefaktor (Q-Faktor) der Spulen sowie einen deutlich hohen Kopplungsfaktor.
Abbildung 2: Resonante induktive Kopplung
Falls du dich fragst, wie sich das von dem gerade besprochenen Konzept der elektromagnetischen Induktion unterscheidet, hier einige wichtige Unterschiede

Elektrische Resonanz tritt in einem Stromkreis bei einer bestimmten Resonanzfrequenz auf, bei der die imaginären Anteile der Impedanzen oder Admittanzen der Schaltungselemente betragsmäßig gleich, aber phasenmäßig entgegengesetzt sind und sich somit gegenseitig aufheben. Dies führt dazu, dass der Schaltkreis bei Resonanz eine rein ohmsche Impedanz aufweist, was häufig bei LC- und RLC-Schaltkreisen zu beobachten ist.
Betrachtet man die Resonanz in einem Schaltkreis mit Kondensatoren und Induktoren, entsteht sie hauptsächlich dadurch, dass das zusammenbrechende Magnetfeld im Induktor einen elektrischen Strom in seinen Wicklungen erzeugt, der den Kondensator auflädt. Anschließend liefert der sich entladende Kondensator einen elektrischen Strom, der das Magnetfeld im Induktor wieder aufbaut. Dieser Prozess wiederholt sich fortlaufend, wodurch eine Resonanzfrequenz entsteht, während die Energie zwischen Induktor und Kondensator oszilliert.
Die Resonanzabstimmung wird erreicht, indem die Spulen mit bestimmten Induktivitäts- (L) und Kapazitätswerten (C) so ausgelegt werden, dass sie bei einer bestimmten Frequenz resonieren, die durch folgende Formel gegeben ist:

Wenn sich die Spulen in Resonanz befinden, wird die Energieübertragung zwischen ihnen maximiert.
Der Gütefaktor (Q-Faktor) einer Spule gibt an, wie gut der Induktor Energie speichern kann. Er hängt hauptsächlich von der Form und Größe der Spule sowie den verwendeten Materialien ab. Es handelt sich um einen wichtigen Parameter, da jede Spule zusätzlich zu ihrer Induktivität einen kleinen Widerstand aufweist. Je niedriger der Wert dieses Widerstands (R), desto höher der Q-Faktor der Spule. Die Werte des Q-Faktors liegen typischerweise zwischen 10 und 100. Ein Q-Faktor unter zehn ist im Allgemeinen nutzlos.
Der Gütefaktor (Q) bei der Betriebsfrequenz (ω) ist definiert als:

Die Effizienz der Energieübertragung wird maßgeblich vom magnetischen Kopplungsfaktor (k) beeinflusst, der angibt, wie effizient sich das Magnetfeld des Senders mit dem Empfänger koppelt. Dieser Faktor hängt von der Ausrichtung, dem Abstand und der Orientierung der Spulen ab. Ein höherer Kopplungsfaktor bedeutet eine bessere Energieübertragung.
Der Kopplungsfaktor (k) ist ein dimensionsloser Wert, der die Wechselwirkung zwischen der Primär- und Sekundärspule eines beliebigen kabellosen Energieübertragungssystems beschreibt. Er sollte zwischen null und eins liegen, wobei eins eine perfekte Kopplung anzeigt, bei der der gesamte erzeugte Fluss die Empfängerspule durchdringt. Übliche Kopplungsfaktoren liegen zwischen 0,32 und 0,65. Ein negativer Kopplungsfaktor zeigt an, dass der magnetische Fluss von hinten aufgenommen wird, was zu einer gegenphasigen Spannungsinduktion führt. Der Kopplungsfaktor ergibt sich aus:

Detaillierter Ablauf des kabellosen Ladens
Der Ladevorgang beim kabellosen Laden umfasst mehrere kritische Schritte, jeweils mit wichtigen Komponenten und Mechanismen.
Abbildung 3: Blockschaltbild des kabellosen Ladesystems
Abbildung 3 veranschaulicht den Prozess des kabellosen Ladens eines Mobiltelefonakkus vom Eingang am Ladegerät bis zum Ausgang am Mobiltelefon. Dieser Prozess umfasst einen Sendeteil und einen Empfangsteil für kabellose Energieübertragung.
Senderteil
Der Senderteil umfasst folgende Komponenten:
- Netzteil: Liefert die erforderliche Gleichspannung.
- Sendeschaltung: Wandelt die Gleichspannung in eine hochfrequente Wechselspannung um.
- Sendespule: Wandelt die hochfrequente Wechselspannung in ein alternierendes Magnetfeld um.
Empfängerteil
Der Empfängerteil besteht aus:
- Empfängerspule: Erfasst das alternierende Magnetfeld und wandelt es durch Induktion wieder in Wechselspannung um.
- Gleichrichterschaltung des Empfängers: Wandelt die induzierte Wechselspannung in Gleichspannung um.
- Spannungsregler-IC: Stellt sicher, dass die Gleichspannung zum Laden des Mobiltelefonakkus geeignet ist.
- Mobiltelefonakku: Der endgültige Empfänger der umgewandelten und geregelten Gleichstromenergie.
Energieübertragungsprozess
Das kabellose Ladegerät für Mobiltelefonakkus funktioniert durch induktive Kopplung, die mehrere Schritte umfasst. Zunächst erzeugt die Sendespule ein hochfrequentes Wechselstromsignal, das ein alternierendes Magnetfeld erzeugt. Dieses alternierende Magnetfeld ist entscheidend für die Energieübertragung, da es sich um die Sendespule herum ausbreitet. Die Empfängerspule erfasst, wenn sie sich innerhalb der Reichweite dieses Magnetfelds befindet, die Energie und induziert durch elektromagnetische Induktion eine Wechselspannung in ihren Wicklungen. Diese induzierte Wechselspannung wird anschließend von der Gleichrichterschaltung des Empfängers in Gleichspannung umgewandelt, um die Kompatibilität mit den elektronischen Komponenten des Mobiltelefons sicherzustellen. Anschließend passt der Spannungsregler diese Gleichspannung auf ein für den Mobiltelefonakku geeignetes Niveau an, verhindert eine Überladung und sorgt für einen gleichmäßigen Energiefluss.
Schließlich lädt die angepasste Gleichspannung den Mobiltelefonakku auf und ermöglicht so einen nahtlosen und effizienten Energieübertragungsprozess, der das Gerät ohne physische Steckverbinder mit Strom versorgt. Dieser Prozess verbessert nicht nur die Benutzererfahrung durch mehr Komfort, sondern reduziert auch den Verschleiß an Ladeanschlüssen und trägt so zur Langlebigkeit mobiler Geräte bei.
Falls du den Prozess noch besser verstehen möchtest, empfehlen wir dir, dir anzusehen, was unsere Freunde von CircuitBread in ihrem Blog über kabelloses Laden zu sagen haben: Wie funktioniert die kabellose Energieübertragung?. Darüber hinaus findest du auf ihrer Website mehrere weitere Tutorials, die sich mit den beim kabellosen Laden beteiligten Komponenten befassen.
Standards für kabelloses Laden
Es gibt mehrere Standards, die die Technologie des kabellosen Ladens regeln, um Sicherheit und Kompatibilität zu gewährleisten. Die beliebtesten Standards sind die folgenden:
Qi (ausgesprochen "chee")
Qi wurde vom Wireless Power Consortium (WPC) entwickelt und ist der am weitesten verbreitete Standard für kabelloses Laden. Er unterstützt sowohl Anwendungen mit niedriger Leistung (bis zu 30 Watt) als auch mit hoher Leistung (bis zu 1 Kilowatt). Qi gewährleistet die Interoperabilität zwischen verschiedenen Geräten und Ladegeräten und ist daher eine beliebte Wahl für Smartphones und andere kleine elektronische Geräte.
AirFuel Alliance
Die AirFuel Alliance, entstanden durch den Zusammenschluss der Alliance for Wireless Power (A4WP) und der Power Matters Alliance (PMA), fördert zwei Technologien für kabelloses Laden: resonantes induktives Laden und Laden per Hochfrequenz (RF). Die resonante Technologie von AirFuel ermöglicht eine größere räumliche Flexibilität und das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte, während RF-Laden das Laden über größere Entfernungen unterstützt.
Effizienzüberlegungen
Kabellose Ladesysteme müssen so konzipiert sein, dass Energieverluste minimiert und die Effizienz maximiert werden. Zu den wichtigsten Faktoren, die die Effizienz beeinflussen, gehören Spulendesign, Ausrichtung, Frequenz und Wärmemanagement. Die Optimierung von Form, Größe und Materialien der Spulen kann die Effizienz erheblich verbessern.
Die richtige Ausrichtung der Sende- und Empfängerspulen sorgt für eine optimale Kopplung und Energieübertragung. Die Betriebsfrequenz beeinflusst sowohl die Effizienz als auch die Reichweite des kabellosen Ladens, wobei höhere Frequenzen zwar eine bessere Effizienz bieten, jedoch möglicherweise eine präzisere Ausrichtung erfordern. Zusätzlich müssen effiziente kabellose Ladesysteme die Wärmeentwicklung steuern, um Energieverluste zu vermeiden und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Anwendungen des kabellosen Ladens
Wir wissen bereits, dass kabelloses Laden im Bereich der Unterhaltungselektronik am beliebtesten ist. Von Laptops bis hin zu Wearables bietet kabelloses Laden den Komfort einer kabelfreien Energieübertragung und reduziert das Kabelchaos, wodurch die Geräteverwaltung einfacher und effizienter wird. Doch das ist noch nicht alles. In Zukunft werden wir voraussichtlich noch weitere interessante Anwendungen des kabellosen Ladens erleben.
Wir können die Vorteile des kabellosen Ladens auch beim Laden von Elektrofahrzeugen nutzen. Stell dir vor, du müsstest nicht mehr aus deinem Auto steigen, um es aufzuladen. Du fährst einfach über ein großes Ladepad am Straßenrand einer Autobahn, und dein Auto beginnt automatisch mit dem Laden. Physische Steckverbinder wären überhaupt nicht mehr nötig! Auch im medizinischen Bereich reduziert kabelloses Laden das Infektionsrisiko und ermöglicht die Isolierung medizinischer Geräte, da Kabel und Steckverbinder entfallen. Darüber hinaus kann in industriellen Umgebungen die kabellose Energieübertragung genutzt werden, um Geräte und Sensoren in schwer zugänglichen oder gefährlichen Bereichen mit Strom zu versorgen, wodurch ein kontinuierlicher Betrieb gewährleistet und die Sicherheit durch den Wegfall physischer Verbindungen erhöht wird.
Während wir die Technologie des kabellosen Ladens weiter innovieren und verfeinern, werden sich ihre Anwendungsbereiche erweitern, neue Möglichkeiten eröffnen und die Art und Weise verändern, wie wir mit unseren elektronischen Geräten umgehen.