Tipps zu Miniatursensoren von TE Connectivity
TE Connectivity hat ein aufschlussreiches Whitepaper mit dem Titel „Die besten Tipps für die Entwicklung mit Miniatursensoren“ verfasst, das angesichts der zunehmenden Fertigung von IoT-Produkten sehr beliebt geworden ist.
„Da Entwicklungsingenieure ständig versuchen, mehr Funktionen auf kleinerem Raum unterzubringen, werden Sensoren immer kleiner. Der Aufstieg des Internets der Dinge (IoT),
der einer Vielzahl von Geräten Intelligenz und Konnektivität verleiht und die Entwicklung neuer Anwendungen vorantreibt, beschleunigt diesen Trend nun zusätzlich“, heißt es in dem Papier.
Miniatursensoren bringen „mehrere Aspekte“ mit sich, die Ingenieure beachten sollten, wenn sie die Vorteile gegenüber größeren Komponenten nutzen wollen. Das Papier weist darauf hin, dass manche Produkte gescheitert sind oder effizienter hätten sein können, wenn die Entwickler einige der unten genannten Punkte berücksichtigt hätten.
1. Stellen Sie sicher, dass der Sensor tatsächlich das misst, was er
messen soll.
2. Achten Sie besonders auf die Umgebung, in der der Sensor
eingesetzt werden soll, und stellen Sie sicher, dass Sie ihn ausreichend schützen.
3. Sparen Sie Platz, indem Sie nach Möglichkeiten suchen, Sensoren und andere Komponenten
im Design doppelt zu nutzen.
TE Connectivity arbeitet an „weiteren intelligenten Sensoren, die Signale analysieren und auf Basis der Ergebnisse eigenständig Entscheidungen treffen können, um auf den Markt zu kommen. Einige befinden sich derzeit in Feldtests. In manchen Fällen könnte die Verpackung selbst eine doppelte Funktion erfüllen und so wertvollen Platz sparen. Wenn
die Elektronik beispielsweise eine elektromagnetische Abschirmung benötigt, könnte die Verpackung aus einem Material gefertigt werden,
das sowohl strukturelle Stabilität als auch Abschirmung bietet“.
Der Link im Titel des Papiers bietet weitere Details für Interessierte.