Halbleiterknappheit wird die Autoproduktion 2021 verlangsamen

Laut Argus Media werden Engpässe bei elektronischen Halbleitern und die steigende Nachfrage nach ihnen in anderen Branchen die Produktion in der Automobilindustrie im Jahr 2021 verlangsamen.

 

"Die massiv eingeschränkte Versorgungslage bei Halbleitern verursacht erhebliche Störungen in der weltweiten Fahrzeugproduktion bei allen Herstellern", so Volkswagen gegenüber Argus Media. "Aufgrund der Covid-19-Pandemie und des daraus resultierenden Rückgangs der Verkaufszahlen in der Automobilindustrie haben führende Halbleiterhersteller ihre Produktion auf andere Kundenbranchen wie die Unterhaltungselektronik verlagert. In der Zwischenzeit haben sich die Automärkte jedoch deutlich erholt, insbesondere in China. Dies verschärft die aktuelle Situation, und der Branche — sowie auch dem Volkswagen-Konzern — fehlt es an geeigneten elektronischen Bauteilen."

Während die Automobilproduktion in der ersten Hälfte des Jahres 2020 aufgrund der Pandemie zurückging, hatten die Halbleiterhersteller die Erholung der Autohersteller in der zweiten Jahreshälfte nicht vorausgesehen. Volkswagen, Mahindra, Mahindra und chinesische Automobilhersteller haben angegeben, dass die Fahrzeugproduktion aufgrund dieses Mangels an Halbleitern, die für elektrische Systeme benötigt werden, reduziert wird.

Volkswagen teilte Argus mit, dass man "die Produktion anpassen" werde, an verschiedenen Standorten in China, Nordamerika und Europa im ersten Quartal 2021 entsprechend der aktuellen Versorgungslage, schätzte jedoch nicht das tatsächliche Ausmaß der Auswirkungen auf das Produktionsvolumen. Betroffen sein werden die MQB-Plattform der Volkswagen Pkw und Nutzfahrzeuge, Skoda, SEAT und, in begrenztem Umfang, die Marke Audi.

Während die Nachfrage nach Elektro- und herkömmlichen Fahrzeugen in China durch Konjunkturmaßnahmen zur Absatzförderung gestiegen ist, wird die Produktion aufgrund der Engpässe zurückgehen, berichtete die Chinesischer Verband der Automobilhersteller .

Die Pandemie führte zudem zu einer erhöhten Nachfrage nach Laptops und Spielkonsolen, die Halbleiter verwenden; und 5G-Basisstationen und -Geräte steigerten die Nachfrage nach elektronischen Bauteilen weiter.

Verbesserte Fahrfunktionen erhöhten ebenfalls die Nachfrage nach Halbleitern, da der Elektronikanteil in Fahrzeugen rapide zugenommen hat und mehr Sensoren, integrierte Schaltkreise und Leistungssteuerungenbenötigt werden.

"Der Branchenverband World Semiconductor Trade Statistics hat seine Prognose für die weltweiten jährlichen Halbleiterverkäufe nach oben korrigiert und rechnet für 2020 mit einem Anstieg von 5,1 % sowie für 2021 mit einem Anstieg von 8,4 %, da die von der Pandemie erwarteten Störungen nicht eingetreten sind. Zuvor hatte der Verband für 2020 ein Wachstum von 3,3 % prognostiziert, das 2021 auf 6,2 % steigen sollte. Das Wachstum in diesem Jahr wird durch einen Anstieg der Verkäufe von Speicherbausteinen um 12,2 % sowie ein Wachstum bei Sensoren von 7,4 % angeführt, die 2021 auf 13,3 % bzw. 7,8 % steigen sollen", berichtete Argus Media.

Mit der Entwicklung des autonomen Fahrens und der Elektrofahrzeuge benötigen Steuergeräte eine höhere Leistungsfähigkeit der Halbleiter, was ebenfalls zu einer steigenden Nachfrage nach Halbleitern beitragen wird.

Fanden Sie diesen Artikel hilfreich? Teilen Sie Ihn!

Schließen Sie sich dem Schaltkreis an und bleiben Sie mit OnlineComponents.com und darüber hinaus verbunden!