Speicherchippreise werden voraussichtlich weiter fallen

Die Speicherchip-Branche war davon ausgegangen, dass Preise und Gewinne im Jahr 2020 steigen würden, wie Samsung im Januar vorhergesagt hatte; wie in den meisten Branchen hat die globale Pandemie diese Vorhersagen jedoch durchkreuzt.

Zu Beginn des Jahres stellte SemiMediafest:

„Die Halbleiterbranche zeigt inzwischen Anzeichen einer Erholung. Gleichzeitig hat die Einführung von 5G und faltbaren Smartphones die Marktnachfrage nach Smartphones angekurbelt, sodass auch die Nachfrage nach Speicherchips steigen wird. Einige Analysten erwarten, dass Samsungs gesamter operativer Gewinn in diesem Jahr um bis zu 40 % steigen wird.“

Diese Woche vertrat die Publikation jedoch eine pessimistischere Ansicht:

„Im vergangenen Monat ist der Preis für Speicherchips um 4 % gefallen, was den Erwartungen zu Jahresbeginn völlig widerspricht. Zudem gehen Analysten davon aus, dass sich die Preise auf dem Speicherchip-Markt im Juli nicht verbessern und möglicherweise weiter fallen werden.“

Auch wenn die Nachrichten in vielen Fällen nicht ermutigend sind, berichtete die ECIA kürzlich „die Branche erlebe eine Erholung im Stimmungsindex der Bauteilhersteller, was auf eine Verbesserung der Verkaufszahlen hindeute“.

Auch wenn die allgemeinen Produktverkäufe möglicherweise noch stagnieren, erhöhen bestimmte Branchen ihre Käufe von Speicherchips und anderen elektronischen Bauteilen. Der Vorstoß von 5G galt zu Jahresbeginn als ein Bereich, der die Verkäufe ankurbeln würde. Doch die Einschränkungen der Arbeit während der Pandemie könnten die Entwicklung dieser Branche verlangsamt haben. In den Bereichen Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt sowie Robotik ist der Bedarf an Bauteilen, einschließlich Speicherchips, gestiegen.

Die Produktion in Ländern, die die Übertragung von Covid-19 eingedämmt haben, ist wieder angelaufen, doch die Vereinigten Staaten, der größte Abnehmer von Chips, sind weiterhin vom Virus betroffen. Unternehmen, die Beatmungsgeräte herstellen und ihre Produktionslinien auf PSA und andere Artikel zur Bekämpfung des Virus umstellen, könnten der Chip-Branche helfen. Wenn Verbraucher jedoch aufgrund geringerer Einkommen keine anderen Produkte kaufen, die Speicherchips verwenden, könnte die Erholung länger dauern als zu Beginn des Jahres vorhergesagt.

 

Fanden Sie diesen Artikel hilfreich? Teilen Sie Ihn!

Schließen Sie sich dem Schaltkreis an und bleiben Sie mit OnlineComponents.com und darüber hinaus verbunden!