So testen Sie elektronische Komponenten, Teil 2

Es ist unerlässlich, Ihre elektronischen Bauteile zu testen, sobald Sie sie erhalten und bevor Sie sie in eine Ihrer Produktionen einbauen. Sie möchten sehen, ob sie das tun, wofür sie vorgesehen sind, und ob sie das leisten, was der Hersteller verspricht. Auch wenn Sie nicht genau wissen, wie lange die Lebensdauer des Bauteils sein wird, gibt Ihnen das Wissen, dass es von Anfang an funktioniert und alle Erwartungen und Anforderungen erfüllt, Sicherheit.

 

Eines der am häufigsten verwendeten Werkzeuge zum Testen elektronischer Bauteile sind Multimeter - in den meisten Fällen ist es vorzuziehen, ein Multimeter mit manueller Bereichswahl anstelle eines mit automatischer Bereichswahl zu verwenden. Bevor Sie beginnen, sollten Sie das Bauteil daher immer entladen, um sicherzustellen, dass keine aufgebaute Elektrizität oder andere Einflussfaktoren den Test verfälschen.

 

Batterien werden in Volt gemessen, während Kondensatoren in Farad gemessen werden; beide können mit dem Multimeter getestet werden. Verbinden Sie bei der Batterie das rote Kabel mit dem Pluspol und das schwarze Kabel mit dem Minuspol; die angegebene Spannung der Batterie bestimmt, auf welchen Spannungsbereich Sie das Gerät einstellen. Verwenden Sie den 20-Volt-Bereich, um beispielsweise eine 9-Volt-Batterie zu messen - Sie sollten einen Messwert zwischen 8,5 und 9,5 Volt sehen, wenn die Batterie noch ausreichend geladen ist. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Widerstand der Batterie gemessen.

 

 Die Kapazität ist das, was Sie in einem Kondensator messen - sie wird in Farad (Einheiten der Kapazität) gemessen. Zum Messen können Sie einen 20-Farad-Bereich für einen Kondensator mit einer angegebenen Kapazität von 10 Farad verwenden - auch hier den Kondensator entladen und beachten, dass eine Abweichung von 20 Prozent akzeptabel ist - also ein Bereich von 9 bis 11 Farad für diesen 10-Farad-Kondensator.

 

Das Multimeter kann auch zum Testen von Dioden verwendet werden - isolieren Sie Anode und Kathode und verbinden Sie zunächst das rote Kabel mit der Anode und das schwarze Kabel mit der Kathode, um den Stromfluss zu messen. Vertauschen Sie dann die Kabel und stellen Sie sicher, dass nichts angezeigt wird - eine Diode lässt Strom nur in eine Richtung fließen.

 

Jetzt können Sie im Grunde das gleiche Verfahren anwenden, um eine LED zu messen, da es sich um eine Leuchtdiode handelt. Wenn Sie einen Messwert erhalten, während die Anode mit Schwarz und die Kathode mit Rot verbunden ist, ist die LED defekt, da Licht nur erscheinen sollte, wenn die Anschlüsse umgekehrt sind.


 

Als Nächstes kommt der Transistor. „Ein Transistor, auch als BJT (Bipolartransistor) bezeichnet, ist ein stromgesteuertes Halbleiterbauelement, mit dem sich der elektrische Stromfluss steuern lässt. Dabei steuert ein geringer Strom am Basisanschluss einen größeren Strom zwischen Kollektor und Emitter, bei einem NPN-Typ. Transistoren können ein schwaches Signal verstärken, als Oszillator dienen oder als Schalter eingesetzt werden“, erklärt ein Technikforum. 

 

Die beiden Arten von Transistoren sind NPN (negativ-positiv-negativ) und PNP (positiv-negativ-positiv). Wenn Sie das rote Kabel des Multimeters mit dem mittleren Anschluss und das schwarze Kabel mit den beiden äußeren Anschlüssen verbinden und einen Messwert erhalten, handelt es sich um einen NPN-Transistor; erhalten Sie keinen Messwert, handelt es sich um einen PNP-Transistor.

Sicherungen können ebenfalls mit einem Multimeter getestet werden. Verbinden Sie die Kabel mit den Anschlüssen, und Sie erhalten tatsächlich einen Messwert sowie einen Piepton, wenn die Sicherung funktioniert. Stille bedeutet in diesem Fall, dass die Sicherung defekt ist.

 

Sie können sich auch diese Videos ansehen, um Testmethoden für andere Bauteile kennenzulernen.

  1. Schalter

  2. Kühlkörper

  3. Gehäuse

  4. Encoder

 

Wir werden hier weitere Inhalte hinzufügen, sobald wir neue Videos entwickeln - merken Sie sich diese Seite also und schauen Sie gelegentlich vorbei, um zu sehen, was wir hinzugefügt haben.

 
Fanden Sie diesen Artikel hilfreich? Teilen Sie Ihn!

Schließen Sie sich dem Schaltkreis an und bleiben Sie mit OnlineComponents.com und darüber hinaus verbunden!