So identifizieren Sie elektronische Komponenten
Das Identifizieren elektronischer Bauteile kann für jeden, der neu in der Elektronikbranche ist, knifflig sein. Die meisten Bücher und Artikel empfehlen, mit den wichtigsten Grundbauteilen zu beginnen, sich mit ihnen vertraut zu machen und sich dann der langen Liste grundlegender elektronischer Bauteile zuzuwenden.
Wenn Sie den Namen des Bauteils oder die SKU eines bestimmten Bauteiltyps kennen, können Sie das entsprechende Datenblatt nachschlagen und lernen, es auf diese Weise zu identifizieren. Das Datenblatt enthält alle grundlegenden und weiterführenden Informationen zu dem betreffenden Teil.
Beginnend mit den sechs am häufigsten aufgeführten Grundbauteilen:
-
Integrierte Schaltkreise
-
Transistoren
-
Induktivitäten
-
LEDs
-
Widerstände
-
Kondensatoren
Ein integrierter Schaltkreis ist „einfach ein elektronischer Schaltkreis, der so verkleinert wurde, dass er in einen Chip passt“, oder so vermerkt es Build Electronic Circuits. Diese dünnen, rechteckigen Platten bestehen in der Regel aus Kunststoff oder Polyesterfolie.
Transistoren fungieren entweder als Schalter oder als Verstärker - sie nehmen einen kleinen Strom auf und wandeln ihn in einen größeren um. Sie bestehen aus Silizium und können je nach den Elementen, die dem Sand bei der Siliziumherstellung beigemischt wurden, positiv oder negativ (p-Typ oder n-Typ) sein. „Transistorsymbole sind Kreise mit drei Anschlüssen. Innerhalb des Kreises führt ein Punkt direkt zu einem Balken, während die anderen Anschlüsse diagonal vom Balken abzweigen, wobei einer davon einen Pfeil enthält“, wenn man danach sucht in einem Schaltplan.
Induktivitäten hingegen können schwer zu identifizieren sein. Ihre Informationen lassen sich anhand von Farbe und aufgedrucktem Text ermitteln. Es handelt sich um gewickelte Drähte, was das Auffinden einfach macht - aber das Messen wird schwierig.
LEDs (Leuchtdioden) sind Lichtquellen und daher meist leicht zu identifizieren. Wenn sie funktionieren, leuchten sie auf, sobald das Bauteil eingeschaltet wird.
Widerstände dienen dazu, den Strom und die Spannung in einem Stromkreis zu begrenzen. Ihre kleinen, horizontalen Zylinder sind leicht zu erkennen, und ihre farbigen Streifen geben Auskunft über Widerstandswert und Toleranz.
Bei Kondensatoren sind viele Informationen direkt aufgedruckt - die ersten beiden Ziffern geben den Kapazitätswert des Kondensators an, und die dritte Ziffer gibt an, wie viele Nullen hinzugefügt werden müssen. Sie speichern elektrische Ladungen (gemessen in Farad) und sind für jeden elektronischen Schaltkreis unverzichtbar.