So reinigen Sie elektronische Komponenten

Die Reinigung elektronischer Bauteile kann eine knifflige Angelegenheit sein. Bei der Auswahl der Flüssigkeiten und Methoden, die verwendet werden dürfen oder nicht, ist Vorsicht geboten. Manche Methoden sollten nur in bestimmten Situationen angewendet werden. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.

 

Wasser

Wasser kann für bestimmte Arten von Bauteilen nützlich sein - die meisten VLSI-Bauteile können bedenkenlos in Wasser getaucht werden, aber Bauteile mit Chipsätzen und die meisten mechanischen Bauteile sollten nicht mit Wasser in Berührung kommen. Wasser kann unter Teile des Chipsatzes gelangen, und eine gewisse Menge trocknet nicht sofort oder wird beim Abwischen verteilt, wodurch Rückstände zurückbleiben, die Korrosion verursachen können - was wiederum zu einer Widerstandsänderung oder einem Kurzschluss führen kann.

 

Es sollte entionisiertes oder destilliertes Wasser verwendet werden - Leitungswasser kann Bestandteile enthalten, die weitere Probleme begünstigen.

 

Alkohol 

Nein, Sie sollten sich keine Getränke mit Ihren Bauteilen teilen! Isopropylalkohol ist die bevorzugte Wahl. Er verdunstet schnell und kann einige Stoffe lösen, die Wasser nicht lösen kann. Da er auch Wasser enthält, ist dennoch Vorsicht geboten. 

 

Während manche Leiterplatten mit Alkohol abgespült werden können, besteht die empfohlene Methode darin, ein Wattestäbchen zu verwenden (überschüssige Flüssigkeit auspressen - das Wattestäbchen darf nicht tropfen). Man sollte es also „auftragen und dann mit einem Stück Stoff entfernen (die Leiterplatte mit dem Stoff bedecken und mit einer Bürste den Stoff an schwer zugängliche Stellen drücken)“, wie Stack Exchange vorschlägt.

 

Aceton

Aceton ist keine besonders empfehlenswerte Lösung zur Reinigung von Bauteilen. Es kann Polystyrol und andere Materialien auflösen, die in Leiterplatten und Teilen verwendet werden, die sich erhitzen.

 

Druckluft

Staub und Schmutz können in der Regel mit Druckluft behandelt werden, während leichte Verschmutzungen oder Korrosion mit einer punktuellen Reinigung behandelt werden können. Stärkere Korrosion sollte jedoch mit Backpulver behandelt werden.

 

Möglicherweise müssen Sie Abdeckungen entfernen, um an manche Stellen zu gelangen, und generell sollte die Düse einige Zentimeter von den Teilen entfernt gehalten werden, wobei man bei Dingen wie Abluftventilatoren oder Leiterplatten näher herangehen kann. Achten Sie darauf, die Dose beim Sprühen aufrecht zu halten, und sprühen Sie in kurzen, kontrollierten Stößen.

 

Diese wenigen Methoden zur Reinigung elektronischer Bauteile funktionieren, wenn sie auf die richtige Weise und mit der richtigen Methode für die jeweiligen Teile angewendet werden.







 

Fanden Sie diesen Artikel hilfreich? Teilen Sie Ihn!

Schließen Sie sich dem Schaltkreis an und bleiben Sie mit OnlineComponents.com und darüber hinaus verbunden!