Wie wählen Sie zwischen scheinbar ähnlichen Teilen?
Viele Bauteile erfüllen dieselbe Funktion. Wie wählt man das beste aus?
Die Entscheidung, ein Bauteil anstelle eines anderen in Ihrem Produkt- oder Systemdesign zu verwenden, kann oft mühsam sein, insbesondere wenn viele Teile verschiedener Lieferanten scheinbar dieselben Spezifikationen aufweisen. Auch wenn eine Münze zu werfen die einfachste Lösung zu sein scheint, gibt es bessere Strategien, die Ihren Bewertungsprozess unterstützen können.
Sie könnten eine einfache Entscheidungstabelle entwickeln, die Ihnen hilft, sich für ein Teil anstelle eines anderen zu entscheiden. Die grundlegendste Variante könnte beispielsweise Funktionen, Preis, Qualität und Verfügbarkeit als Bewertungskriterien für das Bauteil enthalten. Anschließend vergeben Sie nach einer fundierten Einschätzung jedem Teil für jedes der 4 Kriterien eine Punktzahl von 1 bis 5. Am Ende addieren Sie die Punkte und entscheiden sich für den Gewinner.
.jpg)
Alternativ können Sie auch schnell online nach Hilfe suchen. Dabei werden Sie zahlreiche Beiträge vieler Lieferanten finden, wie man die besten Bauteile auswählt. Der empfohlene Bewertungs- und Auswahlprozess, den sie in der Regel anbieten, umfasst meist folgende Schritte:
- Bestimmen Sie die Funktion des für Ihr Design benötigten Teils
- Definieren Sie Ihre technischen Anforderungen an die Leistung des Teils (Leistungsbedarf, Ausgang, Formfaktor, thermische Belastbarkeit, Montageart usw.)
- Ermitteln Sie zusätzliche Anforderungen (Hi-Rel, MIL-SPEC, spezifische technische Normen oder regulatorische Anforderungen für eine bestimmte Anwendung usw.)
- Recherchieren Sie verfügbare Bauteile auf dem Markt
- Erstellen Sie eine geeignete Teile-/Lieferantenliste
- Testen und verifizieren Sie jedes potenzielle Teil (nach Möglichkeit in der Schaltung)
- Bestimmen Sie den Kompromiss zwischen Preis und Qualität für jedes Teil
- Bewerten Sie die aktuelle Verfügbarkeit und zukünftige Lieferfähigkeit jedes Teils
- Erteilen Sie die Bestellung an den siegreichen Lieferanten
Das mag wie eine recht vollständige Reihe von Schritten klingen, und viele davon kennen Sie wahrscheinlich bereits. Sie folgen einer logischen Abfolge vom Bedarf zur Lösung. Wenn Sie Ihren Auswahlprozess an diesem Modell ausrichten, werden Sie wahrscheinlich auch bei sehr ähnlichen Bauteilen nichts falsch machen. Natürlich müssen Sie auch eine Kennzahl zur Qualitätsbewertung festlegen, Ihren Zeitrahmen für die Teileverfügbarkeit bestimmen und vorhersagen, ob Sie das Teil auch künftig beziehen können.
Zusätzliche Details, die Sie kennen sollten
Die Realität des Bauteilbeschaffungsprozesses sieht jedoch so aus, dass die Auswahl von Bauteilen, selbst solchen, die spezifikationsidentisch erscheinen, häufig von anderen Faktoren bestimmt wird, die je nach Unternehmen, Projekt oder den an der Entscheidung beteiligten Personen variieren können. Wenn Sie für ein großes Unternehmen arbeiten, wird die Bauteilauswahl möglicherweise durch eine festgelegte Richtlinie bestimmt, die Sie befolgen müssen. Wenn Sie Teil eines kleineren Betriebs sind, entwickeln Sie den Prozess möglicherweise selbst.
In beiden Fällen finden Sie hier einige zusätzliche Überlegungen, die Sie bei der weiteren Bauteilauswahl berücksichtigen sollten. Nicht alle davon treffen auf Ihre individuelle Situation zu, aber einige schon. Und die Antworten darauf können Ihnen helfen, sich zwischen zwei ähnlichen Teilen zu entscheiden. Diese zusätzlichen zu beantwortenden Fragen sind:
- Bietet der Hersteller eine gute Dokumentation? Auf den ersten Blick scheint dies eine universelle Anforderung zu sein, aber die Dokumentation kann je nach Unternehmen oder Region stark variieren. Die Dokumentationsanforderungen für in einem Produkt verwendete Bauteile unterscheiden sich und hängen stark von der Branche und der Anwendung ab.
- Wie schnell kann ich Muster erhalten, um einen Prototyp meines Designs zu bauen? Wenn Sie zur Breadboard-Phase übergehen, benötigen Sie noch heute funktionsfähige Bauteilmuster. Ihre Fähigkeit, Muster zu erhalten, hängt vom Lieferanten ab und davon, ob dieser über ein Musterprogramm verfügt.
- Muss das Teil auf der QPL stehen? Eine Qualified Parts List (QPL) ist eine Liste von Bauteilen, Produkten oder Materialien, die die geltenden spezifischen Anforderungen einer Organisation oder Aufsichtsbehörde erfüllt haben. Die Qualifizierung umfasst in der Regel strenge Tests, Inspektionen, Audits und Dokumentation. QPLs werden häufig in der Luft- und Raumfahrt, der Telekommunikation und der Elektronik verwendet und sind vom US-Verteidigungsministerium vorgeschrieben.
- Muss der Lieferant auf der QML stehen? Eine Qualified Manufacturers List (QML) ist eine Liste von Herstellern, deren Produkte und Prozesse getestet wurden und die geltenden Anforderungen einer Organisation erfüllt haben.
- Verfügt Ihr Unternehmen über eine Liste zugelassener Lieferanten? Theoretisch könnte dies dasselbe sein wie eine QML, könnte aber auf Lieferanten beschränkt sein, mit denen Sie lediglich eine Einkaufsvereinbarung bezüglich Teilemenge oder Preis haben. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise einen Vertrag über den Kauf einer bestimmten Menge eines Steckverbinders von einem bestimmten Unternehmen hat und dieses Niveau nicht erreicht, könnte die Beschaffung des benötigten Teils zur Erfüllung der anderen Vereinbarung genutzt werden. Die Teile, die Sie beschaffen möchten, müssen möglicherweise auf dieser Liste stehen, sofern Ihr Unternehmen eine solche führt.
- Können die verschiedenen Lieferanten Teile in dem von Ihnen benötigten Umfang liefern? Auch wenn zwei Teile dieselben Spezifikationen aufweisen, können die beiden unterschiedlichen Hersteller möglicherweise nicht beide den von Ihnen erwarteten Bauteilbedarf decken. Hier zählt eine ehrliche Kommunikation mit einem zuverlässigen Lieferanten mehr als der Preis.
- Gibt es länder- oder regionsspezifische regulatorische Anforderungen oder Normen, die die Verwendung des Teils betreffen? Normen oder Vorschriften zur Verwendung von Bauteilen, die in einem Produkt oder System eingesetzt werden können, können von Land zu Land unterschiedlich sein. Nur weil die Bauteile, die Sie verwenden möchten, für den US-Markt zugelassen sind, heißt das nicht, dass sie auch auf ausländischen Märkten akzeptiert werden.
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teil veraltet ist oder den EOL-Status erreicht? Dies ist eine Frage, die Sie routinemäßig jedem Lieferanten stellen sollten, mit dem Sie zu tun haben, einschließlich Bauteildistributoren. Eine unerwartete End-of-Life-Meldung (EOL) kann Ersatzprobleme für Ihre Fertigungslieferkette bedeuten und Sie möglicherweise zu einer Neukonstruktion zwingen.
- Verfügt Ihr Unternehmen bereits über eine bestehende Einkaufsbeziehung mit einem Lieferanten? Je nach Produkt, Markt oder Anwendung kann die Bauteilbeschaffung Teil einer Einkaufsbeziehung sein, die auf Historie oder Vertrag basiert und Ihre Fähigkeit beeinflussen kann, ein bestimmtes Teil eines anderen Herstellers zu verwenden.
- Kann die Verwendung eines Markenbauteils meinem Produkt oder System einen Mehrwert verleihen? Die Verwendung von Markenteilen in einem Produkt oder System kann dazu beitragen, dem, was Sie verkaufen, einen zusätzlichen Marketingwert zu verleihen. Durch das Signalisieren hoher Zuverlässigkeit oder eines anspruchsvollen Designs können zwei identische Teile allein durch ihre Marke unterschieden werden.
- Wie bewerten Sie den Marktruf eines Lieferanten? Dies ist eine besonders anspruchsvolle Frage, aber wenn Sie versuchen, sich zwischen Teil A und Teil B zu entscheiden, kann der Ruf des Herstellers sowohl extern als auch intern eine große Rolle spielen. Ein attraktiverer Preis für ein identisches Produkt eines ausländischen Lieferanten ist möglicherweise nicht hilfreich, wenn die Ausfallraten in Ihrer Produktionslinie zu steigen beginnen. Bewertungen sind vielleicht die beste Option, aber je nach der Ressource, die Sie zum Kauf der Teile nutzen, müssen Sie möglicherweise extern nachforschen, um herauszufinden, welche Erfahrungen andere mit einem bestimmten Lieferanten gemacht haben.
Fazit
Die Beschaffung der für ein Design benötigten Bauteile ist nicht so einfach wie das Bestellen aus einem Katalog, insbesondere wenn Sie eine Produktionssteigerung erwarten. Meistens sind zwei scheinbar identische Bauteile bei Berücksichtigung anderer Faktoren alles andere als identisch. Die Navigation durch den Teileauswahl- und Beschaffungsprozess kann durch die Zusammenarbeit mit einem qualifizierten Bauteildistributor erleichtert werden, der Kenntnisse über viele verschiedene Teile, Lieferanten, Beziehungen und Produkthistorien besitzt.
Um die Grundlagen vieler elektronischer Bauteile zu erlernen oder aufzufrischen und einige der subtileren Unterschiede kennenzulernen, die zwischen scheinbar identischen Teilen bestehen können, können Sie unsere Freunde bei CircuitBread besuchen und sich deren zahlreiche veröffentlichte Tutorials, Lernanleitungen und Bauteilreferenzen ansehen. Ihre Sichtweise zu diesem Thema finden Sie auch hier: Wie wählt man die besten Bauteile aus, wenn man vor ähnlichen Optionen steht?