EU und US ändern Sicherheitsnormen auf Grundlage von IEC 62368-1

Die USA und die EU werden am 20. Dezember 2020 neue Sicherheitsnormen auf Basis der IEC 62368-1 einführen, die weltweit die bestehenden Normen ablösen. Die neuen Normen ersetzen die Normen 60950-1 und 60065.

„Diese positive Entwicklung kam zustande, weil die EU das Datum für die „Beendigung der Konformitätsvermutung“ für bestehende Produkte, die bereits gemäß den alten Normen geprüft wurden, verlängert hat. Diese Beendigung war ursprünglich für den 20. Juni 2019 vorgesehen, obwohl das Rückzugsdatum für EN 60950-1 und EN 60065 auf den 20. Dezember 2020 festgelegt worden war. Durch die Zusammenlegung dieser beiden Ereignisse auf das Datum 2020 kann die EU unbeabsichtigte Ausnahmen vermeiden.

Die Situation ist nun eindeutig: Am 20. Dezember 2020 werden die alten Normen zurückgezogen, und jedes Produkt, das in den Anwendungsbereich der EN 62368-1 fällt (die IEC-Norm, wie sie von den EU-Gesetzgebern in Recht umgesetzt wurde), muss gemäß dieser Norm geprüft werden. Nach der Ankündigung der EU bestätigte die UL-Organisation in den USA, dass sie ihr eigenes Inkrafttretensdatum für UL 62368-1 (die US-Version der IEC 62368-1), die UL 60950-1 und UL 60065 ablöst (ursprünglich für den 20. Juni 2019 vorgesehen), auf den 20. Dezember 2020 verschieben werde,“ berichtete EE World Online.

„Der Wechsel zur 62368-1 wurde durch die zunehmend verschwimmende Abgrenzung zwischen ICT-Geräten, die von der 60950-1 abgedeckt werden, und AV-Geräten, die von der 60065 abgedeckt werden, notwendig. Der Wechsel zur 62368-1 wurde durch die zunehmend verschwimmende Abgrenzung zwischen ICT-Geräten, die von der 60950-1 abgedeckt werden, und AV-Geräten, die von der 60065 abgedeckt werden, notwendig,“ erklärte CUI.

Wie CUI Inc erklärt, war dieser Wechsel ursprünglich für Juni 2019 geplant, wurde jedoch verschoben; nun ist jedoch das Datum 20. Dezember bestätigt, was den Herstellern Zeit gibt, ihre neuen Prüfverfahren und Dokumentationen einzurichten. 

 

Der Zweck dieser Vorschriften besteht darin, ein zukunftssicheres Dokument zu schaffen, das dazu beiträgt, sicherere Produkte für Endanwender zu entwickeln.

Wie CUI anmerkt: „Wir sind offiziell in die Ära des gefahrenbasierte Sicherheitstechnik (HBSE) eingetreten. Dieses Prinzip hat sich in den letzten etwa 20 Jahren formalisiert, und die IEC widmet sich diesem Thema mindestens seit 2002, als sie die neu veröffentlichte Norm ECMA-287 Sicherheit elektronischer Geräte an das Entwicklungsteam für gefahrenbasierte Normen (HBSDT) des TC108 übergab.“

In den 62368-1-Normen werden die Energieniveaus, denen der Nutzer ausgesetzt sein könnte, als ES1, ES2 und ES3 kategorisiert. ES1 ist die niedrigste Kategorie, wie in der Tabelle beschrieben. Eine ähnlich ansteigende Skala wird bei der Analyse elektrischer Brandgefahren und der entsprechenden Präventionsmaßnahmen angewendet.

Energiequelle

Auswirkung auf den Körper

Auswirkung auf brennbare Materialien

Klasse 1

Nicht schmerzhaft, aber möglicherweise wahrnehmbar

Entzündung unwahrscheinlich

Klasse 2

Schmerzhaft, aber keine Verletzung

Entzündung möglich, aber begrenztes Wachstum und begrenzte Ausbreitung des Feuers

Klasse 3

Verletzung

Entzündung wahrscheinlich, schnelles Wachstum und schnelle Ausbreitung des Feuers

Klassifizierung von Energiequellen

 

 

 

 

Fanden Sie diesen Artikel hilfreich? Teilen Sie Ihn!

Schließen Sie sich dem Schaltkreis an und bleiben Sie mit OnlineComponents.com und darüber hinaus verbunden!