Elektrofahrzeuge: Revolution oder Evolution?

Die Entwicklung und Einführung moderner Elektrofahrzeuge (EVs), einschließlich Autos, Lastwagen und Busse, wurde als nichts weniger als eine Revolution im Bereich des Personenverkehrs gefeiert. Auspuffrohre werden keine Abgase mehr ausstoßen, Benzindämpfe werden nicht mehr aus Zapfsäulen entweichen, und gebrauchtes Motoröl wird nicht mehr in den Abfluss gekippt. Die Umwelt und das Klima werden dauerhaft zum Besseren verändert.

 

 

Das ist die Botschaft, die wir täglich über EVs erhalten. Aber als Ingenieure wissen wir, dass es bei neuen Technologien immer Probleme gibt, und wir akzeptieren nicht blind den ganzen Hype. Wir wissen auch, dass Ingenieure in der Regel diejenigen sind, die mit der Bewältigung der letztendlichen Realität jeder Technologie betraut werden. Wir verstecken uns nicht vor den Problemen. Wir gehen sie direkt an.

Wie sieht es also mit dem Versprechen der EVs aus? Halten sie ihre versprochenen Vorteile bei Kostensenkung und Umweltschutz? Die Antworten sind bislang gemischt und hängen von noch viel harter Arbeit und kreativen Lösungen ab, die erst noch kommen müssen.

Die Vorteile von EVs

Ja, die weitverbreitete Einführung von EVs im Verkehrswesen bringt wichtige Vorteile mit sich. Dazu gehören:

  • Keine Abgas- und Kraftstoffdampfemissionen
  • Einfache Bedienung für den Verbraucher
  • Geringere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen
  • Geringere Betriebskosten für den Verbraucher
  • Erhöhte Sicherheit

Theoretisch können diese Vorteile, wenn man sie über das gesamte Verkehrsnetz hinweg vervielfacht, Skaleneffekte erzeugen, die positive Ergebnisse hervorbringen. Das Problem ist, dass die meisten dieser Vorteile derzeit erst auf individueller Verbraucherebene verfügbar werden. Wenn Sie beispielsweise kein teures Benzin mehr kaufen, sparen Sie nach dem anfänglichen Kauf Geld, da die Stromkosten tendenziell niedriger sind. Aus einer breiteren Perspektive betrachtet müssen jedoch noch mehrere große Probleme gelöst werden, bevor die weitreichenden Vorteile von EVs sichtbar werden. Werfen wir einen kurzen Blick auf einige dieser Probleme.

  • Batteriechemie: EVs verwenden derzeit Akkus, die auf Lithium-Ionen-Technologie basieren. Diese Technologie erfordert den Abbau kritischer und oft giftiger Materialien in geografisch sensiblen Regionen der Welt. Lithium-Ionen-Akkus neigen zudem zu Überhitzung, Feuer oder Explosion. Probleme mit EV-Batterien sind ebenso ernst wie das Mitführen eines Tanks mit leicht entzündlichem Benzin.

 

 

  • Batterielebensdauer: Garantien geben eine Lebensdauer der EV-Batterie von etwa acht Jahren an. Es dauert nicht mehr lange, bis einzelne Batterieeinheiten auf der Straße repariert oder ersetzt werden müssen.
  • Recycling: Batterien in EVs sind in der Regel in einem großen, versiegelten Gehäuse unter dem Fahrgastraum untergebracht. Die einzelnen Batteriezellen sind mit einem Klebstoff befestigt, der sich nur schwer sicher entfernen lässt, ohne zusätzliche Umweltverschmutzung zu verursachen. Dies erschwert den Austausch und das Recycling der Batterien erheblich, und die verwendeten giftigen Chemikalien sind sehr gefährlich.
  • Nicht-Auspuffemissionen: Zwar stoßen EVs keine gefährlichen Emissionen über den Auspuff aus, doch sie benötigen zum Aufladen der Batterie Strom aus dem Stromnetz, das in den meisten Fällen zur Stromerzeugung auf fossile Brennstoffe angewiesen ist. Das Aufladen von EVs aus nicht erneuerbaren Energiequellen verlagert die Auspuffemissionen lediglich an einen anderen Ort. 
  • Es gibt noch weitere technische Aspekte, die berücksichtigt und ausführlicher mit unserem Freund CircuitBread diskutiert werden, und Sie können sich dort über die größeren technischen Hürden bei EV-Fahrzeugen informieren.

Die Herausforderung der EV-Entwicklung

Derzeit befinden sich EVs trotz ihres ökologischen Versprechens noch in der evolutionären Entwicklungsphase. Um die vielen Versprechen zu erfüllen, die auf ihrer weitverbreiteten Nutzung beruhen, muss sich die Batteriechemie verbessern, müssen Recyclingstrategien etabliert werden, die weder die Umwelt noch das Wartungspersonal der Fahrzeuge gefährden, und muss die steigende Nachfrage nach EV-Ladevorgängen an einem Stromnetz, das größtenteils auf fossilen Brennstoffen basiert, abgefedert werden.

Die Ingenieurgemeinschaft auf der ganzen Welt arbeitet bereits an vielen dieser Probleme, doch die Zeit ist knapp, da immer mehr EVs auf die Straße kommen. Wie schon oft gesagt wurde, haben wir noch viele Meilen zu gehen, bevor wir schlafen können. Oder tatsächlich fahren.

Fanden Sie diesen Artikel hilfreich? Teilen Sie Ihn!

Schließen Sie sich dem Schaltkreis an und bleiben Sie mit OnlineComponents.com und darüber hinaus verbunden!