Coronavirus könnte die Elektronikbranche beeinträchtigen

Nein, ich bezweifle ernsthaft, dass Bauteile aus China mit dem Coronavirus infiziert sind. Es ist die Auswirkung der Quarantäne und die Tatsache, dass sich die Menschen, die in den Fabriken in China arbeiten, infizieren, wodurch Fabriken geschlossen wurden. Der Produktionsausfall wird bald die Versorgung mit vielen elektronischen Bauteilen beeinträchtigen.

 

“Online-Berichte und Informationen von Branchenanalysten zeigten, dass Wuhan – die Stadt im Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs – ein wichtiges Rädchen in Chinas weltweit führender Rolle bei der Produktion von Baugruppen und Fertigprodukten für führende Unternehmen in der Elektronikindustrie ist,” berichtete Fierce Electronics.

 

Eine der größten Branchen, die unter dieser Epidemie leiden wird, sind Smartphones. Apple hat Einrichtungen in der Region Wuhan, und die Smartphone-Branche leidet bereits unter rückläufigen Verkaufszahlen. Hinzu kommt, dass die Komponenten des neuen Apple iPhone SE2 größtenteils in dieser Region hergestellt werden, was zu einer erheblichen Verzögerung des Veröffentlichungstermins führen könnte.

 

Interessanterweise haben 230 der Fortune-500-Unternehmen Einrichtungen in der Region. Wie Fierce Electronics feststellt, könnten besonders die Bereiche Glasfaser, Speicher und Displays betroffen sein.

 

Dies ist auch die Zeit des chinesischen Neujahrsfests, sodass eine Flaute zu erwarten war, da fast die Hälfte der Bevölkerung Wuhans für die Feiertage verreist war. Diese Zeit wird auch genutzt, um an medizinischen Gegenmaßnahmen zu arbeiten. Das Problem wird sein, was nach den Feiertagen passiert, wenn die Menschen aufgrund des geltenden Reiseverbots nicht nach Wuhan zurückkehren können.

 

Der derzeitige Überschuss in der Display-Branche wird hilfreich sein, auch wenn erwartet wird, dass die Preise für LED-Fernseher, die seit Ende letzten Jahres gesunken sind, wieder steigen werden.

 

Wie tiefgreifend sich die Auswirkungen 2020 auf den Elektronikbereich auswirken werden, lässt sich noch nicht genau abschätzen, aber angesichts des hohen Anteils an Fortune-500-Unternehmen, die in der Region tätig sind, sehen die Aussichten nicht vielversprechend aus.

 

“Diese Fabriken sind sowohl mit einem Mangel an Arbeitskräften als auch an Schlüsselkomponenten konfrontiert, als Folge von Vorgaben, die die Ausbreitung der Ansteckung eindämmen sollen. Angesichts dieser Herausforderungen haben führende Display-Zulieferer in China unseren Experten mitgeteilt, dass ein kurzfristiger Produktionsrückgang unvermeidlich ist,” sagte David Hsieh, leitender Direktor für Displays, bei IHS Markit technology research, gegenüber Fierce Electronics.

 
Fanden Sie diesen Artikel hilfreich? Teilen Sie Ihn!

Schließen Sie sich dem Schaltkreis an und bleiben Sie mit OnlineComponents.com und darüber hinaus verbunden!