Übernahme eines Chipunternehmens bei steigender Nachfrage nach Analogchips
Letzte Woche hat Analog Maxim übernommen, da die Nachfrage nach Analogchips inmitten der Pandemie steigt. Die Analogchips und andere Halbleiter werden in Beatmungsgeräten und verschiedenen Geräten für die Heimarbeit eingesetzt.
„Die beiden Unternehmen stellen sich ergänzende Produkte her, obwohl beide Analogchips für das Energiemanagement anbieten. Maxim ist stark im Bereich Automobil- und Rechenzentrums-Chips, während Analog seine Stärken in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen und Kommunikation hat, so die Unternehmen in einer Mitteilung, die diese Kombination als „hochgradig ergänzend“ bezeichneten. Sie fügten hinzu, dass Maxim im Bereich Energiemanagement über ein anwendungsorientiertes Produktportfolio verfügt, das Analogs breit aufgestelltes Marktproduktportfolio ergänzt“, berichtete Fierce Electronics.
Wie Wikipedia erklärt, „ist eine lineare integrierte Schaltung, oder Analogchip , eine Reihe von miniaturisierten elektronischen Analogschaltungen, die auf einem einzigen Stück Halbleitermaterial gebildet werden“.
Laut einem Finanzanalysten von Goldman Sachs spiegelt die Übernahme wider, dass die Analogchip-Branche „brandheiß“ ist. Smartphones, Laptops und Netzwerkgeräte verwenden Analogchips, und die Nachfrage danach steigt, da immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten. Sie werden auch in medizinischen Geräten eingesetzt, deren Nachfrage gestiegen ist, um den Bedarf an aktuellen Pandemie-Behandlungen und Forschungsarbeiten zu decken.
Microchip Technology hat ebenfalls eine gestiegene Nachfrage seiner Kunden nach diesen Bauteilen verzeichnet. Microchip berichtete Anfang Juni, dass Umsätze und Aufträge gestiegen seien, da asiatische Produktionsstätten wiedereröffnet und US-Hersteller allmählich ihre Arbeit wieder aufgenommen hätten.
„Microchip stand vor der Herausforderung, einen sehr starken Auftragsbestand gegen anhaltende Produktionsstörungen bei Kunden abzuwägen sowie die Möglichkeit, dass ein Teil dieses Auftragsbestands wahrscheinlich auf übermäßige Bestellungen zurückzuführen war. Bislang war das Ausmaß an Verschiebungen und Stornierungen geringer als befürchtet, was zu einem besseren Ergebnis als prognostiziert führte“, sagte Raymond-James-Analyst Chris Caso gegenüber Barron’s.
Wie sich die jüngste Änderung der Vorzugsbehandlung Hongkongs auf die Chipbranche auswirken wird, muss sich erst noch zeigen. Analogchips fungieren als „Übersetzer“, die die Lücken zwischen der digitalen Welt und der realen Welt überbrücken, indem sie Wellenformen in digitale Daten umwandeln und die Daten anschließend wieder in Wellenformen zurückverwandeln, damit sie gesehen oder gehört werden können.
Digitalchips, insbesondere Speicherchips, haben in letzter Zeit einen Preisrückgang erlebt. Dies war bislang auf dem Markt für Analogchips noch nicht der Fall.
Im vergangenen Monat stiegen die Microchip-Aktien um 12 %. Unter den anderen Chip-Aktien legte Maxim Integrated Products (MXIM) um 3,5 % zu, Analog Devices (ADI) um 3,9 %, Texas Instruments um 3,8 %, Broadcom (AVGO) um 3,5 % und Xilinx (XLNX) um 2,2 %.
Seit 2017 gelten Analogchips als eines der am schnellsten wachsenden Chip-Segmente, wie EE Times berichtete.