Brexit: Die Auswirkungen auf Import und Export elektronischer Komponenten

Inmitten der Schwierigkeiten der globalen Coronavirus-Pandemie ist 2020 auch das Jahr des Brexits, und da das Vereinigte Königreich sich mit den sich ändernden Vorschriften aus den EU-Abkommen auseinandersetzt, müssen sich Unternehmen, die elektronische Komponenten aus dem und in das Vereinigte Königreich importieren und exportieren, möglicherweise mit neuen Vorschriften auseinandersetzen.

 

Angesichts der großen Vielfalt elektronischer Komponenten und der zu ihrer Herstellung verwendeten Materialien ist die Kenntnis neuer oder bevorstehender britischer Vorschriften für alle Hersteller und Vertreiber elektronischer Produkte von entscheidender Bedeutung.

 

Während die meisten EU-Vorschriften, die das Vereinigte Königreich übernommen hat, zumindest für den Rest dieses Jahres in Kraft bleiben, wäre es klug, Probleme zu vermeiden, indem man hier nachschaut sowie bei jeder anderen Regierungsbehörde, der bestimmte Komponenten unterliegen.

 

„Das Vereinigte Königreich ist ein Nettoimporteur von Maschinen. Die Importe umfassen hochwertige Komponenten für britische Produkte, für die es keine inländische Kompetenz gibt, und spiegeln zudem den multinationalen Besitz vieler Unternehmen der Branche wider, was auch Importe aus anderen globalen Fertigungszentren einschließt“, stellt der oben genannte Bericht des britischen Parlaments fest.

 

„30,1 Milliarden Pfund der gesamten britischen Importe (7 Prozent) entfielen auf den Teile- und Maschinensektor, wobei 18,5 Milliarden Pfund nach Wert (62 Prozent) aus der EU importiert wurden. Die drei wichtigsten Handelspartner in diesem Sektor sind: Deutschland (22 Prozent der Importe), die Vereinigten Staaten (12 Prozent) und China (9 Prozent).“

 

Zwei wichtige Vorschriften, die im Vereinigten Königreich gelten und denen der EU ähneln, sind die Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS) - diese schreibt vor, dass Schwermetalle (z. B. Blei, Quecksilber, Cadmium) und andere Materialien wie Flammschutzmittel durch sicherere Alternativen ersetzt werden müssen, um die Verwendung gefährlicher Stoffe in elektronischen Komponenten einzuschränken; sowie die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), die die ordnungsgemäße Entsorgung von Geräten regelt, um erhebliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Die Herstellung von Elektronik und elektrischen Maschinen ist auf die Nutzung knapper Ressourcen (z. B. Seltene Erden) angewiesen, die recycelt oder fachgerecht entsorgt werden müssen, wofür die Hersteller und Einzelhändler elektronischer Produkte verantwortlich sein können.

 

Ein gutes Beispiel dafür, dass das Vereinigte Königreich bestehende EU-Handelsabkommen und -Vorschriften beibehält, ist CETA (Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen) - das Handelsabkommen zwischen Kanada und Europa. Die USA arbeiten an der TTIP - der Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft, die Vorschriften für zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich gehandelte Produkte enthalten wird.

 

Kurzfristig verwendet das Vereinigte Königreich die von der EU regulierte CE-Kennzeichnung. Die Kennzeichnung Conformité Européenne (CE) ist die verpflichtende Konformitätskennzeichnung der Europäischen Union (EU) zur Regulierung von Waren, die seit 1985 im Europäischen Wirtschaftsraum (EEA) verkauft werden. Mit der CE-Kennzeichnung erklärt ein Hersteller, dass seine Produkte die Richtlinien des neuen Konzepts der EU erfüllen.

 

Ein Bereich, den Hersteller und Vertreiber möglicherweise berücksichtigen müssen, ist der Einsatz von Bevollmächtigten Vertretern. Vor dem Brexit erfüllte ein britischer Bevollmächtigter Vertreter auch die Anforderungen der EU. Mit dem Abschluss des Austritts am 31. Dezember 2020 (oder später bei einer Verlängerung) wird es notwendig sein, Vertreter sowohl für das Vereinigte Königreich als auch für die EU zu haben - viele Unternehmen sind für beide qualifiziert, dies sollte jedoch überprüft werden.

 
Fanden Sie diesen Artikel hilfreich? Teilen Sie Ihn!

Schließen Sie sich dem Schaltkreis an und bleiben Sie mit OnlineComponents.com und darüber hinaus verbunden!