Sind MIL-SPEC-Komponenten besser als „normale“ Komponenten?

Bevor wir uns dieser Frage widmen, sollten wir mit einigen Definitionen beginnen. Heutzutage sieht man häufig, dass Hardwareteile, Komponenten oder sogar ganze Systeme als MIL-SPEC, MIL-STD oder sogar MILITARY GRADE vermarktet werden. Was bedeuten diese Begriffe eigentlich, abgesehen davon, dass sie ein Gefühl von Robustheit vermitteln sollen?

Im allgemeinen Sprachgebrauch sind MIL-SPEC und MIL-STD inzwischen einigermaßen austauschbar geworden – und einigermaßen verwirrend. Beide bedeuten im Allgemeinen, dass eine Komponente die vom US-Verteidigungsministerium (U.S. Department of Defense) festgelegten Anforderungen an Beschaffung, Fertigung, Material, Qualität und Lieferung erfüllt. 

MILITARY GRADE ist schlicht ein Marketingbegriff, der dazu dient, Produkte auf dem freien Markt besser verkaufen zu können, und hat keinerlei Bezug zu Normen oder Spezifikationen. Als Produktattribut findet sich „military grade“ heute jedoch bei einer Vielzahl von Produkten wieder, von Konsumgütern bis hin zu Geschäfts- und Industrieprodukten. Käufer sollten hier also vorsichtig sein!

Für unsere Zwecke bezieht sich eine militärische SPEZIFIKATION (SPECIFICATION) jedoch auf ein Dokument des Verteidigungsministeriums, das die physikalischen Eigenschaften einer Komponente sowie deren Funktionsweise beschreibt. Ein militärischer STANDARD (STANDARD) bezieht sich auf ein Dokument des Verteidigungsministeriums, das beschreibt, wie eine Komponente hergestellt wird und welche Materialien für ihre Herstellung verwendet werden. Eine Spezifikation könnte beispielsweise den bestimmten Drahttyp vorschreiben, der in einer Schaltung verwendet werden soll, während ein Standard angeben würde, wie dieser Draht in die Schaltung einzubringen und wie er zu prüfen ist.

Die heutige austauschbare Verwendung der Begriffe MIL-SPEC und MIL-STD ist lediglich eine kurze Möglichkeit, anzuzeigen, dass eine bestimmte Komponente die Anforderungen eines bestimmten Militärstandards (MIL-STD) oder einer bestimmten Militärspezifikation (MIL-SPEC) erfüllt. Weitere Begriffe, die Ihnen begegnen können, sind MIL-DTL, was für Detail Specification steht, oder MIL-PRF, was für Performance Specification steht.

Das US-Verteidigungsministerium versucht seit 1945 über das Defense Standardization Program (DSP), seine Beschaffungsprogramme zu standardisieren und die Anzahl einzelner Komponentenoptionen durch die Festlegung spezifischer Konstruktionsdetails unter Kontrolle zu halten. Das ergibt Sinn, wenn man die Logistik der Versorgung einer Organisation mit Stützpunkten rund um den Globus bedenkt. Diese Standardisierung ermöglicht eine durchgängige Teile-Gemeinsamkeit, Kompatibilität, Zuverlässigkeit und Interoperabilität zwischen Systemen. Sie ermöglicht zudem Effizienzgewinne bei Wartung und Reparatur und spart darüber hinaus Geld. 

Die Organisation und Kontrolle der Teilebeschaffung über diesen Prozess ist ein gewaltiges Unterfangen, wie es bei einer so großen Organisation wie dem US-Militär zu erwarten ist. Tatsächlich weist das DSP darauf hin, dass es trotz seiner fortlaufenden Bemühungen derzeit über 28.000 aktive Militärdokumente gibt, die Spezifikationen und Standards für Tausende von Produkten abdecken. Nicht alle diese Produkte werden aktiv als MIL-SPEC vermarktet, aber viele schon.

 

Ein Wort zum Thema Tests

Um als MIL-SPEC gekennzeichnet zu werden, muss ein Teil nicht nur die technischen Vorgaben der Spezifikationen und Standards des Verteidigungsministeriums erfüllen, sondern auch strengen Tests unterzogen werden, um seinen Betrieb unter extremen Bedingungen zu bestätigen. Als MIL-SPEC gekennzeichnete Teile, die in einem militärischen Programm eingesetzt werden sollen, müssen von der Defense Logistics Agency (DLA) getestet und zertifiziert werden, und auch die Produktionsstätte, in der sie hergestellt werden, muss qualifiziert sein.   

Dies bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene dafür, dass die Teile wie benötigt funktionieren, und unterstreicht zusätzlich die Bedeutung der MIL-SPEC-Klassifizierung.

MIL-SPEC im Vergleich zu normalen Komponenten

Nach diesem Vorwort und zurück zu unserer ursprünglichen Frage: Die kurze Antwort lautet, dass als MIL-SPEC gekennzeichnete Produkte für ihren vorgesehenen Einsatzzweck wahrscheinlich tatsächlich besser sind als „normale“ Produkte. Komponenten, die an das Militär geliefert werden, müssen die Standards oder Spezifikationen des Verteidigungsministeriums erfüllen. Sie müssen von hoher Qualität sein, unter extremen Bedingungen funktionsfähig sein und mit Teilen anderer Anbieter desselben Produkts austauschbar sein. 

Zu sagen, dass ein Produkt MIL-SPEC oder MIL-STD ist, impliziert im Allgemeinen, dass es nach einem höheren Leistungsniveau entworfen, gebaut und getestet wurde als ein „normales“ Produkt. Es kann auch bedeuten, dass das Produkt zuverlässiger ist, länger hält und möglicherweise auch mehr kostet. Wenn das System, das Sie entwerfen, die Einhaltung einer militärischen Spezifikation oder eines militärischen Standards erfordert, müssen Sie MIL-SPEC-Teile beziehen.

Unsere Freunde von Circuitbread.com bieten großartige Erklärungen zu den häufigen Fragen, die ein Elektroingenieur hätte, die von den Zertifizierungen, die für elektronische Geräte erforderlich sind, bis hin zu den Herausforderungen bei der Skalierung der EV-Technologie (Elektrofahrzeuge) reichen. Sie haben auch über MIL-SPEC-Komponenten gesprochen, und wir empfehlen Ihnen sehr, sich anzusehen, was sie dazu zu sagen haben: Was sind MIL-SPEC- oder Military-Grade-Komponenten? 

Fanden Sie diesen Artikel hilfreich? Teilen Sie Ihn!

Schließen Sie sich dem Schaltkreis an und bleiben Sie mit OnlineComponents.com und darüber hinaus verbunden!